bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Produkt-Art
Megaphon4
Verkäufer
Conrad Electronic SE
Preis
€ - €
Marke1
Monacor5
RCS Systeme5
SpeaKa Professional4
Omnitronic3
Nedis2
Steinberg2
Dönges1
RCS1
Renkforce1
Velleman1
Leistung
W - W
5 W1
15 W1
25 W2
Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
Ja4
Max. Reichweite im Freifeld
m - m
200 m1
250 m1
500 m1
700 m1
Refurbished & Angebote

Megafone

4 Ergebnisse

SpeaKa Professional CS-882 Megaphon mit Haltegurt

SpeaKa Professional CS-882 Megaphon mit Haltegurt

590 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Di., 27. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 10,83
zzgl. MwSt.,
SpeaKa Professional ER-66S Megaphon mit Handmikrofon, mit Haltegurt, integrierte Sounds

SpeaKa Professional ER-66S Megaphon mit Handmikrofon, mit Haltegurt, integrierte Sounds

389 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Di., 27. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 56,66
zzgl. MwSt.,
SpeaKa Professional XB-7S Megaphon integrierte Sounds, mit Haltegurt

SpeaKa Professional XB-7S Megaphon integrierte Sounds, mit Haltegurt

434 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Di., 27. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 20,83
zzgl. MwSt.,
SpeaKa Professional XB-11SR Megaphon mit Haltegurt, Aufnahmefunktion

SpeaKa Professional XB-11SR Megaphon mit Haltegurt, Aufnahmefunktion

248 Stück auf Lager
Sofort-Lieferung Di., 27. Okt.
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 26,66
zzgl. MwSt.,

Ratgeber

Megafone » Das richtige Equipment für jede Veranstaltung

Mit ihnen können wichtige Botschaften ausgerufen werden, ohne dass ein Mensch laut schreien muss. Das kann lebenswichtig werden, etwa bei Botschaften der Polizei und Feuerwehr. Megafone oder auch Megaphone sind ebenfalls praktisch, wenn Trainerinnen und Trainer sich auf dem Sportplatz Gehör verschaffen oder Fans auf Festivals ihre Begeisterung besonders laut zeigen wollen.

Doch welche maximale Reichweite ist möglich und wie steht es um Zusatzfunktionen wie integrierte Sounds? Wir geben Ihnen in unserem Ratgeber einen kurzen Überblick.

  • Was versteht man unter einem Megafon?

  • Wie funktionieren Megafone?

  • Welche zusätzlichen Features gibt es?

Megafon


Was versteht man unter einem Megafon?

Das Gerät besitzt die Form eines Trichters. Die Seite mit geringem Durchmesser wird an den Mund gesetzt und das gesprochene Wort dank dieser Bauweise verstärkt. Es handelt sich also um eine moderne Form des Sprachrohrs. Der Schall wird durch die breite Öffnung vom Sprecher weg ausgegeben und kann dabei eine beachtliche Lautstärke erreichen.

Megafon

Megaphon oder Megafon: Wie schreibt man das?

Beide Schreibweisen sind gebräuchlich und erlaubt. Megaphon mit PH stammt noch aus der Zeit vor der Rechtschreibreform und wurde durch die vereinfachte Form mit einem F ersetzt. Megafon gilt laut dem Duden als empfohlene Schreibweise, Megaphon bleibt als Alternative anerkannt.

Die Lautstärke, die ein Megafon erreichen kann, variiert je nach Modell stark und wird von den Herstellern in Dezibel (dB) angegeben. Viele Geräte erreichen für Sprachausgabe und Sirene bis zu 100 dB, manche sogar 120 dB. Mehr wird nicht empfohlen, um die Nutzung für menschliche Ohren nicht schmerzhaft werden zu lassen. Moderne Megafone sind nicht nur ein klassisches Sprachrohr, sondern besitzen meist elektronische Elemente. Häufig sind sowohl eine Sirene als auch ein Mikrofon eingebaut. Bei manchen Ausführungen muss nicht mehr in die kleine Öffnung am Sprachrohr gesprochen werden, da ein Hand-Megafon angeschlossen ist.


Wo werden Megafone benutzt?

Viele Modelle werden von Berufsgruppen genutzt, die sich im Ernstfall schnell und mit wenig Aufwand Gehör verschaffen müssen. Dazu gehören Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Entsprechendes Personal kann mit mobilen Megaphonen in der Hand oder aus dem Autofenster hinaus wichtige Anweisungen geben und Sirenen erklingen lassen. Megaphone sind außerdem auf Veranstaltungen beliebt. Das gilt sowohl für Musik- und Sportveranstaltungen als auch für Demonstrationen und Wahlkampfauftritte. Häufig werden Megafone zudem an Filmsets genutzt, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell mittels Sirene oder Sprachanweisung über Vorgänge zu informieren.



Wie funktionieren Megafone?

Es werden einfache und elektrische Modelle unterschieden. Ein traditionelles Mini-Megafon benötigt keine Batterie oder eine andere Form der Stromversorgung, denn allein die Bauform sorgt für die Schallverstärkung. Die Reichweite ist allerdings relativ beschränkt und erreicht oft nur 100 Meter. Anders sieht es mit elektrischen Megaphonen aus. In ihnen sind ein Mikrofon, ein Verstärker und ein Lautsprecher verbaut. Die Leistung wird in Watt angegeben und liegt je nach Modell zwischen fünf und 45 Watt. Megafone ab 35 Watt sind im beruflichen Umfeld am häufigsten im Einsatz, für den Privatgebrauch genügen meist 15 Watt. Die meisten verfügen über eine Sirene. Das Sprechen funktioniert bei elektrischen Geräten über das Mundstück, nachdem am Pistolengriff ein Schalter betätigt und ein integriertes Mikrofon eingeschaltet wurde.

Handelt es sich um ein Modell mit Mikrofon als Handmodell, wird direkt in das Mikrofon gesprochen und das eigentliche Megafon kann beispielsweise auf dem Autodach sitzen. In beiden Fällen wird eine Stromquelle benötigt. Denkbar ist die Versorgung über austauschbare Batterien. Alternativ verfügen manche Megafone über einen Akku, der via USB-Slot geladen werden kann. Ob mit eingebautem Mikrofon oder mit externem Mikrofon und ob mit oder ohne Sirene: Die Reichweite wird durch die technische Lautsprecher-Lösung um ein Vielfaches vergrößert. Bereits günstige Geräte kommen auf stolze 200 Meter. Hochwertige Megaphone können sogar eine Reichweite von bis zu 900 Meter erzielen. Auf freier Fläche überwinden die besten Megaphone auf dem Markt bis zu 1,5 Kilometer.



Welche zusätzlichen Features gibt es?

Moderne Megafone bieten häufig viel mehr als eine gute Reichweite und Verstärkung der Lautstärke für gesprochenes Wort. Sie können praktische Extras mit sich bringen. Die wichtigsten Features gibt es hier im Überblick:

Sirene

Sie kann als praktisches Warnsignal genutzt werden. Eine eingeschaltete Sirene warnt Menschen im Umkreis vor drohender Gefahr oder erregt zuerst ihre Aufmerksamkeit, bevor im Anschluss eine gesprochene Durchsage beginnt.


Lautstärke-Regler

Praktisch sind Modelle, die über einen gesonderten Regler verfügen, um den Lautsprecher passend einzustellen. Das kommt vor allem dann zum Tragen, wenn nur eine geringe Reichweite überbrückt werden soll. Die Geräte nicht auf maximaler Lautstärke zu nutzen, schont die Batterie.


Sprech-Feststelltaste

Manche Modelle sehen vor, dass die Sprechtaste für die gesamte Zeit der Nutzung von Hand gedrückt werden muss. Das wird bei längeren Einsätzen störend. Praktisch sind daher Varianten mit einer Sprech-Feststelltaste.


Aufnahme-Funktion

Mit ihr können Botschaften vorab aufgezeichnet werden. Hersteller bezeichnen das Feature meist als Voice-Recording. Die maximale Länge der Aufnahmen variiert deutlich. Im Schnitt sind zwischen 15 und 60 Sekunden möglich.


MP3-Megafon

Einige Megaphone können durch einen kleinen integrierten MP3-Player vorab eingespielte Ausschnitte von Songs wiedergeben. Die Übertragung erfolgt entweder über ein via USB-Slot angeschlossenes Gerät oder bei vorhandenem SD-Slot über eine eingesteckte SD-Karte. Auf Festivals und im Fußballstadion wird dieses Feature gern genutzt. 

Aber Achtung: Die MP3-Funktion verbraucht die Batterie schneller.

%seoprefootercolumns%