- Produkt-Art
- Not-Aus-Schalter16Not-Halt-Pilzdrucktaster2
- Preis
- Marke1
- Schneider Electric166Schlegel58Eaton57Siemens54RAFI48ABB40BACO29Idec27TRU COMPONENTS18Wieland Electric17Leuze Electronic14DECA13Pizzato Elettrica8Phoenix Contact6Bachmann4Gewiss4ifm Electronic4Hager2Legrand2Weidmüller2Elektra Tailfingen1Pepperl+Fuchs1
- Schaltspannung
- 250 V/AC6250 V2
- Kontaktart
- 1 Öffner91 Schließer42 Schließer32 Öffner33 Schließer23 Öffner22 Wechsler1
- Farbe
- rot13gelb2
- Beleuchtungsart
- Entriegelungs-Art
- Verpackungsart
- Zertifizierungen
- Refurbished & Angebote
Not-Aus Schalter
18 Ergebnisse

TRU COMPONENTS TC-LAS1-AY-22TS Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 2 Öffner, 2 Schließer IP40 1 St.

TRU COMPONENTS LAS0-A3Y-11TS Not-Aus-Schalter 250 V/AC 5 A 1 Öffner, 1 Schließer IP40 1 St.

TRU COMPONENTS Y090 Not-Aus-Schalter 5 A 1 Öffner IP40 1 St.

TRU COMPONENTS Not-Aus-Schalter 3 A 1 Öffner IP65 1 St.

TRU COMPONENTS TC-LAS1-A22Y-01TSB Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 1 Öffner IP65 1 St.

TRU COMPONENTS TC-GQ22-A-22TSB203 Not-Aus-Schalter 250 V 5 A 2 Wechsler IP65 1 St.

TRU COMPONENTS Not-Aus-Schalter 3 A 1 Öffner IP40 1 St.

TRU COMPONENTS Not-Aus-Schalter 3 A 1 Öffner IP65 1 St.

TRU COMPONENTS TC-GQ22-A-11TSB203 Not-Aus-Schalter 250 V 5 A 1 Schließer, 1 Öffner IP65 1 St.

TRU COMPONENTS S2ER-E4R Not-Halt-Pilzdrucktaster IP52 1 St.

TRU COMPONENTS LAS1-BY-33TSA Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 3 Öffner, 3 Schließer IP40 1 St.

TRU COMPONENTS TC-LAS1-AY-11TS Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 1 Öffner, 1 Schließer IP40 1 St.

TRU COMPONENTS LAS1-BY-22TSA Not-Aus-Schalter 250 V/AC 3 A 2 Öffner, 2 Schließer IP40 1 St.

TRU COMPONENTS LAS1-BY-33TSB Not-Aus-Schalter 3 Öffner, 3 Schließer 1 St.

TRU COMPONENTS LAS1-BY-11TSB Not-Aus-Schalter 1 Öffner, 1 Schließer 1 St.

TRU COMPONENTS LAS0-K-TSA Not-Aus-Schalter 1 St.

TRU COMPONENTS S2ER-E3R Not-Halt-Pilzdrucktaster IP52 1 St.
Ratgeber
Um beim Einsatz potenziell gefährlicher Maschinen die Sicherheit zu erhöhen, werden die Geräte mit Notschaltern ausgestattet. Sie erlauben im Notfall ein zuverlässiges Abschalten oder einen Stopp der Maschine.
Welche Arten der Schalter gibt es, welche Normen gelten und auf welche Kaufkriterien kommt es an? Unser Ratgeber fasst die Fakten zusammen.
Es handelt sich um einen Schalter, der bei drohender Gefahr genutzt wird und beispielsweise ein Laufband in der Fabrik oder eine Maschine in Werkstätten anhält. Die Bedienung erfolgt entweder über einen Knopf, Drehschalter oder Seilzug-Notschalter. Wippschalter kommen hingegen nicht zum Einsatz.
Auch wenn im allgemeinen Sprachgebrauch die Begriffe Not-Halt- und Not-Aus-Schalter synonym benutzt werden, handelt es sich um zwei unterschiedliche Formen der Notschalter.
Not-Aus
Tritt ein Notfall ein und der Schalter wird betätigt, führt das zu einer sofortigen Unterbindung der elektrischen Energie.
Als Hauptschalter beziehungsweise Lasttrennschalter unterbricht der Notausschalter den Strom und vermeidet so die Gefährdung durch Stromschlag.
Mechanische Elemente, die durch einen Motor angetrieben wurden, kommen häufig erst nach einer gewissen Nachlaufzeit zum Stillstand.
Not-Halt
Entsteht eine Notsituation, sorgen Not-Halt-Einrichtungen per Knopfdruck dafür, dass die Maschinen in ihren Bewegungen stoppen.
Die vorhandene Energie im System wird bewusst für das Stillsetzen genutzt und erst im Anschluss die gesamte Energiezufuhr deaktiviert.
Die Stopp-Kategorien
Der Unterschied zwischen Not-Halt- und Not-Aus-Funktion wird auch in den Stopp-Kategorie EN 13850 und EN 60204 geregelt:
Stopp-Kategorie 0
In der Stopp-Kategorie 0 soll die Energiezufuhr zu den angeschlossenen Antriebselementen getrennt werden. Hier sind Notausschalter gefragt.
Wichtig für Arbeitsprozesse:
Da die NOT-AUS-Taste als Öffner für den Stromkreis dient, können mechanische Elemente noch eine kurze Zeit weiterlaufen. Die Gefährdung ist nicht unmittelbar beendet.
Stopp-Kategorie 1
In diese Kategorie fallen die Not-Halt-Taster. Mit ihrer Aktivierung werden Maschinen aktiv in einen gesicherten Zustand überführt.
NOT-HALT-Befehlsgeräte bannen also gezielt und schneller die Gefahr.
Stopp-Kategorie 2
Der Vollständigkeit halber sei noch diese Kategorie erwähnt: Nach dem herbeigeführten Halt der Maschine wird das System nicht komplett heruntergefahren.
Für die betriebliche Nutzung sieht die Anforderung aber Not-Halt-Geräte der Kategorie 1 vor.
EN ISO DIN
Bei der Normung werden EN ISO DIN als Kürzel genutzt. DIN steht für nationale, EN für europäische und ISO für internationale Normen.
Bei Not wird das Betätigungselement bedient.
Das können ein klassischer Schalter (Knopf- oder Drehschalter) zur Nutzung via Hand, ein Reißleinenschalter oder ein Fußschalter sein.
Die mechanische Betätigung sorgt dafür, dass der Not-Aus-Schalter als Öffner fungieren kann.
Der Stromkreis ist abseits der genutzten Not-Aus-Funktion geschlossen und wird nun geöffnet.
Ist ein Notaus einmal erfolgt, rasten die Betätigungselemente ein. Der Öffner bleibt aktiv, sodass Personen aus dem Gefahrenbereich geholt werden können. Um den Öffner zu deaktivieren, ist der Gegenpart des Schließers nötig. Schließer sorgen dafür, dass der Stromkreis wieder geschlossen wird und der Betriebszustand hergestellt ist. Es existieren vier Entriegelungsarten: Drehentriegelung, Druckentriegelung, Schlüsselentriegelung und Zugentriegelung. Druck- und Drehentriegelung sowie Zugentriegelung haben dabei eine geringere Sicherheitsstufe als die Notwendigkeit eines Schlüssels.
Was bedeutet PNOZ?
Das Kürzel steht für „Pilz Not-Aus, zwangsgeführt“. Pilz verweist auf die Form des Not-Aus-Tasters, die pilzförmig ist. Zwangsführung bedeutet, dass die verbauten Kontakte so konstruiert sind, dass Öffner und Schließer niemals gleichzeitig arbeiten.
Denken Sie vor dem Kauf eines Not-Aus-Schalters über folgende Merkmale nach:
Anzahl der Öffner und Schließer
Je nach Ausstattung können ein bis vier Öffner sowie Schließer vorhanden sein.
Einbauöffnung und Anschlüsse
Für die Montage vor Ort müssen die notwendigen Anschlüsse inklusive N-Klemme (Neutralleiter-Schnellsteckklemme) vorhanden sein und der Durchmesser des Gerätes muss zur vorgesehenen Einbauöffnung passen.
Abdeckung oder Schutzkragen
Der Einbauort kann es empfehlenswert machen, dass der Not-Aus-Schalter unter einer durchsichtigen Abdeckung oder eingebettet in einen Schutzkragen montiert ist. Das reduziert die Gefahr für unbedachtes Betätigen und dennoch kann ein Not-Aus bei Bedarf sofort veranlasst werden.
Schutzart
Die gewählte Schutzart muss zum Einsatzort passen. Modelle mit IP66 sind beispielsweise staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt.
Beleuchtung
Sollen die Schalter in Räumen mit teils schlechten Lichtverhältnissen genutzt werden, empfehlen sich Modelle samt LED-Beleuchtung.
Bekannte Hersteller
-
BACO
-
Eaton
-
Moeller
-
Siemens
-
Schlegel
-
Schneider Electronic
Betrachten wir nun noch die wichtigsten Fragen rund um die gesetzlichen Vorgaben:
Wann ist ein Not-Halt- oder Not-Aus-Schalter erforderlich?
Nach EN 13850 müssen Maschinen, die lediglich von Hand gehalten werden, nicht mit einem Not-Halt versehen sein. Anders sieht es bei fest installierten Maschinen aus, hier ist die Not-Halt-Funktion aus Gründen des Arbeitsschutzes wichtig.
Je nach Geräte- oder Anlagengröße können die Anforderungen auch mehrere Meldegeräte vorsehen, sodass an unterschiedlichen Orten am Gehäuse eine schnelle Betätigung erfolgen kann.
Wie steht es um die Wartung der Not-Halt- und Not-Aus-Betätiger?
Nach DIN VDE 0100 müssen Installation und Elektronik der Taste jährlich auf einwandfreies Funktionieren hin überprüft werden.
Wie muss ein Not-Aus-Schalter aussehen?
Etabliert hat sich Rot für den Dreh- oder Drucktaster als Signalfarbe und Gelb als Kontrast für den Hintergrund. Es sollten wenige oder keine Beschriftungen angebracht sein, da zusätzliche Informationen am Hauptschalter oder Gehäuse den Menschen verunsichern und damit ein schnelles Handeln behindern könnten.
In welcher Höhe sollte der Not-Aus sein?
Abgesehen von Fußschaltern, die in unmittelbarer Bodennähe montiert werden, sollen die Betätigungselemente zwischen 0,6 und 1,90 Metern angebracht werden. Viele empfehlen auch 1,70 Meter als Maximalhöhe, damit kleine Personen den Notschalter bedienen können.