bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Produkt-Art1
Solar-Pumpenset18
Schwimmende Solarteichpumpe4
Schwimmender Solarteichbelüfter2
Solar-Bachlaufpumpenset2
Solar-Pumpe einzeln2
Verkäufer
Conrad Electronic SE
Preis
€ - €
Marke
Esotec1
FIAP1
Förderhöhe (max.)
m - m
2.1 m1
2.4 m1
Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
Ja2
Fördermenge (max.)
l/h - l/h
2480 l/h1
3000 l/h1

Solar-Springbrunnen

2 Ergebnisse

Esotec 101762 Garda Solar-Bachlaufpumpenset

Esotec 101762 Garda Solar-Bachlaufpumpenset

Lieferung Mo., 8. Feb. 2027
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 179,16
zzgl. MwSt.,
FIAP 2764 Aqua Active Solar 3.000 Solar-Bachlaufpumpenset

FIAP 2764 Aqua Active Solar 3.000 Solar-Bachlaufpumpenset

Lieferung Mi., 7. Apr. 2027
Verkauf und VersandConrad Electronic
€ 762,50
zzgl. MwSt.,

Ratgeber

Solar-Springbrunnen – schön und nützlich zugleich

Viele Firmen und Handwerksbetriebe haben ihren Firmensitz in Industriegebebieten am Ortsrand.

Das ist durch das großzügige Platzangebot einerseits recht praktisch. Auf der anderen Seite haben die eher bedarfsorientiert angelegten Einrichtungen auch ihre Nachteile. Für Besucher und Kunden wirken funktionelle Bürogebäude, hochragende Lagerhallen und großflächige LKW-Wendeflächen im ersten Moment eher abweisend.

Deshalb versuchen viele Firmeninhaber den Bereich vor ihrem Zentralgebäude mit Rasen, Pflanzen und einem hübschen Gartenteich einladender zu gestalten. Wenn dann auch noch ein kleiner Springbrunnen plätschert, verwandelt sich eine vormals lediglich zweckmäßige Firmentür in einen freundlichen und einladenden Eingangsbereich.

Wir erklären Ihnen gerne wie Springbrunnenpumpen funktionieren und welche Vorteile Ihnen eine Solar-Springbrunnenpumpe bietet.  

Solarspringbrunnen
  • Warum sollte ein Springbrunnen installiert werden?

  • Welche Vorteile bringt ein Solar-Springbrunnen?

  • Welche unterschiedlichen Solar-Springbrunnen gibt es?

  • Was ist beim Aufbau eines Solar-Springbrunnens zu beachten?

  • Häufig gestellte Fragen zu Solar-Springbrunnen



Warum sollte ein Springbrunnen installiert werden?

Solar-Springbrunnen

Wie bereits erwähnt, steigert ein Brunnen den Erholungswert eines Gartenteiches ungemein. Das Wasserspiel ist hübsch anzuschauen und das sanfte Plätschern wirkt ungemein beruhigend. Aus diesem Grund genießen auch viele Mitarbeiter in der Mittagspause die erholende Wirkung eines Firmen-Gartenteiches mit Brunnen.

Aber ein Springbrunnen bietet noch weitere Vorteile: Durch die sprudelnden Fontänen wird das Wasser mit Sauerstoff angereichert. Das führt zu einer deutlich besseren Wasserqualität. Und die wiederum kommt den im Teich lebenden Fischen zugute. Zudem ist sauerstoffreiches Wasser nicht so anfällig für Algenblüten.

Ein weiterer Vorteil: Es wird auch noch eine lästige Mückenplage vermieden. Denn die bewegte Wasseroberfläche erschwert den Mücken die Eiablage. Dadurch wird Ihr Teich nicht zur Brutstätte der lästigen Quälgeister. Ein Vorteil, der auch im privaten Garten sehr geschätzt wird.



Welche Vorteile bringt ein Solar-Springbrunnen?

Im Gegensatz zu Springbrunnen-Pumpen, die ihre Energie aus dem Stromnetz beziehen, haben solarbetriebene Springbrunnen entscheidende Vorteile:

Einfache Installation

Die Stromversorgung erfolgt über ein Solarpanel. Deshalb ist es nicht erforderlich, eine aufwändige Elektroinstallation mit Erdkabel zu verlegen. Ein Solarbrunnen ist mit wenigen Handgriffen montiert und somit in kürzester Zeit einsatzbereit.

Solarspringbrunnen-Set

Keine laufenden Kosten

Da das Licht der Sonne kostenlos ist, fallen beim Betrieb eines Solarbrunnens auch keine laufenden Stromkosten an. Dadurch wird das Budget der Hausverwaltung nachhaltig geschont.

Geldscheine und Münzen

Regenerative Energie

Sonnenenergie zählt zu den erneuerbaren Energien. Deshalb werden für die Stromversorgung eines Solarbrunnens keine wertvollen Ressourcen verschwendet.

Solarmodul

Auch bei Dunkelheit

Durch den Einsatz eines Akkus kann das solarbetriebene Wasserspiel auch in den Abendstunden oder nachts betrieben werden. Die überschüssige Energie des Solar Panels wird tagsüber einfach in den Akku geladen.

Bei Dunkelheit kann der Akku dann nicht nur die Pumpe versorgen. Mit einer dekorativen LED-Beleuchtung wird der Springbrunnen im Teich zu einem absoluten Blickfang im Garten.

Beleuchteter Springbrunnen


Welche unterschiedlichen Solar-Springbrunnen gibt es?

Unter dem Oberbegriff Solar-Springbrunnen finden sich Teichpumpen, Bachlaufpumpen und auch Teichbelüfter, die mit Hilfe eines Solarmoduls mit Strom versorgt werden.

Übrigens: Ein Solarpanel erzielt nur bei optimaler Sonneneinstrahlung die angegebene Spitzenleistung. Deshalb haben die Pumpen der unterschiedlichen Solarbrunnen eine breit gefächerte Betriebsspannung und fördern auch bei geringer Spannung noch ausreichend Wasser.

Solar-Pumpensets

Solar-Springbrunnenset

Solar-Pumpensets beinhalten alle Komponenten, die zum sofortigen Betrieb benötigt werden. Die Standard-Komponenten sind das Solarpanel, die Wasserpumpe, ein variables Steigrohr und verschiedene Düsen.

Die elektrische Anschlussleitung ist in der Regel lange genug, damit das Solarmodul im Garten optimal platziert werden kann.


Solar-Bachlaufpumpensets

Bachlaufpumpen-Set

Ein Solar-Bachlaufpumpenset ermöglicht die Verbesserung der Wasserqualität auf unauffällige Weise.  Die im Teich installierte Wasserpumpe fördert das Wasser in einen verdeckt verlegten Schlauch zum obersten Punkt des Bachlaufes.

Durch den künstlichen Bachlauf fließt das Wasser über Steine und Treppenstufen zurück in den Teich. Die Pumpe verfügt normalerweise über einen Schlauchanschluss, wobei der erforderliche Schlauch nicht Bestandteil des Sets ist.


Solar-Pumpen

Solarpumpe

Solar-Pumpen richten sich an erfahrene Anwender die genau wissen, welche weitere Technik noch erforderlich ist. Zur Stromversorgung kann ein eventuell bereits vorhandenes Solarpanel mit ausreichender Stärke genutzt werden.

Oder Sie suchen sich ein zur Pumpe passendes Solarpanel in unserem Shop aus. So lassen sich mit ein wenig Fachkenntnis wunderschöne Springbrunnen oder perfekt angelegte Bachläufe individuell realisieren.


Schwimmende Teichpumpen

Schwimmende Teichpumpe

Schwimmende Solarteichpumpen sind die schnellste Möglichkeit, ein Wasserspiel im eigenen Teich zu realisieren. Denn sie werden nach dem Auspacken einfach auf die Wasseroberfläche gesetzt - fertig.

Das Solarmodul ist Teil des Schwimmkörpers, wodurch das Kabel zwischen Pumpe und Solarpanel entfällt. Die kleinen Solarinseln verfügen wegen des eingebauten Solarmoduls in der Regel über weniger Förderleistung als die stationären Varianten.


Schwimmende Teichbelüfter

Schwimmender Teichbelüfter

Bei den schwimmenden Solar-Teichbelüftern steht die Wasserqualität im Vordergrund.

Sie erzeugen keine Fontäne, sondern das integrierte Solar Panel betreibt eine Luftpumpe, die das Wasser mit Sauerstoff anreichert.

Schwimmende Teichbelüfter werden einfach auf die Wasseroberfläche aufgesetzt und belüften mit einem Sprudelstein das Teichwasser wenn die Sonne scheint.


Solarteichpumpen LED-Ring

Solarteichpumpen-LED Ring

Der Solarteichpumpen LED-Ring ist ein idealer Zubehörartikel für verschiedene Systeme mit Akkubetrieb.

Er wird einfach über das Steigrohr der Pumpe geschoben und beleuchtet bei Dunkelheit die Wasserfontäne.

Die Kombination aus Beleuchtung und bewegtem Wasser machen den Brunnen zum absoluten Highlight im Garten.



Was ist beim Aufbau eines Solar-Springbrunnens zu beachten?

Der Aufbau eines fertigen Solarsets ist denkbar einfach. Dazu muss nur entsprechend den Herstellerangaben in der Bedienungsanleitung vorgegangen werden.

Wasserpflanzen schützen

Bei der Positionierung des Brunnens im Teich ist auf einen ausreichenden Abstand zu den Schwimmblättern von Teichpflanzen und Seerosen zu achten. Denn wenn Wassertropfen der Fontäne auf der Blattoberseite landen, wirken sie bei Sonnenschein wie ein Brennglas. Dadurch wird die Zellstruktur der Pflanze unwiederbringlich zerstört.


Unser Praxistipp: Pumpenaufstellung

Falls eine Springbrunnen- oder Bachlaufpumpe am Boden des Teiches installiert werden soll, ist es sinnvoll sie erhöht anzubringen. Dazu wird sie einfach auf einen geeigneten Stein gestellt. Durch die erhöhte Position wird kein Schlamm vom Boden angesaugt und die Pumpe verschmutzt nicht so schnell.


Der richtige Platz für das Solarpanel

Der Platz für das Solarmodul sollte so gewählt werden, dass es im Laufe des Tages so lange wie möglich von der Sonne beschienen werden kann. Der Neigungswinkel des Panels muss so eingestellt werden, dass die Sonnenstrahlen im 90°-Winkel auftreffen.


Wassersensoren

Solarpumpe mit Trockenlaufschutz-Sensoren

Wichtig!

Bei vielen Solar-Teichpumpen dient das Fördermedium auch zur Kühlung und zur Schmierung. Aus diesem Grund dürfen die Pumpen nicht trocken betrieben werden. Auch nicht zu Testzwecken.

Manche Hersteller haben deswegen Sensoren und eine Schutzschaltung in den Pumpen integriert. Im beigefügten Beispielbild sind die Sensoren als metallische Kontaktpunkte an der Seite des Pumpengehäuses erkennbar.

Erst wenn die Pumpe tief genug im Wasser steht, wird sie beim Einschalten auch anlaufen.



Häufig gestellte Fragen zu Solar-Springbrunnen

Warum funktioniert mein neuer Akku-Solar-Springbrunnen nicht im Akkubetrieb?

Im Auslieferzustand ist der Akku eines Solar-Springbrunnen-Sets entladen. Deshalb muss der Akku zunächst geladen werden. Um den Akku schnell aufzuladen ist es ratsam, den Springbrunnen eine Zeit lang abzuschalten. Dadurch wird der komplette Modulstrom in den Akku geleitet. Die genaue Vorgehensweise dazu ist der Bedienungsanleitung zu entnehmen.
 

Warum liefert die neue Bachlaufpumpe nicht die angegeben 2500 Liter pro Stunde?

Bei Pumpen werden immer zwei Werte angegeben: Einmal die maximale Förderhöhe (Meter Wassersäule) und dann noch die maximale Fördermenge (Liter pro Stunde). Allerdings werden beide Maximalwerte nicht gleichzeitig erreicht. Die beiden Werte sind voneinander abhängig. Denn je größer die Förderhöhe, desto geringer ist die Fördermenge. In den technischen Daten geben die Hersteller oft Diagramme an, aus denen die zur Förderhöhe angegebene Fördermenge abgelesen kann. Durch Reibungsverluste im Schlauch kann der tatsächliche Wert noch unterhalb vom abgelesenen Wert liegen.
 

Wie hoch muss die Förderleistung einer Bachlaufpumpe sein?

Dafür ist die Größe des Teiches von entscheidender Bedeutung. Die Bachlaufpumpe sollte so bemessen sein, dass sie bei der erforderlichen Förderhöhe noch ca. 50 % des Teichwassers in einer Stunde umwälzen kann. Für die Umwälzung des kompletten Teichwassers wären dann zwei Stunden erforderlich. Wird die Pumpe zu klein dimensioniert, wird nie die komplette Wassermenge bewegt und Sauerstoffmangel wäre dann die Folge.  
 

Brauche ich unbedingt einen Teich um einen Brunnen im Garten zu installieren?

Nein, es ist nicht unbedingt erforderlich einen Teich im Garten anzulegen, wenn nur ein Brunnen, Springbrunnen oder Bachlauf gewünscht wird. Es besteht dann auch nicht die Gefahr, dass kleine Kinder beim Spielen in den Teich fallen können. Allerdings wird ein Auffangbehälter für das Wasser benötigt. Dieser kann im Boden versenkt und somit unzugänglich für die Kinder im Garten installiert werden. Wichtig: Der Wasserstand muss regelmäßig kontrolliert werden. In heißen Monaten mit hoher Verdunstung besteht die Gefahr, dass die Pumpe trocken läuft.
 

Kann ein Solarbrunnen für den Garten auch auf der Terrasse verwendet werden?

Wer im Garten keinen Platz für einen Teich mit Brunnen hat, kann das Wasserspiel auch auf die Terrasse oder den Balkon verlegen. Zu diesem Zweck werden im Fachhandel geeignete Miniaturteiche angeboten. Mit etwas handwerklichem Geschick kann aber auch eine Kunststoffwanne aus dem Baumarkt mit Holz verkleidet werden. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Fontäne des Brunnens nicht zu groß ist und das Wasser nach außen spritzt.

%seoprefootercolumns%