- Produkt-Art
- Stirnlampe6
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Marke1
- Ledlenser50Fenix Light43NiteCore32Petzl25Ansmann15Energizer11OLight11RS PRO10Nebo9Hückmann8Varta7TOOLCRAFT6Brennenstuhl5GP5Scangrip5XCell5KSE-Lights4Coast3GP Discovery3Highlander3Velamp3ACEBEAM2Arcas2ArmyTek2Brinyte2Ergodyne International2Heitech2KS Tools2LEDVANCE2Pepperl+Fuchs2Scharnberg & Hasenbein2TFA Dostmann2UK2AccuLux1AS Schwabe1B & W International1Berger & Schröter1Busch1Cimco1DEHN1Denver1DOTLUX1Eaxus1ENTAC1Fenix1Flex1Forever1Gedore1Goobay1Haupa1Hella1HT Instruments1Imalent1IWH1Klein Theo1Leipold Doehle1Makita1Müller-Licht1OSRAM1PC Electric1Philips1Portwest1Sandberg1Schwaiger1Stahlwille1STANLEY1Suprabeam1TERRAX1Wiha1Zweibrüder1
- Stromversorgung
- Li-Ionen Akkus3akkubetrieben3
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja6
- Leuchtdauer (max.)
- 5.5 h16.45 h18 h113 h130 h1200 h1
- Leuchtmittel-Typ
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Stirnlampen
6 Ergebnisse

TOOLCRAFT COB LED Stirnlampe Li-Ionen Akkus 320 lm 8 h TO-10211664

TOOLCRAFT TO-9469515 COB LED Stirnlampe Li-Ionen Akkus 450 lm 13 h TO-9469515

TOOLCRAFT TO-7838469 SMD LED Stirnlampe akkubetrieben 2000 lm 200 h TO-7838469

TOOLCRAFT TO-7838472 SMD LED Stirnlampe akkubetrieben 1000 lm 5.5 h TO-7838472

TOOLCRAFT TO-9664731 Stirnlampe Li-Ionen Akkus 400 lm 30 h TO-9664731
Ratgeber
In vielen Branchen ist die Arbeit in schlecht beleuchteten Umgebungen oder bei Dunkelheit unvermeidlich. Stirnlampen haben sich als ideale Lösung etabliert, da sie nicht nur helles Licht spenden, sondern auch die Hände frei lassen für präzises Arbeiten. Doch die Auswahl der richtigen Stirnlampe kann angesichts der Vielzahl an Modellen und Funktionen eine Herausforderung sein.
Dieser Ratgeber bietet Ihnen einen guten Überblick über die verschiedenen Arten von Stirnlampen, ihre Anwendungsbereiche und die wichtigsten Kriterien für eine fundierte Kaufentscheidung. Darüber hinaus gehen wir auf spezielle Funktionen wie Rotlicht-Modi oder Helmbefestigungen ein, die für bestimmte Branchen relevant sein können.
Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen helfen, die für Sie optimale Stirnlampe zu finden. Denn eine gute Stirnlampe ist mehr als nur eine Lichtquelle – sie ist ein Werkzeug, das Ihre Mitarbeiter bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt.
Stirnlampen sind kompakte, batterie- oder akkubetriebene Lampen, die mit einem elastischen und verstellbaren Stirnband am Kopf befestigt werden. Als Leuchtmittel sind zumeist stromsparende, leichte LEDs verbaut, es gibt aber auch Modelle mit Halogenstrahlern. Meist können die Kopflampen nach oben oder unten verstellt werden und bieten verschiedene Helligkeitseinstellungen beziehungsweise Leuchtmodi.
Stirnlampen sind eine hervorragende Alternative zu gewöhnlichen Taschenlampen, weil sie nicht in der Hand geführt werden. Das hat zweierlei Vorteile: Zum einen hat man beide Hände frei zum Arbeiten, zum anderen leuchtet die Lampe immer in Blickrichtung, da sie entsprechend am Kopf befestigt ist. Dadurch eröffnet eine Stirnlampe mehr Komfort als eine Taschenlampe. Sie schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein, während sie in der Dunkelheit Licht spendet.
Stirnlampen werden zum Beispiel von Medizinern und Medizinerinnen benutzt, um zu untersuchende Bereiche gut auszuleuchten. Auch bei Notarzteinsätzen in der Nacht sind Stirnlampen enorm hilfreich, um sich uneingeschränkt um die Erstversorgung am Unfallort kümmern zu können. In anderen Berufsfeldern sind Kopflampen ebenfalls nützlich, etwa im Elektro- und Sanitärbereich, in der Höhlenforschung, im Bergbau, im Jagdwesen und in der Landwirtschaft.
Die meisten Stirnlampen verfügen über ein verstellbares Gummi. Stellen Sie sicher, dass das Kopfband eng anliegt, ohne einzuschnüren. Kontrollieren Sie vor der Nutzung die Batterien, insbesondere wenn Sie die Stirnlampe lange nicht verwendet haben. Wenn die Batterien schon etwas älter sind, empfiehlt es sich, für den Notfall Ersatzbatterien mitzuführen.
Prüfen Sie auch die verschiedenen Betriebsmodi Ihrer Lampe. Einige Modelle haben einen helleren und einen etwas dunkleren Modus sowie verschiedene Blinkmodi. Probieren Sie die verschiedenen Betriebsvarianten vor der ersten Nutzung aus, damit Sie schnell zur gewünschten Einstellung finden.
Stirnlampen sind vielseitige Beleuchtungsgeräte, die für eine Vielzahl von Aktivitäten eingesetzt werden können, von Camping und Wandern bis hin zu professionellen Anwendungen wie Höhlenforschung und Rettungseinsätzen. Es gibt verschiedene Arten von Stirnlampen, die sich in ihren Eigenschaften und Funktionen unterscheiden. Die Wahl der richtigen Stirnlampe hängt von den individuellen Bedürfnissen und dem geplanten Einsatzbereich ab.
LED-Stirnlampen
Diese sind am häufigsten zu finden und zeichnen sich durch eine hohe Effizienz aus, da sie wenig Energie verbrauchen und eine lange Lebensdauer haben. Sie sind ideal für den regelmäßigen Gebrauch und bieten eine gute Balance zwischen Helligkeit und Laufzeit.
Halogen-Stirnlampen
Halogenlampen bieten eine höhere Lichtleistung als LEDs, haben aber eine kürzere Lebensdauer und verbrauchen mehr Strom. Sie werden seltener verwendet, da ein Großteil der Halogenlampen in der EU aufgrund ihrer Ineffizienz verboten ist.
Stirnlampen mit Rotlicht-Modus
Stirnlampen mit Rotlicht-Modus ermöglichen eine bessere Nachtsicht, da sie die Pupillen nicht so stark zusammenziehen lassen wie weißes Licht. Sie sind besonders nützlich für Astronomen, Jäger und Naturbeobachter.
Akku-betriebene Stirnlampen
Diese Modelle verfügen über einen wiederaufladbaren Akku, was sie umweltfreundlicher und langfristig kostengünstiger macht. Sie eignen sich besonders für den regelmäßigen Einsatz.
Batterie-betriebene Stirnlampen
Diese Stirnlampen werden mit Batterien betrieben (Einweg- oder wiederaufladbar). Sie sind oft günstiger in der Anschaffung, können aber langfristig teurer sein, wenn die Batterien häufig ersetzt werden müssen.
Stirnlampen mit Helmbefestigung
Diese Modelle sind speziell für den Einsatz mit Helmen konzipiert und bieten zusätzliche Sicherheit und Komfort bei Aktivitäten wie Klettern, Bergsteigen oder Höhlenforschung.
Ob LEDs oder Halogen: Eine Stirnlampe sollte in erster hell genug sein, um sicher bei Dunkelheit arbeiten zu können. Achten Sie diesbezüglich auf die Angabe zur Leuchtkraft in Lumen. Sie beschreibt die Menge an sichtbarem Licht, die von einem Leuchtmittel ausgestrahlt wird. Je mehr Lumen eine Lampe hat, desto heller leuchtet sie.
1. Leuchtkraft, Leuchtweite und Lichtkegel
Es kommt nicht nur auf die Helligkeit an. Die Leuchtweite und der Lichtkegel sind weitere relevante Eigenschaften. Ein kleiner Kegel hat den Vorteil, dass das Licht eine höhere Reichweite hat, während ein breiter Kegel einen größeren Bereich der Umgebung erhellt. Stirnlampen bieten häufig mehrere Lichtmodi. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Helligkeitsstufen und Blinkmodi zu wählen oder Rotlicht zu aktivieren.
2. Tragekomfort und Gewicht
Eine Stirnlampe muss bequem sein, schließlich trägt man sie mitunter mehrere Stunden auf dem Kopf. Das Stirnband sollte sich passend für den Kopf einstellen lassen. Die Lampe darf nicht drücken und sollte möglichst leicht sein.
3. Stromversorgung und Leuchtdauer
Hinsichtlich der Stromversorgung haben Sie die Wahl zwischen akku- und batteriebetriebenen Modellen. Je größer die Kapazität der Batterien oder des Akkus ist, desto länger kann die Lampe betrieben werden. Allerdings hat auch die Helligkeitseinstellung Einfluss auf den Energieverbrauch. Mit zunehmender Helligkeit verkürzt sich die Leuchtdauer.
4. Wasserdichtigkeit, Robustheit und zusätzliche Funktionen
Je nach Einsatzzweck kann eine wasserdichte Stirnlampe erforderlich sein. Wer an Orten mit hohem Feuchtigkeitsaufkommen arbeitet, braucht eine Lampe, die vor eindringender Nässe geschützt ist. Das kann beispielsweise bei Kanalarbeiten oder in der Höhlenforschung relevant sein. Für solche Berufsgruppen ist außerdem wichtig, dass die Stirnlampe robust ist und sich an am Schutzhelm befestigen lässt. Stirnlampen mit Rücklicht dienen dazu, bei Dunkelheit von anderen gesehen zu werden, was zur Sicherheit beiträgt.
Damit die Stirnlampe so lange wie möglich läuft, bis Sie die Batterien austauschen oder den Akku aufladen, sollten Sie die Leuchtmodi immer der Situation anpassen, in der Sie sich befinden. Wenn Sie Nahbereichsarbeiten durchführen, zum Beispiel etwas reparieren, das direkt vor Ihnen ist, schalten Sie die Lampe in den niedrigsten Helligkeitsmodus, um Energie zu sparen und die Leuchtdauer zu verlängern. Den mittleren oder hellsten Modus wählen Sie, wenn Sie einen Bereich oder ein Objekt in mehreren Metern Entfernung ausleuchten wollen.
Was bringt ein Rotlichtmodus?
Rotlicht ist quasi das Gegenteil von blauem Licht. Die Lichtwellen sind vergleichsweise lang (610 bis 760 nm) und somit angenehmer für die Augen. Zudem gewöhnen sich die Augen schneller wieder an die Dunkelheit, wenn Sie die Lampe ausschalten.
Wie viel Lumen braucht eine gute Stirnlampe?
Das kommt auf den Einsatzzweck an. Je dunkler die Arbeitsumgebung ist, desto mehr Lumen sollte die Stirnlampe haben. Günstige Modelle haben teilweise weit weniger als 100 Lumen. Für die meisten Tätigkeiten sollte eine Lampe mit 300 Lumen ausreichen. Für die Arbeit an besonders dunklen Orten gibt es aber auch Exemplare mit 1000 Lumen.
Kann die Helligkeit einer Stirnlampe angepasst werden?
Ja. In der Regel verfügen Stirnlampen über mehrere Leuchtmodi, mit denen sich die Helligkeit regulieren lässt. Eine niedrigere Stufe resultiert in einer längeren Leuchtdauer, eine höhere in einer kürzeren Betriebszeit.
Wie lange hält der Akku einer Stirnlampe?
Das hängt von dessen Kapazität, aber auch von dem Energiebedarf der Lampe ab, der abhängig von der Helligkeitseinstellung höher oder geringer ausfällt.
Sind Stirnlampen wasserdicht?
Nicht jede Stirnlampe ist wasserdicht. Achten Sie diesbezüglich auf die Herstellerangaben.
Was bedeuten die IPX-Klassen von wasserdichten Stirnlampen?
Die IP-Schutzart gibt an, wie hoch der Schutz der Lampe gegen Fremdkörper und Berührung (erste Ziffer) und gegen Wasser (zweite Ziffer) ist. Je höher die Zahlen sind, desto besser ist der Schutz. Wenn die zweite Ziffer beispielsweise eine 4 ist, ist die Lampe gegen Spritzwasser von allen Seiten geschützt. Ab IPX5 besteht Schutz gegen Strahlwasser und so fort.
Können Kopflampen auch am Helm befestigt werden?
Ja, viele Kopflampen können am Helm befestigt werden. Wenn eine Kopflampe als helmkompatibel beschrieben wird, verfügt sie über spezielle Halterungen, Clips oder Magneten, die eine Befestigung an einem (metallenen) Schutzhelm ermöglichen. Alternativ gibt es Cap-Lights für Schirmmützen, wenn kein Helm getragen wird. Für andere Stirnlampen sind oft universelle Halterungen erhältlich. Wichtig ist, dass die Befestigung sicher ist und die Lampe nicht verrutscht.