bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist
Sorry, zum Suchbegriff "" konnten wir leider nichts finden.

Video-Kabel

0 Ergebnisse

Leider keine Ergebnisse für diese Filterkombination.

Ratgeber

Videokabel  » Verbinden digitaler Endgeräte

Videokabel sind Anschlusskabel, mit denen sich Geräte mit Videoquellen wie PCs, Laptops oder Spielekonsolen mit Anzeigegeräten wie Beamern, Monitoren oder Fernsehern verbinden lassen. Je nach Art des Kabels werden die Daten analog oder digital übertragen.

Was Videokabel konkret auszeichnet und worauf Sie beim Kauf achten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber. 

  • Videokabel – das Wichtigste in Kürze

  • Relevante Anschlüsse für Video und Audio

  • Die unterschiedlichen Stecker für Videokabel

  • Kaufkriterien für Videokabel – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Adapter nutzen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu Video-Kabeln

Videokabel


Videokabel – das Wichtigste in Kürze

Videokabel stellen eine Verbindung zwischen Geräten mit einer Videoquelle und bildausgebenden Geräten her. Sie ermöglichen es beispielsweise, einen Film auf dem PC oder Laptop auf einem Monitor anzuzeigen oder von einem Beamer ausgeben zu lassen. Die Anwendungsbereiche von Videokabeln sind vielfältig. SAT- und Kabelfernsehen beispielsweise werden über einen Receiver und Antennenkabel empfangen und über das TV-Gerät abgespielt. Dabei fungiert das Antennenkabel als Videokabel. Um Filme mit einem DVD- oder Blu-Ray-Player auf dem Fernseher schauen zu können, benötigen Sie ebenfalls ein Videokabel. Dasselbe gilt, wenn Sie eine Videokamera direkt an einen Monitor, ein TV-Gerät oder an einen Beamer anschließen möchten, um darauf gespeicherte Videos ohne Umwege über den PC anzusehen. Darüber hinaus spielen Videokabel beim Gaming eine große Rolle, da sie für die Datenübertragung zwischen Spielekonsole oder PC und Monitor benötigt werden.

Videokabel

Für eine hochauflösende Bildwiedergabe, beispielsweise in HD oder HDR, sind High-Speed-Videokabel erforderlich, die große Datenmengen verlustfrei transportieren. Solche Kabel sind konzentrisch aufgebaut und mit Abschirmungen versehen. Bei hochwertigen Videokabeln ist eine Folienabschirmung von einem weiteren abschirmenden Geflecht umgeben, um Störungen von außen bestmöglich fernzuhalten. Hochwertige Kabel haben außerdem vergoldete Kontakte für geringe Übertragungsverluste. Quell- und Abspielgeräte können mit unterschiedlichen Arten von Video-Anschlüssen ausgestattet sein. Aus diesem Grund sind Video- Anschlusskabel mit verschiedenartigen Stecker und Buchsen realisiert. Die meisten dieser Anschlusskabel sind so gestaltet, dass sie auch Signale für Audio übertragen können. 



Relevante Anschlüsse für Video und Audio

VGA, S-Video und SCART-Anschluss

4-poliges S-Video Kabel für analoges S-Video

Die ersten Video-Übertragungen wurden mit analogen Anschlüssen wie VGA (Video Graphics Array), S-Video und SCART (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs: Vereinigung der Hersteller von Rundfunkempfängern und Fernsehern") realisiert. Sie sind heutzutage fast nur noch an alten Computern und Videorecordern zu finden.

S-Video-Buchsen wurde bereits beim Commodore C64, dem beliebtesten Heimcomputer der 1980er Jahre, genutzt. Kennzeichnend für S-Video ist unter anderem, dass die Bilddaten für Helligkeit und Farbwerte separat übertragen werden. Als Bezeichnung für S-Video wird daher auch die Abkürzung Y/C verwendet. Y steht für das Helligkeitssignal, C für das Chrominanzsignal. S-Video hatte das ältere Composite Video abgelöst, kann aber mit der Datenübertragungsqualität heutiger digitaler Standards keinesfalls mithalten. 


DVI-Anschluss

DVI-D Anschlusskabel mit Ferritkernen

Der erste Anschluss für den Computer, der sowohl analoge als auch digitale Daten für Video und Audio übertragen konnte, war DVI (Digital Visual Interface). DVI löste das analoge VGA in vielen Bereichen ab, was vor allem mit der schärferen Bildqualität zu begründen ist.

VGA-Kabel sind empfindlicher für mechanische Einwirkungen, so dass beispielsweise Knicke die Datenübertragung unmittelbar beeinträchtigen. DVI-Kabel sind dahingehend unempfindlicher. 

Ein weiterer verbreiteter Anschluss vor allem im Audiobereich ist der RCA-Anschluss, der ebenso als Cinch bekannt ist. Je nach Art des Kabels lassen sich damit ebenfalls analoge und digitale Daten übertragen. Cinch finden Sie häufig noch an DVD-Playern und Fernsehern.


DisplayPort und HDMI-Anschluss

Videokabel

Inzwischen zählen DisplayPort und HDMI (High Definition Multimedia Interface) zu den gebräuchlichen Standards, die Video und Audio digital übertragen. Für moderne Apple-Geräte wurde zudem Thunderbolt etabliert. Die Anschlüsse für DisplayPort und HDMI erreichen besonders hohe Auflösungen und Datenübertragungsraten.

Dementsprechend sind leistungsstarke Anschlusskabel erforderlich, beispielsweise ein High-Speed-HDMI-Kabel, damit Audio und Video ruckelfrei dargestellt werden. High-Speed-HDMI-Kabel sind auch als Ultra-High-Speed-Kabel erhältlich, die Daten in HD oder einer höheren Auflösung bis zu fünf mal schneller übertragen als ein herkömmliches HDMI-Videokabel.

HDMI-Buchsen finden Sie an PCs, Laptops, Fernsehern und Multimediageräten, während DisplayPort eher dem Computerbereich vorbehalten ist. Die aktuelle HDMI-Version ist 2.1, die aktuelle DisplayPort-Version 1.4.



Die unterschiedlichen Stecker für Videokabel

Geschirmtes BNC Video-Anschlusskabel

In der langjährigen Entwicklung der Audio- und Videosysteme haben sich allerhand Stecksysteme zum Verbinden von Endgeräten per Videokabel etabliert. Die meisten Anschlusskabel für Audio und Video sind beidseitig mit demselben Typ Stecker ausgestattet, um die Buchse des Quellgeräts mit der Buchse des Anzeigegeräts zu verbinden. Es handelt sich somit um Stecker-Stecker-Kabel, also beispielsweise HDMI zu HDMI oder S-Video zu S-Video. Die Kabel tragen die Bezeichnung der Anschlüsse. So passt ein HDMI-Kabel zu HDMI-Anschlüssen, ein S-Videokabel zu S-Video-Anschlüssen.

Für den Empfang von SAT- oder Kabelfernsehen werden keine klassischen Videokabel sondern Antennenkabel verwendet. Die Antennenkabel sind üblicherweise mit einem F-Stecker oder einem BNC-Stecker ausgestattet. Bei einem Kabel mit BNC-Stecker handelt es sich um ein Video-Anschlusskabel mit koaxialem Steckverbinder, der mit einem Bajonettverschluss zur sicheren Befestigung ausgestattet ist. Neben der Übertragung von Videosignalen werden Kabel mit diesen Steckern auch als Signalleitungen für Funkverbindungen eingesetzt. BNC steht für Bayonet Neill Concelman und geht auf die US-Entwickler Paul Neill und Carl Concelman Ende der 1940er Jahre zurück.

Analoge VGA-Kabel weisen 15-polige Stecker auf und verbinden ältere Computer und Laptops mit Monitoren. SCART-Kabel werden mit 21-poligen Steckern als Anschlusskabel zwischen Videorecordern und Fernsehern genutzt. Die Stecker sind als europäischer Standard in der EN 50049-1 genormt. Weitere Bezeichnungen sind Euro-AV oder Euro-Connector. S-Video-Stecker benötigt man für ältere DVD-Spieler und Videorecorder. Ebenso sind S-Video-Stecker bei älteren Videokarten erforderlich, mit denen sich analoge Videos bearbeiten lassen. S-Video-Stecker stehen als runde 4-polige Mini-S-Video-Stecker als auch als 8-polige S-Video-Stecker zur Verfügung. Der Vorteil der S-Video-Stecker liegt darin, dass die Anordnung der Pole des Steckers ein falsches Einstecken in die Buchse verhindert. Das gilt auch für VGA-Stecker und SCART-Stecker. 

Videokabel

Cinch ist ein Standard-Audio- und Video-Anschluss und findet vor allem bei Videorecordern und Fernsehern Anwendung. Ein Cinch-Kabel verfügt an jedem Ende über jeweils drei Cinch-Stecker. Die Cinch-Stecker haben unterschiedliche Aufgaben und sind entsprechend farblich markiert: Der gelbe Cinch-Stecker überträgt das Videosignal, während der weiße Cinch-Stecker und der rote Cinch-Stecker für die Audiokanäle stehen. Die Begriffe Cinch-Stecker und RCA-Stecker werden übrigens synonym verwendet. 

DVI-Kabel sind mit unterschiedlichen DVI-Steckern erhältlich, vor allem DVI-I und DVI-D. DVI-D überträgt nur digitale Daten, DVI-I dagegen analoge und digitale Daten. Daneben gibt es DVI-A, das ausschließlich analoge Daten überträgt, heute aber nur noch als Adapter zu VGA Verwendung findet.

DisplayPort-Stecker sind flach und mit 20 Pins ausgestattet. Neben der Standardausführung gibt es noch eine kleinere Steckerform, den Mini-DisplayPort. DisplayPort-Stecker passen in viele PCs, Laptops und Monitore. Als Standardkabel für die Übertragung von Audio und Video im PC-Bereich gelten aber HDMI-Kabel. Sie werden auch in Verbindung mit modernen TV- und Multimediageräten genutzt. HDMI-Kabel haben 19-polige flache HDMI-Stecker. Es gibt drei verschiedene Formen von HDMI-Steckern: HDMI-A als Standard-Stecker, HDMI-Mini und HDMI-Micro. Die Stecker unterscheiden sich jeweils in der Breite.



Kaufkriterien für Videokabel – worauf kommt es an?

Das wichtigste Auswahlkriterium für ein Videokabel ist der vorhandene Anschluss der Geräte, die miteinander verbunden werden sollen. Die Stecker des Anschlusskabels müssen in die Buchse des Quellgeräts und die Buchse des Abspielgeräts passen. 

Ob Sie sich bei einem HDMI-Kabel für ein reguläres Anschlusskabel oder für ein High-Speed-HDMI-Kabel entscheiden, ist von der Datenmenge und der gewünschten Datenqualität abhängig. Für hochauflösende Videospiele und für Filme in 4K oder 8K ist ein High-Speed-Kabel definitiv empfehlenswert.

Videokabel sind mit einer Schutzhülle aus Kunststoff oder mit einem Gewebe ummantelt. Eine Ummantelung aus Gewebe bietet eine höhere Flexibilität. Möchten Sie das Videokabel beispielsweise um eine Ecke verlegen, dann ist ein Kabel mit Gewebemantel eine gute Wahl. 

Die Länge eines Videokabels sollte dem Abstand zwischen den zu verbindenden Geräten entsprechen. Ein zu langes Kabel kann unter Umständen zu Datenverlust und somit zu einer schlechteren Bildqualität führen. 

HMDI-Videokabel


Unser Praxistipp: Adapter nutzen

Nicht immer passt der Anschluss des Quellgeräts zum Anschluss des Anzeigegeräts. So sind ältere Computer oder Videorecorder beispielsweise selten mit modernen Monitoren oder Fernsehern kompatibel. In dem Fall kann ein Adapter die Lösung sein. Wichtig ist darauf zu achten, ob es sich um analoge oder digitale Anschlüsse handelt. Gängig sind Adapterkabel mit USB-Steckern wie USB-A oder USB-C auf HDMI oder auch Klinkenstecker auf Cinch-Stecker. Soll ein DisplayPort-Kabel mit einem Adapter verwendet werden, dann muss es als DP++ ausgewiesen sein. Nur dann kann es mit einem Adapter zu HDMI oder zu DVI eingesetzt werden. Bei einem adapterfähigen DisplayPort-Kabel ist Pin 20 belegt, bei regulären DP-Kabeln nicht.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu Video-Kabeln

Gibt es auch vergoldete Stecker bei analogen Video-Kabeln?

Ja. Auch analoge Audio-Video-Kabel wie S-Video-Kabel können mit vergoldeten Kontakten ausgestattet sein. Diese tragen zu einer besseren Übertragungsqualität bei.

Welche Videokabel werden für Spielekonsolen verwendet?

Das hängt von der Art der Spielekonsole ab. Für Retro-Spielekonsolen sind oft noch Kabel mit SCART-Steckern oder S-Video-Steckern notwendig. Häufig sind auch Cinch-Stecker passend. Bei modernen Spielekonsolen ist ein HDMI-Anschluss Standard, so dass Sie ein HDMI-Kabel benötigen.

Kann man einen analogen Anschluss mit einem digitalen Anschluss verbinden?

Möchten Sie einen analogen Anschluss wie VGA mit einem HDMI-Anschluss verbinden, dann benötigen Sie neben einem geeigneten Videokabel einen HDMI-Konverter. Dieser wandelt analoge Videodaten in digitale Signale um und kann diese über die HDMI-Schnittstelle ausgeben. 

%seoprefootercolumns%