Das Premium-Großtastentelefon für alle Router mit DECT-Basis.
Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
- DECT/Gap-Routern
- Routern mit DECT/Cat-iq 2.0
- Gigaset DECT-Basisstationen
- Verdopplung der Hörerlautstärke durch „Extra-Laut“-Taste.
- Notruftaste für bis zu 4 SOS-Nummern
- Exzellente Akustik in HD Voice
- Beleuchtetem Panorama-Farbdisplay für extragroße Ziffern
- LED-Blitze als optische Anrufanzeige
- 4 Direktwahltasten für häufig gewählte Nummern
Fühlt sich gut an, hört sich gut an. Das Gigaset E560HX Großtastentelefon.
Lernen Sie das erste Großtastentelefon kennen, das Sie an jeden Internet-Router mit DECT-Basisstation anschließen können. Das Gigaset E560HX erfüllt Ihre hohen Ansprüche nicht nur in Sachen Technik, sondern auch in punkto Handhabung und Akustik. Verlassen Sie sich auf eine besonders nutzerfreundliche Bedienung, ein ergonomisches Design und auf intelligente Sicherheits-Funktionen.
- HX Universal-Mobilteil für den Anschluss an jeden Internet-Router mit DECT-Basisstation
- 4 Direktwahltasten für wichtige Telefonnummern
- Hörgerätekompatibel
- Brillante Sprachqualität auch beim Freisprechen
- Bis zu 150 Einträge im Telefonbuch
- Babyphone-Modus zur Raumüberwachung
- Taste für Taschenlampe
Das erste Großtastentelefon für den Anschluss an Router auf DECT-Basis.
Die Zukunft des Telefonierens ist digital, deshalb stellen die meisten Telefonanbieter, z.B. die Telekom, auf IP-Telefonie um. Bei Gigaset sind Sie in Sachen IP-Telefonie immer richtig. Unsere neuen HX Universal-Mobilteile passen an jeden Internet-Router mit DECT-Basisstation, dazu gehören viele FRITZ!Box-, und die Telekom Speedport-Modelle sowie weitere Router anderer Hersteller. Ihr Vorteil: Mit dem Gigaset E560HX bieten wir Ihnen das einzige Seniorentelefon mit glasklarem Klang in HD-Voice-Qualität.
Klingt einfach klar und deutlich.
Wenn es mal etwas lauter ist, zum Beispiel auf Familienfeiern oder am Fernsehabend, ist es schön, wenn auch Ihr schnurloses Telefon lauter wird. Mit dem neuen Großtastentelefon Gigaset E560HX können Sie die Lautstärke in fünf Stufen einstellen und mit der „Extra-Laut“-Taste in der höchsten Stufe ganz einfach verdoppeln. Weil Sie mit dem Gigaset E560HX in Verbindung mit dem Router Internettelefonie nutzen, kommen Sie in den Genuss von glasklarem Klang in High Definition Voice (HD-Voice). Dieser zertifizierte Qualitätsstandard lässt Stimmen natürlich klingen und das gesprochene Wort besser verstehen.
Behalten Sie immer den Überblick – auch beim Telefonieren.
Das übersichtliche TFT-Panorama-Display des Seniorentelefons E560HX bietet Ihnen dank großer Schrift und klaren Grafiken den vollen Überblick. Es garantiert Ihnen auch bei diffusen Lichtverhältnissen eine herausragende Lesbarkeit. Die extragroßen Tasten des Gigaset E560HX sind beleuchtet, rutschfest und haben einen guten Druckpunkt.
Wenn’s drauf ankommt, ist das Gigaset E560HX für Sie da.
Speichern Sie besonders wichtige Rufnummern auf bis zu vier Direktwahltasten und rufen Sie diese dann mit nur einem Knopfdruck an. Die Direktwahltaste A dient zudem als besondere Notruftaste, die Sie mit einer SOS-Funktion belegen können. Auf ihr lassen sich bis zu vier SOS-Nummern gleichzeitig abspeichern, zum Beispiel von Angehörigen oder Nachbarn.
Und so funktioniert die Notruffunktion:
Die SOS-Funktion (Direktwahltaste A) ruft nach Auslösen bis zu vier hinterlegte Notfallnummern an und das dreimal hintereinander. Solange, bis jemand abhebt.
2. Der Angerufene hört beim Abheben einen standardisierten Notruftext aus dem System.
3. Drückt der Angerufene die Taste 5, hat er die Möglichkeit, persönlich mit Ihnen zu sprechen.
Einfach logisch, dieses Großtastentelefon!
Unsere Seniorentelefone lassen sich besonders einfach und intuitiv bedienen. Die klare Menüführung und die praktische Navigationstaste sorgen dafür, dass Sie in wenigen Schritten navigieren, zum Beispiel, um einen Adressbucheintrag zu erstellen.
Speziell entwickelt für spezielle Ansprüche.
Deutliche Leuchtsignale: Eingehende Anrufe signalisiert das Großtastentelefon E560HX durch weiße Blitze, die aus der Oberkante des schnurlosen Telefons kommen. Das zusätzliche optische LED-Signal ist eine angenehme Hilfe – ergänzend zum Klingelton oder wenn Sie das Telefon leise gestellt haben. Es kann zudem auch als Taschenlampe benutzt werden.
Babyphone-Modus: Mit dieser Funktion lassen sich