p? Geschwindigkeit der Datenübertragung verdoppeltbr /? Funktion ?zur Spracherkennung?br /? Datenliste mit 3000 Einträgenbr /? Einfügenfunktion mit einem Tastendruckbr /? Rücksetzen der Einstellungen ohne Löschen der Ordner, Datenlisten und Workflow-Listenbr /? Verbesserung der Bedienung bei Volume und Tempobr /? Displaytaste ?Sichern? nur nach Änderungbr /? Sicherer Aufnahmestart nach NEW - und Aufnahmetaste/ppbr /strongGeschwindigkeit der Datenübertragung verdoppelt/strongbr /Die Elektronik des Digta 7 wurde an wichtigen Stellen verbessert und sichergestellt, dass auch weiterhin eine sehr lange Verfügbarkeit des Diktiergerätes gewährleistet ist. Durch die Optimierung ist es auch gelungen, dass sich Digta 7 Redesign noch schneller am USB -Port anmeldet. Die Datenübertragung an einen PC ist mehr als doppelt so schnell./ppbr /strongFunktion ?zur Spracherkennung?/strongbr /Mit einem Häkchen hinter >>Spracherkennung<< im Detailmenü bestimmen Sie, dass das gewählte Diktat bei der Übertragung in ein DigtaSoft-Netzwerk (durch den DssMover) direkt an die Serverspracherkennung gesendet wird. Voraussetzung ist eine Installation und entsprechende Konfiguration der Spracherkennung mit dem Central Voice Transcriber. Nach der automatischen Spracherkennung wird das erkannte Diktat zur weiteren Bearbeitung in das Sekretariat gesendet. Optional kann der spracherkennte Text auch direkt zurück zum Autor gesendet werden.br /br /strongDatenliste mit 3000 Einträgen/strongbr /Die Speicherkapazität der Datenliste ist von bisher 1000 auf jetzt 3000 Einträge beibr /insgesamt 128 kByte erhöht./ppbr /strongEinfügenfunktion mit einem Tastendruck/strongbr /Den Wechsel zwischen den Aufnahmemodi (Einfügen, Überschreiben, Anhängen) über das Menü ?Aufnahme-br /Art? empfanden viele Benutzer als etwas umständlich. Wenn nun als Standardmodus Überschreiben gewählt ist, steht im neuen Digta 7 die Displaytaste ?Einfügen? immer zur Verfügung (außer am Diktatende). Betätigt man die Einfügentaste, wird die Displaytaste heller (?leuchtet?) und bei Schiebeschalter auf Start beginnt die Aufzeichnung im Einfügemodus. Die Aufnahme LED leuchtet dabei orange. Durch Schiebeschalter auf Stopp sind Pausen im Einfügen möglich. Bricht man die Aufnahme durch FFWD, Rewind oder Drücken der Aufnahmetaste ab, schaltet das Diktiergerät für die nächste Aufzeichnung automatisch zurück auf den eingestellten Standardmodus Überschreiben. Im Menü unter ?Aufnahme/Aufnahmeart? kann alternativ das Einfügen als Standard eingestellt werden. Im Hauptbildschirm steht dann entsprechend das Überschreiben über die Displaytaste direkt zur Verfügung./ppbr /strongRücksetzen der Einstellungen ohne Löschen der Ordner, Datenlisten und Workflow-Listen/strongbr /Mit der Funktion ?Einstellungen rücksetzen? wurden auch die angelegte Ordner, Workflow -Listen und Datenlisten entfernt. Nun bleiben die Datenlisten und Workflow-Listen erhalten und der DSS-Ordner ist angewählt. Im Menü kann der Benutzer die Unterordner weiterhin aufrufen, in denen die alten Diktate liegen. Nur das Rücksetzen auf Werkseinstellungen löscht jetzt auch die Ordner, Datenlisten und Workflow-Listen./ppbr /strongVerbesserung der Bedienung bei Volume und Tempo/strongbr /Bei Lautstärke und Tempo verstellte sich der Wert sofort beim Drücken einer Auf-Ab-Taste. Die Benutzer wünschten sich, erst den eingestellten Wert zu sehen ohne ihn schon verändert zu haben. Dies realisierte Grundig Business Systems in der neuen Digta-7-Generation. Erst mit einer weiteren Betätigung der Auf-Ab-Taste ändert sich die Lautstärke bzw. die Wiedergabegeschwindigkeit. Die gedrückte Taste ?Tempo? wird heller (?leuchtend?) an gezeigt. Ist Tempo nicht gedrückt, verändern die Auf-Ab-Tasten die Lautstärke./ppbr /strongDisplaytaste ?Sichern? nur nach Änderung/strongbr /Um Fehlbedienungen zu vermeiden werden die Displaytasten ?Sichern? und ?Abbruch? erst dann eingeblendet, wenn eine Änderung mit der OK-Taste quittiert wurde. Vorher kann ein Menü mit der Displaytaste ?zurück? verlassen werden.br /br /br /Sicherer Aufnahmestart nach NEWbr /- und Aufnahmetaste Besonders Benutzer von Steno-Cassetten-Diktiergeräten betätigten beim Digta 7 nachbr /der NEW-Taste manchmal wie gewohnt zusätzlich die Aufnahmetaste. Dadurch wurde das neu angelegte Diktat beendet und der gesprochene Text war nicht aufgezeichnet. Nach Anlage eines neuen, noch leeren Diktates über die NEW-Taste ist nun die Aufnahmetaste nicht mehr aktiv. Erst nachdem der Schiebeschalter auf Start steht, d.h. die erste Textaufzeichnung läuft, kann die Aufnahmetaste wieder zum Ein- und Ausschalten der Aufnahme verwendet werden. Soll nach dem Betätigen der NEW-Taste doch nicht diktiert werden, kann der Benutzer das Diktat durch Schnellen Vorlauf oder Rücklauf beenden./ppstrongDigtaSoft Pro - Die professionelle Sprachverarbeitungssoftware/strong/ppuSoftware zur effizienten Zusammenarbeit zwischen Autoren und Schreibkräften:/u/ppDie branchenunabhängige Sprachverarbeitungssoftware DigtaSoft Pro ermöglicht Autoren und Schreibkräften ein erweitertes Workflowmanagement. Sie enthält viele zusätzliche Funktionen, z. B. das Einrichten und Verwalten mehrerer Eingangskörbe und erfüllt auch Anforderungen unterschiedlicher Branchen wie Gesundheits- und Rechtswesen./ppSetzen Sie auch Prioritäten und nutzen Sie die Angabe des Diktat-Status oder das Setzen von Terminen! DigtaSoft Pro ist ideal zum Verwalten größerer Netzwerke, denn sie bietet ein übersichtliches Diktatmanagement ? auch bei hohem Diktataufkommen. Mit DigtaSoft Pro bearbeiten Sie Ihre Diktate effizienter./ppuHohe Sicherheit dank 128-/256-Bit-Verschlüsselung:/u/ppErstellen Sie Ihre Diktate im Format DSSPro und profitieren Sie von einer hohen Datensicherheit! Denn DigtaSoft Pro bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Diktate mit 128-/256-Bit zu verschlüsseln ? im Format DSSPro auch in Echtzeit. Eine nachträgliche Verschlüsselung ungeschützter DSS- und DSSPro-Diktate ist ebenfalls möglich./ppDie doppelte Verschlüsselungsrate erfüllt die aktuellen Anforderungen in sensiblen Branchen wie dem Gesundheits- und Justizwesen. Zusätzlich können Sie Ihre Diktate mit einem Passwort schützen, das nur Ihre Schreibkraft kennt. Sie entschlüsselt die Diktate mit dem entsprechenden Passwort und kann sie somit transkribieren./ppuSchnittstelle für die Spracherkennung:/u/ppDigtaSoft Pro hat eine Schnittstelle zu den Spracherkennungsprogrammen DigtaSoft Voice und Dragon NaturallySpeaking. Sie ermöglicht die Offline- und Online-Erkennung in DigtaSoft Pro. Nutzen Sie den vereinfachten Korrekturprozess für spracherkannte Diktate und profitieren Sie von der Integration in Ihren DigtaSoft-Workflow!/ppuOptimale Unterstützung von Thin-Clients (Windows-Terminalserver und Citrix):/u/ppDer Einsatz von Terminalserverlösungen mit Thin Clients stellt erhöhte Anforderungen an ein digitales Diktiersystem. Vor allem ist eine optimale Unterstützung der jeweiligen Thin Clients bezüglich Steuerung und Audio erforderlich. Auch DigtaSoft Pro unterstützt eine Vielzahl an Thin Clients und garantiert eine hervorragende Audioqualität durch den eigenen Audio-Kanal./ppuKomfortabler Freigabeprozess für Diktate:/u/ppFür die Freigabe von Dokumenten gibt es oft einen mehrstufigen Freigabeprozess. In diesen Fällen ist es hilfreich, wenn das Originaldiktat weiterhin zur Verfügung steht. Mit DigtaSoft Pro lässt sich der komplette Freigabeprozess für Diktate und geschriebene Dokumente im Diktatworkflow abbilden./ppBis zu zehn Freigabestufen sind konfigurierbar. Änderungen können direkt am Textdokument von den Prozessbeteiligten vorgenommen werden. Der gesamte Prozess wird in DigtaSoft Pro protokolliert, sodass Sie beispielsweise wissen, wer wann ein Dokument freigegeben hat./ppuDokumentenerstellung mit der Benachrichtigungsfunktion beschleunigen:/u/ppMit DigtaSoft Pro und einem Gerät der ?Digta 7?-Serie können Sie die komfortable Benachrichtigungsfunktion (Digta Messaging) nutzen. Sie erlaubt den Austausch von Informationen zwischen dem Gerät des Autors und der Software DigtaSoft Pro im PC-Netzwerk. Diese Funktion bindet den Workflow von Diktanten, die mobil diktieren, besser in den IT-Workflow-Prozess der Organisation ein./ppSo können beispielsweise Rückfragen zum Diktat auf das Diktiergerät des Diktanten gesendet werden ? mit dem Diktat, das an der fraglichen Stelle markiert ist. Der Autor kann informiert werden, wenn ein Diktat geschrieben ist. Der Prozess der Dokumentenerstellung wird so verkürzt./ppstrongLieferumfang:/strong/pulliDigta 7 Premium/liliDigta Station 447/liliNetzteil 477/liliAkkupack 962/liliEtui/liliHandschlaufe/lili2x USB-Kabel/lili1x Nutzerlizenz DigtaSoft Pro - Download Version/li/ul