Name:: TELESIN Magnethalter-Set Hersteller:: Telesin Modell:: TE-MMK-002 Produktabmessungen:: Lanyard Abmessungen: 340-610 mm, Abmessungen der Magnettafel: 85 * 55 * 28 mm Produktgewicht:: 70g Belastung:: 300g Material:: PC-Kunststoff, Edelstahl, starker NdFeb-Magnet
UKCA
Ja
Beschreibung
TELESIN Magnetisches Halterset Das TELESIN Magnethalterungsset ist eine innovative Lösung für Foto- und Videofreunde. Dank ihrer Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind diese Griffe ideal für alle, die einzigartige Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven, sowohl vertikal als auch horizontal, machen möchten. Mit diesem Kit können Sie schnell zwischen verschiedenen Aufnahmen wechseln und nahtlos von einem Aufnahmemodus in einen anderen übergehen, was es zu einer großartigen Wahl für aktive Personen und Produzenten von Inhalten macht. Multiperspektivische Aufnahmen Einer der wichtigsten Vorteile des TELESIN-Kits ist die Möglichkeit, aus mehreren Perspektiven aufzunehmen. Mit der 180°-Drehfunktion kann der Benutzer den Aufnahmewinkel leicht anpassen, um dynamischere und interessantere Aufnahmen zu erhalten. Dank des Schnellverschlusses kann der Benutzer die Position der Kamera sofort ändern, was bei Aufnahmen unterwegs oder unter verschiedenen Feldbedingungen von unschätzbarem Wert ist. Praktische Magnethalterung und Stabilität Die magnetische Halsbefestigung ist eine innovative Lösung, mit der Sie frei aus einer POV-Perspektive (Point of View) aufnehmen können. Die starke Magnethalterung hält die Kamera auch bei heftigen Bewegungen und gewährleistet so die Stabilität und Sicherheit des Geräts. Die unsichtbare Magnetplatte ermöglicht bequeme und diskrete Freisprechaufnahmen, die besonders beim Sport oder anderen Outdoor-Aktivitäten nützlich sind. Kompakt und vielseitig TELESIN Magnetic Pendant Mount ist ein kleines, aber äußerst nützliches Produkt. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 70 g) ist er leicht zu transportieren und zu verstauen. Sie kann nicht nur am Hals, sondern auch an jeder beliebigen Metalloberfläche befestigt werden, was ihre Funktionalität weiter erhöht. Das Kit ist mit verschiedenen Sportkameras und Smartphones kompatibel, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für jeden Outdoor-Aufnahme-Enthusiasten macht. Schnelle Installation und einfache Bedienung Bei der Entwicklung des TELESIN-Kits stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Die Montage ist denkbar einfach: Sie müssen nur das Schlüsselband anpassen, es um Ihren Hals legen und die Magnetplatte unter Ihrer Kleidung platzieren. Anschließend wird die Sportkamera auf dem Magnetfuß befestigt, was nur wenige Sekunden dauert. So kann der Benutzer ohne unnötige Verzögerung mit der Aufzeichnung seines Abenteuers beginnen. Enthalten Magnetische Halterung*1 Magnetische Platte*1 Feststellschraube*1
Passende Artikel zu diesem Produkt finden Sie hier
TELESIN Magnetisches Halterset Das TELESIN Magnethalterungsset ist eine innovative Lösung für Foto- und Videofreunde. Dank ihrer Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit sind diese Griffe ideal für alle, die einzigartige Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven, sowohl vertikal als auch horizontal, machen möchten. Mit diesem Kit können Sie schnell zwischen verschiedenen Aufnahmen wechseln und nahtlos von einem Aufnahmemodus in einen anderen übergehen, was es zu einer großartigen Wahl für aktive Personen und Produzenten von Inhalten macht. Multiperspektivische Aufnahmen Einer der wichtigsten Vorteile des TELESIN-Kits ist die Möglichkeit, aus mehreren Perspektiven aufzunehmen. Mit der 180°-Drehfunktion kann der Benutzer den Aufnahmewinkel leicht anpassen, um dynamischere und interessantere Aufnahmen zu erhalten. Dank des Schnellverschlusses kann der Benutzer die Position der Kamera sofort ändern, was bei Aufnahmen unterwegs oder unter verschiedenen Feldbedingungen von unschätzbarem Wert ist. Praktische Magnethalterung und Stabilität Die magnetische Halsbefestigung ist eine innovative Lösung, mit der Sie frei aus einer POV-Perspektive (Point of View) aufnehmen können. Die starke Magnethalterung hält die Kamera auch bei heftigen Bewegungen und gewährleistet so die Stabilität und Sicherheit des Geräts. Die unsichtbare Magnetplatte ermöglicht bequeme und diskrete Freisprechaufnahmen, die besonders beim Sport oder anderen Outdoor-Aktivitäten nützlich sind. Kompakt und vielseitig TELESIN Magnetic Pendant Mount ist ein kleines, aber äußerst nützliches Produkt. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht (nur 70 g) ist er leicht zu transportieren und zu verstauen. Sie kann nicht nur am Hals, sondern auch an jeder beliebigen Metalloberfläche befestigt werden, was ihre Funktionalität weiter erhöht. Das Kit ist mit verschiedenen Sportkameras und Smartphones kompatibel, was es zu einem vielseitigen Werkzeug für jeden Outdoor-Aufnahme-Enthusiasten macht. Schnelle Installation und einfache Bedienung Bei der Entwicklung des TELESIN-Kits stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Die Montage ist denkbar einfach: Sie müssen nur das Schlüsselband anpassen, es um Ihren Hals legen und die Magnetplatte unter Ihrer Kleidung platzieren. Anschließend wird die Sportkamera auf dem Magnetfuß befestigt, was nur wenige Sekunden dauert. So kann der Benutzer ohne unnötige Verzögerung mit der Aufzeichnung seines Abenteuers beginnen. Enthalten Magnetische Halterung*1 Magnetische Platte*1 Feststellschraube*1
Häufig gesuchte Action-, Sport- und Outdoor-Kameras Zubehör: