Fenster in die digitale Welt: PC Monitore

Ob Sie nun digital Arbeiten, surfen, soziale Netzwerke checken oder bei einem Videospiel entspannen: Die digitale Welt macht mit einem guten Monitor einfach mehr Spaß. Hier finden Sie hochwertige Modelle, die Sie auch noch in drei oder mehr PC Generationen nutzen können. Von 4K zu Full HD und 3D-Darstellung – mit unserem Ratgeber genießen Sie beste Sicht auf die digitale Welt.

 

 

Der PC-Monitor als Fenster in die digitale Welt

Moderne PC-Monitore für entspanntes Arbeiten und größten Spielspaß am PC – tolle Filmerlebnisse in Full HD, 4K oder 3D

Computer sind unerlässliche Helfer im Alltag geworden. Nicht nur bei der Arbeit benutzen wir sie, sondern auch nach Feierabend. Ob Sie nun gern im Internet surfen und soziale Netzwerke checken, Ihre Lieblingssendung sehen oder am liebsten bei einem Videospiel entspannen: Sie brauchen den passenden Monitor dazu. Ohne einen guten PC-Monitor macht selbst der leistungsstärkste PC keinen Spaß. Je mehr Zeit Sie mit dem Gerät verbringen, desto überlegter sollte Ihre Kaufentscheidung ausfallen. Zumal sich der richtige PC-Monitor problemlos für zwei, drei oder mehr PC-Generationen nutzen lässt.
Hier erfahren Sie, welcher PC-Monitor zu Ihnen passt. Aktuelle Geräte mit Auflösungen von 4K oder Full HD und 3D-Darstellung erfüllen alle Bedürfnisse. Viele verschiedene Größen für den Schreibtisch und starke Technik für ungebremstes Spielvergnügen stehen zur Wahl.

Welche PC-Monitore gibt es?

LCD-Monitore

Die gängige Technik für Displays ist LCD (Liquid Crystal Display). Elektronisch gesteuerte Flüssigkristalle erstellen hier ein Bild aus farbigen Einzelpunkten. Die benötigte Hintergrundbeleuchtung wurde in der Vergangenheit von Leuchtstoffröhren geliefert.

LED-Monitore

Auch ein LED-Monitor arbeitet mit Flüssigkristallen. Die meisten modernen PC-Monitore verfügen über LED-Technik (Light-Emitting Diode). Die Hintergrundbeleuchtung für die Flüssigkristalle liefern hier platzsparende LEDs. Diese Geräte überzeugen durch hohe Energieeffizienz und schlankes Design.

Worauf sollte man beim Kauf eines PC-Monitors achten?

Optimale Bildschirmgröße

Im Grunde verhält es sich mit einem PC-Monitor ähnlich wie mit Fernsehern: je größer, desto besser. Aktuell bilden PC-Monitore mit einer Bildschirmdiagonale von 21,5 Zoll die unterste Grenze. Kleinere Größen werden kaum noch angeboten. Die meisten Käufer greifen zu Modellen mit Diagonalen zwischen 24-27 Zoll und mehr. Nach oben sind hingegen kaum Grenzen gesetzt. Für den Hausgebrauch auf dem Schreibtisch ist aber in aller Regel bei 32 Zoll Schluss. Beim Kauf ist zu bedenken, dass auf dem Schreibtisch genügend Platz sein muss. Zudem gilt: je größer die Anzeige, desto mehr Abstand zum Bild ist nötig. Als Faustregel sollten etwa das 1,2-Fache der Diagonale als Sitzabstand eingeplant werden. Der Umrechnungsfaktor von Zoll in Zentimeter beträgt 2,54. Bei einem 22-Zoll-Monitor sollte demzufolge ein Abstand von mindestens 70 Zentimetern eingehalten werden, bei einem Modell mit 32 Zoll schon gut ein Meter.
 

Passendes Format

Während PC-Monitore früher ausschließlich im 4:3-Format verfügbar waren, ist inzwischen das Querformat mit einem Seitenverhältnis von 16:9 üblich, das in der Breite deutlich mehr sichtbare Fläche bietet als sein Vorgänger. Wer mit seinem Rechner hauptsächlich surft und Dokumente bearbeitet, sollte aber nach einem Monitor im 16:10-Format suchen. Dieser bietet mehr Fläche in der Höhe, was lästiges Scrollen erspart.Im Trend liegen Monitore im extrabreiten 21:9-Format. Besonders Kinofans erfreuen sich hier an der balkenfreien Darstellung von Hollywood-Blockbustern. Aber auch im Büro kann solch ein PC-Monitor sinnvoll sein, zum Beispiel für Videoschnitt- oder Bildbearbeitungs-Software.


Ausreichende Bildschirmauflösung

Für die Anzahl der Pixel ist Full HD der entscheidende Maßstab. Dabei setzt sich das Bild aus 1920 x 1080 (B x H) Bildpunkten zusammen. Wem diese hohe Auflösung nicht ausreicht, für den hat Conrad in seinem Online-Shop auch Modelle mit mehr Pixeln im Angebot. Monitore mit 27 Zoll setzen zum Beispiel oft auf das WQHD-Format mit 2560 x 1440 Pixeln. Eine weitere Steigerung ist die UHD-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln. Dieses Ultra-High-Definition-Format bietet viermal so viele Bildpunkte, weswegen hier oft auch von 4K-Auflösung die Rede ist. Verteilt auf die gleiche Fläche, lassen sich daher deutlich mehr Informationen unterbringen – die Bilder wirken detaillierter.

Welche Marken und Hersteller gibt es?

ASUS Bei ASUS werden sowohl Gelegenheits- als auch Gaming-Nutzer fündig. LED-Bildschirme in Standardgrößen und hoher Auflösung werden vom mittleren bis ins oberste Preissegment geboten. Außerdem: Sonderformate, Curve-Monitore sowie variable technische Extras wie Lautsprecher, DisplayPort, HDMI oder Pivot-Funktion.

BenQ In allen Preissegmenten werden LED-Monitore von BenQ verschiedenen Nutzertypen gerecht. Auch Sondermodelle wie Curve-Monitore und farbstarke Monitore für Grafiker und Fotografen sind zu finden. Die technische Ausstattung reicht von Klinke-Anschluss bis zu mehreren Eingängen wie DisplayPort, VGA, DVI oder HDMI.

Samsung bietet eine breite Palette an LED-Monitoren in allen Preissegmenten. Standardgrößen aber auch Sondermodelle wie Curve-Monitore und starke technische Ausstattung sind erhältlich. Viele Modelle mit variabler Ausstattung werden Büro und Freizeit gerecht.

DELL Vom mittleren bis ins höchste Preissegment bieten LED-Monitore von DELL eine variable Ausstattung an technischen Extras. Vor allem Standardgrößen in verschiedenen Auflösungen sind erhältlich und überzeugen durch zahlreiche Anschlüsse von HDMI bis DisplayPort.

So erreichen Sie die ideale Bildschärfe

Wie detailliert das Bild am Ende wirklich ist, hängt von der sogenannten Pixeldichte ab. Dabei handelt es sich um einen mathematischen Wert, der sich aus dem Verhältnis von Auflösung und Bildgröße errechnet. Angegeben wird die Pixeldichte in ppi (engl. pixel per inch "Pixel pro Zoll").
Ein 22-Zoll-Monitor mit Full HD-Auflösung kommt auf circa 100 Pixel pro Zoll. Verwenden Sie die gleiche Auflösung bei einem Monitor mit einer Diagonalen von 30 Zoll, bleiben nur noch 73 Bildpunkte auf der gleichen Fläche. Das reicht zwar zum Anschauen von Filmen, beim Lesen oder Bearbeiten von Bildern wirkt die Darstellung jedoch sehr grobkörnig. Ein 30-Zoll-Bildschirm mit einem 4K-Display erreicht mit circa 150 Pixeln pro Zoll deutlich mehr Schärfe. Für Monitore bis maximal 24 Zoll reicht die Full HD-Auflösung meist aus. Steigt aber die Bilddiagonale, empfiehlt es sich, zu einem Modell mit mehr Bildpunkten zu greifen.

 

Das geeignete Panel für jeden Zweck

Das eigentliche Herzstück eines jeden LCD-Monitors ist das sogenannte Panel, welches das technische Verfahren für die Ansteuerung der Flüssigkeitskristalle bestimmt. Die meisten PC-Monitore nutzen eine der drei wichtigsten Panelarten:

  • TN-Panel: Die sogenannte Twisted-Nematic-Technik ist besonders unter Gamern beliebt und kommt oft in einfachen Arbeitsmonitoren zum Einsatz. Sie lässt sich vergleichsweise günstig produzieren und bietet die für Spieler so wichtigen schnellen Schaltzeiten. Abstriche müssen dafür bei der Bildqualität und der Blickwinkelstabilität in Kauf genommen werden.
  • VA-Panel: Die Klasse der Vertical-Alignment-Panels kommt vorrangig in Bildschirmen für Grafiker zum Einsatz – in Sachen Bildqualität gibt es hier keine Alternative. Das hat allerdings seinen Preis. Zudem eignet sich diese Technik wegen der trägeren Arbeitsweise weniger zum Spielen.
  • IPS-Panel: Die In-Plane-Switching-Technik bietet von allem etwas: eine gute bis sehr gute Farbqualität bei relativ guter Spieletauglichkeit. Allerdings hat diese Flexibilität ihren Preis.

Ausreichende Darstellungsfrequenz

Vor allem wenn Sie gerne Computerspiele zocken, achten Sie am besten auf Modelle mit 120- oder 144-Hertz-Technik. Während die meisten Monitore 50 oder 60 Bilder pro Sekunde anzeigen, zaubern diese Modelle in der gleichen Zeit die doppelte Anzahl auf den Schirm. Das sorgt in Verbindung mit einer potenten Grafikkarte für mehr Agilität beim Spielen und erlaubt schnellere Reaktion. Außerdem ermöglicht die hohe Bildwiederholrate auch die Verwendung des Monitors als 3-D-Display, eine entsprechend leistungsstarke Grafikkarte vorausgesetzt.

Ergonomische Extras: Tilt- und Pivotfunktion

Viele PC-Monitore bieten die Möglichkeit der Neigung und Höhenverstellung des Displays. Mit nur einem Handgriff kann so die Position des PC-Monitors rückenfreundlich an wechselnde Sitzpositionen angepasst werden.Für Texter sind PC-Monitore mit Pivot-Funktion interessant. Hier lässt sich das Display um 90 Grad drehen. So haben Sie mit wenigen Handgriffen deutlich mehr Text im Blick.

Der passende PC-Monitor für Ihre persönlichen Ansprüche

Bei Ihrer Suche nach einem neuen PC Monitor möchten Sie sich vielleicht durch den ein oder anderen PC Monitor Test informieren. Doch nicht jeder Monitor ist für jedes Einsatzgebiet optimal geeignet. Je nachdem wofür Sie den Bildschirm gebrauchen möchten können Sie entweder Ihr Portemonnaie schonen oder es lohnt sich, ein bisschen mehr für ein optimales Technik Erlebnis zu investieren. Einige wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:

  • Größe des Monitors (Bildschirmdiagonale) angegeben in Zoll oder Inches
  • Reaktionszeit in Millisekunden
  • Bestmögliche Auflösung
  • 4:3 Format oder Widescreen
  • Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Hardware wie Kopfhörer oder USB-Sticks

Office und Surfen

Zum Surfen im Internet oder für Ihren Job reichen 5ms oder sogar 6ms aus, um Ihnen einen reibungslosen Arbeitsalltag zu garantieren. Mittlerweile sind alle PC-Monitore im Conrad-Angebot für HD-Darstellung ausgelegt und erlauben scharfe Optik auch bei täglichem Gebrauch. Dazu schonen LC-Displays die Augen.

Grafikdesign & Video

Ein PC-Monitor 4K ist hierfür genau das Richtige. Mit schnellen Reaktionszeiten von 2ms sind selbst rasante Bildwechsel kein Problem. Das Bearbeiten von Projekten in professionellen Programmen wird so präziser.

Gaming

Eine schnelle Reaktionszeit von mindestens 2ms oder optimalerweise 1ms garantiert Gamern ein Spielerlebnis ohne Ruckeln. Das ist besonders wichtig bei Spielen, die auf Geschwindigkeit bauen. Für volles HD-Erlebnis empfiehlt sich ein PC-Monitor ab einer Größe von 24 Zoll und mit mindestens einem HDMI-Anschluss – auch für Spielkonsolen.

Nach oben