2. Ratgeber
  3. Wartung
Servicetechniker

Professionelle Ausstattung und verlässliche Messgeräte? Alles aus einer Hand für Wartung & Instandhaltung.

Externe oder interne Einsätze in Wartung und Instandhaltung von Gebäuden, industriellen Anlagen und Maschinen erfordern beste Ausstattung.

Dafür bietet die Conrad Sourcing Platform innovative, professionelle Prüf- und Messtechnik. Mit unserem Sortiment decken wir die gesamten Bereiche der Elektroinstallation, Maschinenwartung und Instandhaltung von Anlagen ab. Das Angebot von Geräten in den verschiedenen CAT-Kategorien rundet dabei unser Portfolio in Punkto Sicherheit ab.


  • Chauvin Arnoux

  • Fluke networks

  • testo

  • VOLTCRAFT


       

Messtechnik von Chauvin Arnoux - vorbeugende Wartung & Instandhaltung

Cauvin Arnoux

Weil Störfälle in industriellen Prozessen die Produktivität stark beinträchtigen können, ist es heute unerlässlich, Elektroanlagen, Geräte und Maschinen im Rahmen einer vorbeugenden Wartung regelmäßig zu überprüfen.

Zu diesem Zweck bietet Chauvin Arnoux, neben dem Installationstester C.A 6117, dem Gerätetester C.A 6108 oder den Maschinentester C.A 6165 auch zahlreiche weitere Mess- und Prüfgeräte an, die den Wartungstechnikern die Fehlersuche erleichtern.

Um ein Anlagenstillstand aufgrund einer ungewollten Auslösung von FI-Schutzschaltern vorzubeugen, können Isolationsfehler durch Messung der Ableitströme mit der Leckstromzange F65 im Betrieb lokalisiert werden.

Chauvin Arnoux
Chauvin Arnoux

Der Einsatz von Wärmebildkameras wie etwa die C.A 1950 oder C.A 1954 ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Überhitzungen oder Hotspots sowohl an elektrischen als auch an mechanischen Bauteilen.

Bei der Wartung von elektronischen Steuerungen und Kontrollsystemen von Maschinen ist es oft notwendig, Messungen mit unterschiedlichen Bezugspotenzialen durchzuführen. Die neuen Hand-Oszilloskope mit isolierten Kanälen C.A 922 und C.A 942 sind dafür besonders gut geeignet. Sie beinhalten alle Funktionen eines Multimeters einschließlich der Leistungsmessung, sowie einen 2-Kanal-Oberschwingungsanalysator.

Hand-Oszilloskope

   

Fluke Networks Messtechnik - LinkIQ™ - Kabel-Testen, dem man vertrauen kann. Netzwerk-Testen, das man wirklich braucht.

Fluke Networks

LinkIQ™ validiert die Kabelleistung (bis 10 Gig) mithilfe von frequenzbasierten Messungen und liefert Informationen zum Abstand zur Fehlerstelle sowie eine Wire Map des zu prüfenden Kabels. Der LinkIQ™ führt auch die nächste Switch-Diagnose durch, um wichtige Netzwerkprobleme zu identifizieren und die Switch-Konfiguration zu validieren, wodurch die Verwendung eines anderen Geräts entfällt. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören analoges und digitales Toning, Port Blink, 802.1x-Authentifizierung, Remote Office Locators und die Möglichkeit, Ergebnisse über LinkWare™ PC zu verwalten.

Der LinkIQ™ kann Strecken bis zu 1000 m messen und zeigt die Entfernungen zu Fehlerstellen wie Unterbrechungen, Kurzschlüssen sowie nicht konfektionierte Kabel an. Die Verwendung der Remote-ID ermöglicht eine vollständige Abbildung der Kabelpaare, wodurch falsch verdrahtete und geteilte Paare identifiziert werden können. Die primäre Kabeltestfunktion von LinkIQ ist der Kabelleistungstest, der die Kabelbandbreite von 10BASE-T bis 10GBASE-T (10 Mbit/s bis 10 Gbit/s) qualifiziert.

Neben den robusten Kabeltestfunktionen bietet der LinkIQ auch detaillierte Informationen über den nächstgelegenen angeschlossenen Switch und Konnektivitätstests mit IP-Ping. Der LinkIQ verhandelt mit dem Switch, um die angekündigte Datenrate (bis zu 10GBASE-T), die Halb-/Vollduplex-Identifikation, den Switch-Namen und die IP-Adresse, die Portnummer und die VLAN-Informationen zu ermitteln.

Zur Vereinfachung der PoE-Installation und Fehlersuche zeigt der LinkIQ die Paare an, bei denen Leistung eingespeist wird, einschließlich der verschiedenen Leistungsstufen und Paare für Dual-Signatur-Anwendungen.

Fuke Networks

Installation und Fehlersuche leicht gemacht.
Fluke Networks LinkIQ™ Kabel- und Netzwerktester

  • Die bewährte Lösung zur Überprüfung der Kabelleistung und Netzwerkkonnektivitätsproblemen

  • Führt auch Ping-Tests durch, um die Konnektivität zu überprüfen

  • Stellt Diagnosen für den nächstgelegenen Switch bereit

Zu den weiteren Funktionen gehören: Cable Toning, Port Blink, Remote Office Locators und die Möglichkeit, Ergebnisse über LinkWare PC zu verwalten.

   

Messtechnik von testo: Produktionsausfällen effizient vorbeugen - Mit Messtechnik von testo werden Defekte schnell und zuverlässig im laufenden Betrieb erkannt.

testo

In produzierenden Unternehmen liegt die Anzahl der Messstellen mit elektrisch oder mechanisch belasteten Komponenten üblicherweise deutlich im dreistelligen Bereich. Die Herausforderung: Potenzielle Störquellen mithilfe von Wärmebildkameras frühzeitig zu erkennen, elektrische Parameter mit den passenden Messgeräten zu überwachen und Klimaparameter mit dem Multifunktionsmessgerät im Blick zu behalten. Fallen Maschinen aus oder muss der Produktionsbetrieb aufgrund defekter Komponenten in einer Anlage unterbrochen werden, hat dies für ein Unternehmen weitreichende finanzielle Folgen. Regelmäßige Untersuchung mit Messgeräten von Testo tragen - in der präventiven Instandhaltung - dazu bei, Prozesse ständig zu optimieren und ressourcenschonend zu gestalten.

testo

Testo Wärmebildkameras - für die vorbeugende Instandhaltung

Speziell werden testo Wärmebildkameras für die Instandhaltung, Facility Management und Gebäude-Energieberatung entwickelt. Die Wärmebildkamera testo 883 ist ein verlässlicher Partner bei Ihren thermischen Messaufgaben. Dank bester Wärmebild-Qualität mit einer IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit SuperResolution 640 x 480 Pixel), manueller Fokus und ein sehr guter NETD von 40 mK sparen Sie Zeit und sichern einwandfreie Arbeitsergebnisse.

   

VOLTCRAFT - 40 Jahre Messtechnik für die Instandhaltung

testo

Maschinen Ausfälle kosten Zeit und Geld und sind aus wirtschaftlicher Sicht ein Desaster. Terminlich gebundene Aufträge können nicht rechzeitig bedient werden und eventuelle Vertragsstrafen können drohen. Bei vorbeugender Instandhaltung können beginnende Schäden bereits im Vorfeld aufgedeckt und planbar beseitigt werden. Ist der Schaden eingetreten, muss die Reparatur vor allem zügig verlaufen. Mit VOLTCRAFT haben Sie einen starken Partner an Ihrer Seite der Sie mit den nötigen Equipment ausstattet.

Passgenaue Lösungen für die Praxis, sowie innovative Entwicklungen für anwenderfreundliche Bedienung erlauben den effizienten Einsatz der Produkte. Damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

 

VOLTCRAFT

Entdecken Sie weitere spannende Themen

Energiekostenmessgeräte
Energiekostenmessgeräte
Umweltmessgeräte

Umweltmessgeräte

Stromzange

Stromzangen

Netzgeräte & Netzteile

Netzgeräte & Netzteile

Ausgewählte Top-Hersteller

Chauvin Arnoux
testo
Fluke networks
NETPEPPERS
VOLTCRAFT
BENNING
Bosch
EBRO
GOSSEN METRAWATT
Fluke
JANITZA
Stabila
Megger
METREL
Siemens
Trend networks
Greisinger
FLIR

Weitere Themen rund um die Sourcing Platform - unser Mehrwert für Sie

Kalibrierservice
Garantieverlängerung
Kabelmeterservice

Das könnte Sie auch interessieren

Messtechnik

Alles rund um das Thema Messtechnik

Finden Sie genau die richtige Messtechnik für Ihre individuellen Anforderungen.

Mehr über Messtechnik erfahren

Voltcraft

40 Jahre VOLTCRAFT

Kalibrierung von elektrischen Messgeräten. Wir erfüllen diesen Anspruch sein nun mehr als 40 Jahren mit unserer Marke VOLTCRAFT.

Mehr über VOLTCRAFT erfahren

Werkzeug

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an

Verpassen Sie keine Neuigkeiten, Angebote und Highlights bei Conrad.

Jetzt anmelden