2. Angebote & Aktionen
  3. Branchenlösungen
  4. Alles rund ums Löten

Rund ums Löten

Alles zum Löten und worauf geachtet werden sollte, für optimale Ergebnisse.

  • Löttechnik

  • Zinn & Hilfsmittel

  • Gaslöttechnik

  • Zubehör

  • Messen & Schützen

Nahaufnahme eines Lötvorgangs, bei dem eine Lötspitze auf einer Leiterplatte funkt und von Fingern präzise geführt wird.

              

Unsere Highlights

Logo zu Weller
Weller WE1010 Limited Black Edition - Lötstation


Lötstation

Logo zu TOOLCRAFT
TOOLCRAFT AT-300 Dritte Hand Hilfsmittel


Dritte Hand

Logo zu Ersa
Ersa Independent 75 Basic Gaslöt-Set


Gaslöt-Set

Logo zu TOOLCRAFT
TOOLCRAFT ZD-159 Lötrauchabsaugung


Lötrauchabsaugung

Logo zu Weller
Weller ZeroSmog Unit Guard Lötrauchabsaugung


Guard Lötrauchabsaugung

  

Löttechnik

Zur Produktkategorie Lötspitzen-Adapter

Lötspitzen-Adapter →

Zur Produktkategorie Lötspitzen

Lötspitzen →

Zur Produktkategorie Lötkolben Set

Lötkolben Set →

Zur Produktkategorie Lötkolben

Lötkolben →

Zur Produktkategorie Lötwerkzeuge

Lötwerkzeuge → 

Zur Produktkategorie Lötstationen

Lötstationen → 

  • Beim Löten werden erhitzte Metalle so verflüssigt, dass sie mit den Oberflächen anderer zu verbindender Metalle eine stoffschlüssige Verbindung eingehen. Die zu verbindenden Elemente werden dabei nicht in die Tiefe aufgeschmolzen; das ist einer der wesentlichen Unterschiede zum Schweissen. 

    Das Material, das zum Verbinden der Werkstücke benutzt wird, heisst Lot und ist eine leicht schmelzende Legierung. Löten schafft zwischen den Werkstücken eine sogenannte intermetallische Verbindung, die elektrisch leitend ist. Damit gehört Löten zu den elektrischen Verbindungstechniken und ist am weitesten in der Elektrotechnik verbreitet. 

  • Beim Kauf eines Lötkolbens kommt es darauf an, wofür er verwendet werden soll. Man unterscheidet vor allem die Einsatzzwecke Einstiegs-Lötkolben, Lötkolben für erfahrene Heimwerker und Lötkolben für den professionellen Einsatz.

    In den meisten Fällen werden Bastler und Hobby-Handwerker auf einen Hand-Lötkolben ohne Temperaturregelung zurückgreifen. Diese Lötkolben bieten ein sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis. Zudem gibt es sie in den  unterschiedlichsten Leistungsklassen und Grössen, damit die verschiedenen Lötaufgaben optimal erfüllt werden können.

  

Zinn & Hilfsmittel 

Zur Produktkategorie Lötbäder

Lötbäder →

Zur Produktkategorie Löt-Reinigungsmittel

Löt-Reinigungsmittel →

Zur Produktkategorie Flussmittel

Flussmittel →

Zur Produktkategorie Entlötlitze

Entlötlitze →

Zur Produktkategorie Löt-Hilfsmittel

Löt-Hilfsmittel → 

Zur Produktkategorie Lötzinn

Lötzinn → 

  

Gaslöttechnik

Eine Lötflamme erhitzt ein Kupferrohr, während ein Lötdraht an die erhitzte Stelle geführt wird.
Zur Produktkategorie Gaslöt-Zubehör

Gaslöt-Zubehör →

Zur Produktkategorie Gaskartuschen

Gaskartuschen → 

Zur Produktkategorie Lötlampe

Lötlampe →

Zur Produktkategorie Anwärmbrenner

Anwärmbrenner →

Zur Produktkategorie Gasbrenner

Gasbrenner →

Zur Produktkategorie Gaslötkolben

Gaslötkolben → 

  • Der grösste Unterschied zwischen dem Löten mit Gas und dem Löten mit Strom liegt in der Energiezufuhr. Während beim Strom-Löten entweder der Lötkolben oder die Lötstation am Stromnetz betrieben werden, verfügen Lötgeräte für den Gasbetrieb über einen internen Tank für das Butan-Propan-Gemisch. Zur Verfügung stehen aber auch Geräte mit externem Tank.

    Über einen Piezozünder oder ein Feuerzeug wird das Gas entzündet. Es entsteht eine Flamme. Und nun wird der wesentliche Unterschied sichtbar: Im nicht-industriellen Elektronik- und Elektrobereich wird traditionell mit elektrischen Lötkolben und Spitzen aus Metall gearbeitet. Lötgeräte für den Gasbetrieb können dagegen sowohl mit metallenen Lötspitzen als auch mit offener Flamme und sogar nur mit Heissluft betrieben werden. Das genau macht sie so einzigartig.

    Gut zu wissen: Gasbetriebene Lötgeräte – ob Kolben oder Brenner – erreichen Maximaltemperaturen zwischen 500 und 2000˚ C und sind somit immer auch zum Hartlöten geeignet.

    Gaslötbrenner und Lötlampen sind im Vergleich zu Gaslötkolben deutlich grösser, die kleineren Vertreter kommen beispielsweise zum Flambieren in der Küche (etwa bei der Nachspeise Crème brûlée) zum Einsatz. 

  • Lötstationen lassen sich in vielen Bereichen einsetzen, um zwei elektronische Komponenten durch eine intermetallische Verbindung zusammen zu löten. Beispielsweise lassen sich Bauteile auf Platinen oder Leiterplatten befestigen. Im Bereich der Forschung und Entwicklung ist das Löten eine viel genutzte Technik, um bei der Entwicklung und Verbesserung von Prototypen zeitnah handeln zu können. Auf diese Weise sind die Stücke schnell für die nächsten Prozessschritte und für Tests bereit. 

    Weil elektronische Bauteile kleiner und Platinen enger bestückt sind, hat dies zur Folge, dass Lötarbeiten umfangreicher und komplizierter werden. Lötstationen müssen daher gerade bei der Entwicklung neuer Teile zuverlässig und genau funktionieren, um Testergebnisse nicht zu verfälschen oder den Entwicklungsprozess nicht negativ zu beeinflussen.

    Besonders wichtig für den professionellen Einsatz sind ein schnelles Anheizen, eine Standby- oder Abschaltfunktion sowie eine unkomplizierte Handhabung.

  

Zubehör

Ein Techniker arbeitet konzentriert mit einem Lötkolben an einer elektronischen Leiterplatte, während feiner Rauch aufsteigt.
  • Lötzinn ist eine Legierung (Gemisch) aus unterschiedlichen Metallen. Da Zinn (Sn) der Hauptbestandteil des Lots ist, hat sich der Name Lötzinn eingebürgert. Weitere Materialien, die dem Lötzinn in unterschiedlichen Mengen beigemischt werden sind z.B. Blei (Pb), Kupfer (Cu), Silber (Ag), Gold (Au) oder auch Bismut (Bi). Je nach Zugabe und Mischungsverhältnis ändern sich die Eigenschaften des Lötzinns. Somit kann es optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen beim Löten abgestimmt werden.

    Die Hauptaufgabe des Lötzinns ist es, den Raum zwischen den zu verlötenden Werkstücken zu füllen. Zudem muss es sowohl eine mechanische als auch eine elektrisch leitfähige Verbindung schaffen. Deshalb hat das Lot generell einen niedrigeren Schmelzpunkt als die Metalle, die damit verbunden werden.

Zur Produktkategorie Reparatur-Löten

Reparatur-Löten →

Zur Produktkategorie Lötvorheizplatten

Lötvorheizplatten →
 

Zur Produktkategorie Lötkolbenablagen

Lötkolbenablagen →

Zur Produktkategorie Entlötsaugpumpen

Entlötsaugpumpen →
 

Zur Produktkategorie Lötrauchabsaugung-Zubehör

Lötrauchabsaugung-
Zubehör → 

Zur Produktkategorie Lötrauchabsaugung

Lötrauchabsaugung →
 


Löttechnik einfach erklärt

Anzeige einer Lötstation, daneben ein Gaslötbrenner mit blauer Flamme sowie mehrere unterschiedliche Lötspitzen.

Lötverfahren bieten eine beeindruckende Vielfalt, die wichtigsten Methoden zeigt der Ratgeber.


Löten lernen

Ein älterer Mann erklärt einer jungen Person einfach eine Löttechnik.

Richtige Löttechnik lässt sich leicht erlernen und gehört für Elektronikfachkräfte zum routinierten Arbeitsalltag.


Multimeter Anleitung

Hände einer Person messen elektrische Werte mit einem Multimeter im Schaltschrank.

Präzise Messungen entstehen durch zuverlässige Technik und ein sicheres Verständnis des Multimeters.

  

Messen & Schützen

Zur Produktkategorie Brandschutz

Brandschutz →

Zur Produktkategorie Schutzbrillen

Schutzbrillen → 

Zur Produktkategorie Arbeitshandschuhe

Arbeitshandschuhe →

Zur Produktkategorie Lupen

Lupen →

Zur Produktkategorie Wärmebildkameras

Wärmebildkameras → 

Zur Produktkategorie Multimeter

Multimeter →

  • Löttechnik

  • Zinn & Hilfsmittel

  • Gaslöttechnik

  • Zubehör

  • Messen & Schützen