Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

TV-Empfang » Klassisches Fernsehen in HD-Qualität

Fernsehen ist ein Massenmedium, über das Menschen sowohl unterhalten als auch informiert werden. Empfangen werden öffentlich-rechtlichen Sender heute in HD-Qualität und ohne zusätzliche Kosten.

Für die privaten Sender fallen monatliche Kosten an. Was Sie für den Empfang eines TV-Signals benötigen sowie ein wenig Hintergrundwissen zum Thema stellen wir Ihnen in unserem Ratgeber vor.

  • Welche grundlegenden Begriffe aus dem Bereich TV-Empfang sollten Sie kennen?

  • Welche Arten des TV-Empfangs gibt es?

  • Welches Zubehör gibt es?

Fernsehempfang


Welche grundlegenden Begriffe aus dem Bereich TV-Empfang sollten Sie kennen?

Ob für Nachrichten, Krimis und Dokumentationen auf den öffentlich-rechtlichen Programmen oder für Soaps, Spielfilme und Sport auf anderen Sendern: Sehr viele Haushalte nutzen regelmäßig ihren Fernseher. Was früher analog ablief, ist heute digitales Fernsehen. Dabei sind vier Begriffe für das allgemeine Verständnis wichtig:

TV

TV steht für Television und ist eine Zusammensetzung aus dem griechischen Wort tele für fern und dem lateinischen Wort visio für Erscheinung. TV ermöglicht es also, etwas aus der Ferne zu sehen. Im deutschsprachigen Raum hat sich daher schnell das Wort Fernsehen etabliert.

Smart-TV

Moderne Fernseher werden als Smart-TV bezeichnet, da dank erweiternder Computerbauteile das TV-Erlebnis auf eine neue Ebene gehoben wird.
Die Verbindung zum Internet und weitere Features machen die TV-Geräte zum Multimediagerät von heute.

DVB

Ein weiteres Kürzel, auf das Sie oft treffen: DVB. Es bedeutet Digital Video Broadcasting und fasst die Übertragungswege für das Fernsehen zusammen. Es gibt DVB-C für Kabel, DVB-S für Satellit und DVB-T für terrestrisches Fernsehen. Seit einiger Zeit kommt noch IPTV hinzu.

CI

CI ist das Common Interface und meint eine Steckkarte, die entweder in ein TV-Gerät oder einen TV-Receiver gesteckt wird. Über das Modul ist es möglich, verschlüsselte TV-Sender zu empfangen. Während dies lange Zeit nur Pay-TV-Sender wie beispielsweise Sky waren, zählen heute alle privaten HD-Sender zum Pay-TV.



Welche Arten des TV-Empfangs gibt es?

Was braucht man für den TV-Empfang? Um diese Frage zu klären, sieht man sich die Arten der TV-Signalübertragung an. Grundsätzlich werden vier Formen unterschieden:

Komplette Sat-Anlage: Antenne, LNB und Sat-Receiver

DVB-S

Der Empfang über eine SAT-Schüssel wird von vielen Menschen bevorzugt. Neben der gut sichtbaren Schüssel an der Hauswand oder auf dem Dach ist für SAT-TV ein Receiver (Extragerät oder im TV eingebaut) nötig.

Wichtig ist zudem der LNB, der Low Noise Block Converter. Er verstärkt das Signal und wandelt es für die Wiedergabe am TV um.


HD-Kabel-Receiver

DVB-C

DVB-C ist Fernsehen über Kabel. Das Kabelnetz hat festgelegte Frequenzen, über die HD-Programme eingespeist werden. Mittels Kabelempfänger können die Sender am heimischen Fernseher samt Receiver empfangen werden.


DVB-T2-Antenne für den Innenbereich

DVB-T

Wird das TV-Angebot terrestrisch empfangen, benötigen Sie eine Antenne für die erdgebundene Funkübertragung. Es gibt Antennen für den Indoor- und Outdoorbereich, sowie passive und aktive Modelle. Entscheidend bei der Wahl ist, wie gut das Signal der HD-Sender am Wohnort empfangen werden kann.

Im Zweifel sind aktive Antennen immer zu bevorzugen, da sie das Signal verstärken. Oft reichen passive Zimmerantennen nur in Ballungsräumen. Bei ungünstiger Lage ist eine aktive Außenantenne die erste Wahl. Die Signale werden dank Receiver als TV-Programm sichtbar.


IP fähiger SAT-Receiver

IP-TV

IPTV-Angebote sind noch nicht weit verbreitet, werden aber unter anderem von der Telekom angeboten. Es handelt sich um Internet Protocol Television, also die Übertragung der Sender komplett über das Internet. Die notwendige IPTV-Technologie dafür steckt in modernen Receivern, die mit dem Router verbunden werden. Der DSL-Anschluss dient dann zur Übertragung.



Welches Zubehör gibt es?

Bei Conrad Electronic finden Sie neben Set-Angeboten und Einzelkomponenten zu allen Empfangsarten weiteres Zubehör.

PC-/Mobile TV-Empfänger

Die Sender können nicht nur am klassischen Fernsehgerät angeschaut werden, sondern dank mobiler Empfänger auch an Computern. Dafür gibt es entweder interne Steckplätze oder die Empfänger werden über äußere Schnittstellen angesteckt.

WLAN-TV Empfänger für USB Port

Amazon Fire TV Stick

Streaming Sticks, Streaming Boxes, Dongles

Klassisches Fernsehen wird gerade von jüngeren Menschen immer seltener genutzt. Sie setzen häufiger auf einen Streaming-Dienst. Es gibt TV-Sticks, die das Streaming über das Internet ermöglichen und den Zugriff auf Video-On-Demand in den Mediatheken erlaubten. Außerdem gibt es leistungsstarke TV-Boxen und praktische Dongles.

Am bekanntesten für Angebote rund um Live-Stream am Smart-TV sind die Anbieter Amazon Fire TV, Google Chromecast und Apple TV.


CI-Module

Um nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen in höchster Qualität zu sehen, sondern alle privaten Sender zu empfangen, gibt es TV-Pakete zu kaufen. Die CI-Module werden einmalig gekauft, eingesteckt und die TV-Pakete monatlich bezahlt.

CI-Modul von freenet für DVB-T2 HD Receiver

SAT Antennenkabel

Antennenkabel, -adapter und -dosen

Viele Komponenten sind konfektioniert, sodass der Einsatz schnell und einfach möglich ist. Allerdings kann es nötig sein, ein Empfangssystem auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen, indem noch Verlängerungen genutzt oder Dosen verlegt werden. Je nach bereits vorhandener Hardware kann es auch nötig werden, Adapter zu nutzen.

Die Hausinstallation sollte stets eine Fachkraft durchführen. Das garantiert nicht nur das Funktionieren der TV-Anlage, sondern dient auch der Sicherheit.


Mehrbereichsantennenverstärker

Dieses Zubehör ist wichtig, wenn aufgrund der Örtlichkeiten mit Leistungsverlusten zu rechnen ist. Die speziellen Verstärker gleichen diese aus. Möglich ist die Verstärkung verschiedener Signale, darunter BK (Breitbandkabel), DVB-T und DAB+ (digitales Radio), aber auch LMK (Lang-, Mittel-, Kurzwelle), UKW (Ultrakurzwellen) und UHF (Dezimeterwelle).

Mehrbereichsantenneverstärker
%seoprefootercolumns%