Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • 10 % Rabatt auf fast alles % 10 % Rabatt sichern %
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu Max Hauri
    Logo zu Sygonix
    Logo zu Intex
    Logo zu Honeywell
    Logo zu GARDENA
    Logo zu Viewsonic

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Ergonomische Maus - Damit achten Sie auf Ihre Gesundheit

In der Freizeit, doch vor allem in der digitalisierten Arbeitswelt sitzen Menschen immer öfter zahlreiche Tagesstunden am Computer. Diese PC-Arbeit belastet den Körper durch Bewegungen und Haltungen, für die er von Natur aus eigentlich nicht gemacht war.

Ebenso wie eine ergonomische Tastatur für Entlastung sorgt, leistet eine ergonomische Computermaus einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit am Arbeitsplatz. Weshalb Ergonomie derart wichtig ist und welche Arten der ergonomischen Mäuse es gibt, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

  • Was zeichnet eine ergonomische Maus allgemein aus?

  • Was bringt eine einfache ergonomische Maus?

  • Welche Vorteile bietet eine vertikale Maus?

  • Wie funktioniert ein Trackball?

  • Wann lohnen sich Maus-Joystick und Stiftmaus?

  • Was bietet eine Bar-Mouse?

  • Was lohnt sich mehr: ergonomische Maus mit Kabel oder kabellos?

  • Wie wichtig ist der DPI-Wert bei einer ergonomischen Maus?

Ergonomische Maus


Was zeichnet eine ergonomische Maus allgemein aus?

Das Ziel einer ergonomischen Maus ist es, die Arbeitsbedingungen auf die körperlichen Anforderungen des Menschen anzupassen. Genau darum geht es in der Ergonomie als Wissenschaft. Ergon ist das griechische Wort für Arbeit, nomos steht für Gesetz oder Regel. So wie ein ergonomischer Stuhl und ein ergonomischer Schreibtisch den Arbeitsplatz gesünder gestalten, hilft eine ergonomische Maus ebenfalls dem Anwender.

Mit einer normalen Maus zu arbeiten, bedeutet bereits nach wenigen Minuten, die Hand, das Handgelenk sowie den gesamten Arm und die Schultern immer wieder falsch zu belasten. Selbst ohne akuten Beschwerden belastet dies den Körper und steigert mit den Jahren das Risiko für Krankheiten wie das Karpaltunnelsyndrom oder das RSI-Syndrom.

Unser Praxistipp: Ergonomische Mäuse unterstützen den gesamten Bewegungsapparat

Ist eine Maus jedoch ergonomisch gestaltet, unterstützt sie anhand ihrer Form die natürliche Bewegung und normale Haltung von Hand und Handgelenk. Dies wirkt sich auch unmittelbar auf Unter- und Oberarm, Ellenbogen und Schulter aus. Davon profitiert auch der Bewegungsapparat insgesamt.



Was bringt eine einfache ergonomische Maus?

Hama Funkmaus

Ein schlankes, ergonomisches Design für die Nutzung als Rechtshänder

Die einfachste ergonomische Form nimmt die klassische Computermaus und passt das Gehäuse der gewölbten Form der Hand an. Die rechte und linke Seite ist dabei nach innen gewölbt. 

Häufig ist für Rechtshänder die linke und für Linkshänder die rechte Seite stärker gewölbt, damit der Daumen besonders bequem positioniert werden kann.



Welche Vorteile bietet eine vertikale Maus?

Eine einfache ergonomische Form genügt den meisten Anwendern, die bislang keine akuten Beschwerden haben. Wer hingegen bereits an einem RSI-Syndrom, dem Mausarm, oder anderen Beschwerden leidet, sollte über eine vertikale Maus nachdenken.

Dieses Design kippt die Position der Tasten und des Scrollrads zur Seite. Daher liegt die Hand nun nicht mehr horizontal auf der Maus, sondern nimmt eine senkrechte Position ein. Das ist vor allem für das Handgelenk wesentlich entlastender.

Evoluent Funkmaus

Computer-Maus, bei der Scrollrad und Tasten seitlich liegen



Wie funktioniert ein Trackball?

Logitech Funktrackball

Maus mit Trackball-Steuerung, hier für das Handgelenk auch seitlich kippbar

Eine besondere Form der ergonomischen Maus trägt den Namen Tackball. Trackball-Mäuse erinnern an eine alte PC-Maus, die auf den Rücken gedreht wurde. Während die Maus früher einen kleinen Ball auf der Unterseite hatte und über dessen Rollbewegung beim Verschieben der Maus die Position des Mauszeigers zu berechnen, bleibt der Tackball auf seinem Untergrund bewegungslos.

Die Hand wird daraufgelegt und der kleine Ball mit dem Daumen bewegt. Wie andere optische Mäuse besitzen auch Trackballs programmierbare Tasten und ein Scrollrad.

Eine solche ergonomische Maus wird vor allem beim Karpaltunnelsyndrom empfohlen. Darüber hinaus kommen Trackball-Mäuse an inklusiven Arbeitsplätzen zum Einsatz, wenn Menschen nicht mit Hand und Handgelenk arbeiten, aber beispielsweise über eine Kinnsteuerung den Trackball bewegen können.



Wann lohnen sich Maus-Joystick und Stiftmaus?

Maus-Joystick

Relativ unbekannt, doch ebenfalls bewährt, hat sich ein ergonomischer Maus-Joystick. Sein Gehäuse ähnelt der PC-Maus nicht mehr, sondern schließt an die Gestalt alter Joysticks an. Während das Handgelenk den Stick bewegt, wird mit dem Daumen geklickt.

Das ist vor allem für große Hände sehr angenehm und vermeidet einen typischen Mausfinger. Mit Schmerzen in den Fingergelenken ist diese Sonderform der ergonomischen Maus daher ideal. Auch der Unterarm wird entlastet.

Maus-Joystick

Maus-Joystick mit modernem Design


Stiftmaus

Auch mit einer Stiftmaus wird eine entspannte Arbeitshaltung möglich. Sie arbeitet nach demselben Prinzip wie der Maus-Joystick, liegt jedoch in kleinen Händen deutlich besser.

Stiftmaus

Schlanke Stiftmaus, hier mit Laser-Sensor und USB


Vor- und Nachteile von Maus-Joystick und Stiftmaus

Beide Gerätetypen haben den Vorteil, dass sie für die rechte Hand und die linke Hand gleichermaßen geeignet sind. Andere ergonomische Mäuse sind meist entweder für Rechtshänder oder Linkshänder ausgelegt.

Dafür sind diese Modelle ausdrücklich nicht als Grafiker- oder Gaming-Mäuse konzipiert. Dafür ist die Führung nicht präzise genug. Für klassische Büroarbeiten, wie etwa den Umgang mit vielen Dokumenten, sind sie hingegen gut geeignet.



Was bietet eine Bar-Mouse?

Bar-Mouse

Bar-Mouse unmittelbar unter einer Tastatur angebracht

An immer mehr Arbeitsplätzen hält die Bar-Mouse Einzug. Gedanklich haben die Erfinder sich beim Aufbau eines Notebooks bedient. Der Laptop ist aufgeteilt in einen oberen Monitor zur Ausgabe und vereint im unteren Teil die Tasten einer integrierten Tastatur samt Touchpad als Mausersatz.

Eine Bar-Mouse wird unter die Tastatur gelegt oder geklemmt und verlängert sie damit optisch nach unten. Anwender müssen also nicht nach rechts oder links greifen. Der deutsche und etwas sperrigere Name lauter Rollstangenmaus.

Als ergonomische Maus trägt die Bar-Mouse dazu bei, RSI-Beschwerden zu vermeiden oder bestehende Probleme zu mildern. Es werden zudem auch die Schultern und der Nacken entlastet, da der Mausarm nicht ständig neben die Tastatur greifen muss.



Was lohnt sich mehr: ergonomische Maus mit Kabel oder kabellos?

Die meisten Nutzer verwenden eine optische Maus, die mittels Leuchtdiode oder Laser einen Lichtstrahl aussendet und die Reflexion mittels Sensor registriert. Ein Signalprozessor im Inneren der Maus berechnet, welche Bewegungsstrecke zurückgelegt wurde. Die Information kann entweder kabelgebunden oder wireless an den Monitor übertragen werden.

Eine kabellose Maus hat den Charme, noch mehr Bewegungsfreiheit zu geben. Funk-Mäuse belegen dafür lediglich einen USB-Anschluss an den Computer. Der USB-Empfänger dient zur Signalübertragung. Bluetooth-Mäuse benötigen keinen USB-Slot, jedoch ein bluetooth-fähiges Endgerät.

Bluetooth Maus

Optische Wireless-Maus mit USB-Dongle

Kabellos zu arbeiten, bedeutet allerdings, eine begrenzte Akkukapazität einzuplanen und mit Signalstörungen rechnen zu müssen. Wer daher Mäuse bevorzugt, die nicht kabellos sind, tauscht einen größeren Bewegungsradius zwar ein, da eine USB-Kabelverbindung bestehen muss, doch Störungen treten seltener auf und es sind keine Sorgen um die Stromversorgung nötigt.

Egal ob kabellos oder als USB-Maus mit Kabel, sobald die geformte Maus ergonomisch in der Hand liegt, profitiert die Gesundheit. Der Rest ist eine Frage, welche Vor- und Nachteile beim persönlichen Gebrauch schwerer wiegen.

USB-Maus

Ergonomische Maus mit USB-Kabel



Wie wichtig ist der DPI-Wert bei einer ergonomischen Maus?

Jede optische Maus, egal ob klassisch oder ergonomisch geformt, wireless oder mit Kabel, besitzt eine Genauigkeit, die im sogenannten DPI-Wert angegeben wird. Dies ist die Sensorauflösung. Wird die Hand einen Inch bewegt, rechnet die Maus dies in Pixel um. Je höher die Pixelanzahl, desto mehr Schnelligkeit bietet die Maus.

Eine ergonomische Computermaus sollte einen hohen DPI-Wert besitzen, damit nur wenig körperliche Bewegung zur Umsetzung der digitalen Bewegung nötig ist. Empfehlenswert sind mindestens 1.600 dpi am Arbeitsplatz.

%seoprefootercolumns%
  • Kostenlose Lieferung ab € 69,– inkl. MwSt.

  • Über 1,5 Millionen Produkte

  • Über 6.000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Monatsempfehlungen


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 40

Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

     

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Goldfarbenes Gütesiegel mit der Aufschrift „Trustmark Austria“ und dem Logo des Handelsverbands.
  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste