Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Aktuelle Angebote, Aktionen & Top-Deals – Jetzt entdecken → Aktuelle Angebote, Deals & Aktionen →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu Max Hauri
    Logo zu Sygonix
    Logo zu Intex
    Logo zu Honeywell
    Logo zu GARDENA
    Logo zu Viewsonic

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Apple Watch 9 » Das neue Klassik-Modell in 2023

Wichtige Anrufe und Nachrichten sofort bemerken, das eigene Zeitmanagement optimieren und der Gesundheit sowie Sicherheit immer den verdienten Platz einräumen: Seit 2015 ist Apple mit der Apple Watch in beständig verbesserten Generationen am Markt der Smartwatches dabei.

2022 erschienen drei Modelle, nun ist es Zeit für die aktuelle Generation: Apple Watch Series 9.

Was erwartet Apple-Anwenderinnen und Apple-Anwender genau? Im Conrad-Ratgeber zeigen wir Ihnen die Details zur im September 2023 neu erschienenen Apple Watch 9.

  • Welches Display und Design bietet die neue Apple Watch 9?

  • Welche Updates gibt es bei Prozessor und Betriebssystem der Apple Watch?

  • Überblick der Features auf der Apple Watch 9

  • FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Apple Watch 9



Welches Display und Design bietet die neue Apple Watch 9?

Apple Watch 9: Aluminium-Ausführung (45 mm) mit Sportband in Midnight

Das grundlegende Äußere der Apple Watch Series 9 erinnert nicht zufällig an die Apple Watch 8. Die zwei bewährten Größen von 41 und 45 Millimetern hat Apple bewusst beibehalten und auch die Materialwahl zwischen Aluminium auf der einen und Edelstahl auf der anderen Seite ist geblieben.

Trotz gleicher Bildschirmgrößen hat sich an der Displayarchitektur bezüglich der Helligkeit etwas geändert: Apple präsentiert ein helleres Display, das die maximal 1.000 Nits der Apple Watch 8 bei der Apple Watch Series 9 auf 2.000 Nits verdoppelt.

Das Always-On-Display ist zudem intelligent und senkt zur Verlängerung der Akkulaufzeit die Helligkeit in dunkler Umgebung auf bis zu ein Nit.

Im Vergleich zur Apple Watch 8 hat sich zudem die Palette der Farben verändert. Während die ältere Watch Series Aluminiumgehäuse in Mitternacht, Sternenlicht, Silber und Rot anbot, gibt es die Series 9 zusätzlich zu diesen Farben auch in Rosa.

Wer sich für Edelstahl entscheidet, hatte in der Vorgängergeneration Gehäuse in Space Black, Graphit, Gold und Silber zur Auswahl, bei der aktuellen Generation sind es Silber, Gold und Graphit.

Das stabile Gehäuse und robuste Display sorgen dafür, dass die Apple Watch bis zu 50 Meter Tiefe wasserdicht und zudem vor Staub geschützt (IP6X) ist.



Welche Updates gibt es bei Prozessor und Betriebssystem der Apple Watch?

Die Apple Watch Series 9 ist mit einem neuen Prozessor, dem S9-Chip, ausgestattet. S9 SiP ist laut Apple doppelt so schnell wie der Prozessor der Apple Watch 8, Apple Watch SE und Ultra. Mit der Dual-Core CPU und mit einem 4-Core Neural Engine kann die Watch Aufgaben in Rekordzeit verarbeiten und unterstützt neue Funktionen wie Double Tap. Der interne Speicher wurde aufgerüstet und bietet statt der früheren 32 Gigabyte nun 64 Gigabyte.

Auch bezüglich des Betriebssystems hat Apple Neues zu bieten und veröffentlicht watchOS 10. Mit diesem haben die Apps auf der Smartwatch ihren Stil verändert und die Informationen erscheinen angenehm strukturiert auf dem Display. Über die bekannte Digital Crown kann ab watchOS 10 der neue Smart Stapel geöffnet werden und alle relevanten Apps stehen schneller zur Verfügung.

Mehr Informationen zu watchOS 10 »


Neues Highlight: Double Tap

Apple präsentiert ein neues Feature, das die Nutzung der Smartwatch im Vergleich zu älteren Apple Watches revolutioniert. Der Double Tap ermöglicht die Bedienung der smarten Uhr, indem die User Daumen und Zeigefinger zweimal zusammentippen. Ohne eine Berührung des OLED-Displays werden Anrufe angenommen, Nachrichten geöffnet etc.

Möglich ist Steuerung der primären Schaltfläche einer gerade aktiven App oder das Aufrufen des Smart Stapel vom Zifferblatt aus, um dort mittels erneutem Doppeltipp durch die Widgets zu scrollen. Mit dem Double Tap wird damit erstmals die einhändige Bedienung einer Apple Watch möglich.

Apple Watch Series 9 im 41-mm-Aluminiumgehäuse und mit Sportband in der Farbe Starlight


Überblick der Features auf der Apple Watch 9

Neben der Doppeltipp-Geste bietet die Apple Watch Series 9 folgende intelligente Funktionen für den Arbeitsalltag und die Freizeit:

Sensoren

Gemeinsam mit dem neusten Prozessor-Chip sind die folgenden Sensoren eingebaut: Pulssensor für EKG-App, Sensor für Blutsauerstoff, Temperaturerkennung, Barometer, Beschleunigungssensor und Unfall- / Sturzerkennung.

Suchenfunktion

Die beliebte Gerätesuche für das iPhone wird in der jüngsten Watch-Generation noch präziser. Der Prozessor ist mit dem U2-Chip (Ultrabreitband-Chip der 2. Generation) kombiniert, sodass auf der Suche nach dem iPhone die Richtung und ungefähre Entfernung aufgezeigt werden.

HomePod-Steuerung

Der U2-Chip in der Apple Watch Series 9 erlaubt eine Zusammenarbeit der Smartwatch mit dem HomePod. Bei abgespielter Musik kann diese auf der Watch gesteuert werden.

On-Device Siri

Sowohl das Abrufen als auch das Protokollieren der Gesundheitsdaten werden auf ein neues Level gehoben. Anfragen von Siri können direkt auf der Apple Watch 9 bearbeitet werden und das bei Einstellungen wie dem Timer auch ohne Mobilfunk oder WLAN.



FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Apple Watch 9

Wie lang hält der Akku der Apple Watch?

Ebenso wie bei den Vorgängern beläuft sich die Akkulaufzeit auf 18 Stunden im Normalbetrieb und auf bis zu 36 Stunden im Stromsparmodus.


Kann man die Apple Watch auch ohne iPhone nutzen?

Neben den Offline-Funktionen über On-Device Siri kann die neue Smartwatch dank WLAN auch dann verwendet werden, wenn das gekoppelte iPhone nicht in der Nähe ist. Wer sich für ein Modell GPS + Cellular entscheidet, kann bei einem bestehenden Mobilfunktarif auch dann die umfangreichen Funktionen nutzen, wenn das iPhone weit weg und keine WLAN-Verbindung aufgebaut ist.


Was kann die Apple Watch 9 mehr?

Im Vergleich zur Series 8 hat die Watch 9 ein helleres Always-On Retina Display mit 2.000 Nits, den neueren Prozessor Dual-Core S9 SiP und kann verschiedene Siri-Anfragen ohne Internetverbindung bearbeiten.


Welche Apple-Geräte erschienen im selben Jahr wie die Apple Watch 9?

Eine weitere Smartwatch feierte September 2023 Premiere: die Apple Watch Ultra 2. Die Ultra 2 hebt sich mit ihrem Titangehäuse deutlich ab, ist mit bis zu 3.000 Nits noch heller und punktet mit der im Vergleich besten Akkulaufzeit: bis zu 36 Stunden im Normal- und bis zu 72 Stunden im Stromsparbetrieb. 

Neben der Apple Watch Ultra 2 kam außerdem die 17. Generation der iPhones auf den Markt: zwei Basismodelle (iPhone 15 und 15 Plus) sowie zwei Pro-Modelle (iPhone 15 Pro und Pro Max). Wichtigste Erneuerung hier: USB-C ersetzt den Lightning-Anschluss.


Unsere Ratgeber zu Apple

  • Apple iPhones

  • iPhone 13

  • iPhone 14

  • iPhone 15

  • iPhone 15 Pro

  • Apple MacBooks

  • Apple iPads

  • iPads für die Schule

  • Mac Mini

  • Apple iMac

  • Apple Watches

  • Apple Watch 8

  • Apple Watch 9

  • Apple Watch Ultra

  • Apple Watch Ultra 2

  • Apple AirPods, EarPods

  • Apple AirTags

  • Apple MFi Zertifizierung

  • Apple TV

  • Apple HomeKit

%seoprefootercolumns%
  • Kostenlose Lieferung ab € 69,– inkl. MwSt.

  • Über 1,5 Millionen Produkte

  • Über 6.000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Monatsempfehlungen


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 40

Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

     

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Goldfarbenes Gütesiegel mit der Aufschrift „Trustmark Austria“ und dem Logo des Handelsverbands.
  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste