Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • % Profitieren Sie jetzt vom Summer Sale % → % Profitieren Sie jetzt vom Summer Sale % →
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
    Logo zu Garmin
    Logo zu Anker
    Logo zu GoPro
    Logo zu Apple
    Logo zu Samsung
    Logo zu Skross

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Materialfeuchtemessgeräte » Schnelles Aufspüren von Feuchtigkeit  

Feuchtigkeit an sich ist weder lästig noch gefährlich. Es sei denn, sie steckt in hohen Anteilen in Holz, Beton, Mauerwerk oder Estrich. Mit Systemen zum Messen der Materialfeuchte kommt man dem Übel aber schnell auf die Spur. 

Erfahren Sie hier, wie Materialfeuchtemessgeräte funktionieren, für welche Einsatzzwecke sie entwickelt wurden und welche Kriterien für die Beschaffung gelten sollten.

  • So funktionieren Materialfeuchtemessgeräte

  • Typische Einsatzzwecke von Materialfeuchtemessgeräten: Baubranche

  • Auswahlkriterien für Materialfeuchtemessgeräte

  • Tipps für die Praxis

  • FAQ – häufig gestellte Fragen

Materialfeuchtemessgerät


So funktionieren Materialfeuchtemessgeräte

Feuchtigkeit in der Luft wird mit einem Hygrometer gemessen. Eine der ältesten und wohl auch bekanntesten Formen ist das Haarhygrometer. Es enthält ein Bündel menschlicher Haare oder Kunststofffasern, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit ausdehnen und bei niedriger zusammenziehen. Die Längenausdehnung wird zur Steuerung eines Zeigerinstruments genutzt. Zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von verschiedensten Materialien sind dagegen spezielle Feuchtigkeitsmesser notwendig. 

Zwei Verfahren haben sich dabei durchgesetzt: Die resistive und die kapazitive Messung.

Resistives Verfahren

Resistive Materialfeuchtemessgeräte ermitteln die Änderung des elektrischen Widerstandes im Messobjekt. 

Dazu verfügen sie über zwei Einstich-Messelektroden im Abstand von wenigen Zentimetern. Zwischen den beiden Einstichpunkten wird der ohmsche Widerstand des zu untersuchenden Materials gemessen – je geringer der Widerstand, desto höher ist die Feuchte an den Einstichstellen. Die Werte sind auf einem Display sichtbar, und zwar in der Regel als relative Feuchte. 

Nachteil dieser Messmethode: Die Sensorspitzen müssen so tief wie möglich in das Material eindringen, um aussagefähige Daten zu erhalten. Es handelt sich somit um ein invasives Verfahren.

Resistives Messferfahren bei Materialfeuchtemessung

Kapazitives Verfahren

Kapazitives Verfahren zur Materialfeuchtemessung

Für Anwendungen, bei denen die Unversehrtheit des Materials von Bedeutung sind, bieten sich kapazitive Materialfeuchtemessgeräte an. 

Bei ihnen wird der Einfluss von Feuchtigkeit auf die Kapazität eines Kondensators gemessen. Ihr Sensor besteht beispielsweise aus einem metallischen Rohr mit einer Kugel an der Spitze. 

Das Material wird damit lediglich berührt, die Eindringtiefe des vom Gerät erzeugten hochfrequenten Signals beträgt bis zu vier Zentimeter. 

Kapazitive Materialfeuchtemessgeräte mit ihrer nicht-invasiven Messmethode sind robust gegenüber Effekten wie Kondensation und vorübergehend hohen Temperaturen. 

Die Sensoren sind jedoch Verschmutzungs-, Drift- und Alterungseffekten ausgesetzt.



Typische Einsatzzwecke von Materialfeuchtemessgeräten: Baubranche

Hauptsächliches Einsatzgebiet von Materialfeuchtemessgeräten ist die Baubranche. 

Es kann beispielsweise darum gehen, den Restfeuchtegehalt von Konstruktionsmaterialien zu bestimmen, bevor dieses verwendet wird.

Feuchtemessungen an Wänden, Decken oder Böden sind nach Wasserschäden obligatorisch. Hier geht es in erster Linie um Erfolg oder Misserfolg nachfolgender Trocknungsmaßnahmen. 

Bausachverständige nutzen Materialfeuchtemessgeräte, um die Ursache für Schimmelpilzbefall unter Putz oder hinter Tapeten festzustellen. Denn die Vermehrung des Allergene freisetzenden Schimmelpilzes setzt eine relativ hohe Feuchtigkeit im Mauerwerk voraus.

Materialfeuchtemessgeräte in der Baubranche


Auswahlkriterien für Materialfeuchtemessgeräte

Sollen nur hin und wieder Messungen erfolgen, bei denen winzige Einstiche tolerierbar sind und die ermittelten Werte nur Anhaltspunkte liefern sollen, genügen meist Geräte der Einstiegsklasse mit resistiver Messung. Für die Beurteilung der Restfeuchte von Baustoffen ist allerdings darauf zu achten, dass die beiden Messspitzen tief genug eindringen können. Es kann durchaus vorkommen, dass zum Beispiel Hölzer für den Dachstuhl oberflächlich trocken erscheinen, obwohl wenige Zentimeter tiefer noch Feuchtigkeit gebunden ist.

Sollen Messungen an verschiedensten Baumaterialien zerstörungsfrei erfolgen, sind kapazitive Messgeräte mit erweitertem Funktionsumfang zu empfehlen. Zu den Features gehört beispielsweise eine integrierte Datenbank für unterschiedliche Baumaterialien, die das Umrechnen der Korrekturfaktoren für verschiedene Hölzer erspart. Eine eingebaute Temperaturkompensation sollte ebenso vorhanden sein wie die Vorab-Kalibrierung je nach zu prüfendem Material.

High-end-Geräte verfügen zudem sowohl über eine Digitalkamera für infrarotes und sichtbares Licht als auch über eine Wärmebildkamera. Oft sind auch die Sensoren austauschbar. Durch die Speicherung von Messwerten und Bildern ist eine kontinuierliche Dokumentation der Messungen auch visuell möglich. Schnittstellen wie USB zum schnellen und einfachen Datenaustausch sind in der Regel ebenfalls vorhanden. 

Nicht unwesentlich für die Beschaffung sind – neben der Gerätespezifikation für Holz, Baustoffe und sonstige Materialien wie Futtermittel oder Dämmstoffe – die Messbereiche. Für das Messen von Holzfeuchtigkeit liegt der Messbereich im Minimum zwischen minus 50 und 10 Prozent, die Maxima reichen von 20 bis 500 Prozent. Bei Baufeuchtigkeit beginnt die Minimum-Skala bei minus 50 Prozent und endet bei 6 Prozent, im Maximum des Messbereichs sind Werte zwischen 20 und 550 Prozent üblich. Kommt es auf hohe Messgenauigkeit an, sind Geräte mit einer Toleranz von maximal einem Prozent zu empfehlen.

Die weitaus meisten im Handel zu findenden Materialfeuchtemessgeräte sind als Handgeräte für den Batterie- oder Akkubetrieb konstruiert. Ihr Gewicht liegt üblicherweise unter 250 Gramm. Bei einigen Messgeräten ist außerdem eine Selbsttest-Funktion zu finden.

Richtiges Materialfeuchtemessgerät finden


Tipps für die Praxis

Die von den Messgeräten angezeigten Prozentwerte machen naturgemäß nur dann Sinn, wenn der Anwender die zulässigen Grenzwerte beziehungsweise gängigen Werte kennt. Als praktische Hilfe für den Einsatz finden Sie hier durchschnittliche Werte für die Materialfeuchte:

  • Erlaubte Restfeuchte:

    • Bei Bauschnittholz maximal bei 20 Prozent
    • Für sichtbare Balken höchstens 15 Prozent 
    • Bei Fußböden maximal 9 Prozent

     Damit entspricht die Materialfeuchte in etwa der Ausgleichsfeuchte beziehungsweise der Gleichgewichtsfeuchte. Dieser „natürliche Feuchtewert“ pendelt sich mit der Zeit selbsttätig ein und ist von der jeweils vorherrschenden Luftfeuchtigkeit, der aktuellen Umgebungstemperatur sowie von der Art des Bauwerks abhängig. 

    Da gerade die Bausubstanz großen Einfluss auf die Ausgleichsfeuchte besitzt, nachfolgend eine Tabelle mit den hygroskopischen Durchschnittswerten für gängige Bauwerke:

    BauwerkHygroskopische Ausgleichsfeuchte
    Allseitig geschlossene Bauwerke mit Heizung6 % - 12 %
    Allseitig geschlossene Bauwerke ohne Heizung9 % - 15 %
    Allseitig offene Bauwerke mit Überdachung12 % - 18 %
    Allseitig offene Bauwerke ohne Überdachung12 % - 24 %
  • Ziegel, Putz und diverse Steinsorten lassen sich ebenfalls auf ihren Feuchtigkeitsgehalt hin überprüfen. 

    Festgestellt wird dabei der Unterschied zwischen der tatsächlichen Feuchte und der normalen Ausgleichsfeuchte. 

    Wichtig: Parallel zur Materialmessung ist immer auch eine Messung der relativen Luftfeuchtigkeit durchzuführen.

    Dei hygroskopische Ausgleichsfeuchte bei unterschiedlichen Materialien finden Sie in der Tabelle.

    BaumaterialHygroskopische Ausgleichsfeuchte
    Historischer Vollziegel< 2 -3 %   (75 % rel. LF)
    Vollziegel (Rohdichte 1.900)< 1 %   (80 % rel. LF)
    Porosierter Hochlochziegel< 0,75 %   (80 % rel. LF)
    Kalkputz, Kalkmörtel< 0,5 %   (75 % rel. LF)
    Kalkzementputz< 1,5 %   (75 % rel. LF)
    Kalksandstein (Rohdichte 1.900)< 1,3 %   (80 % rel. LF)
    Toniger Sandstein< 1,3 %   (75 % rel. LF)  bzw.  < 2 % (95 % rel. LF)
    Quarzitischer Sandstein< 0,2 %   (95 % rel. LF)
    Karbonatischer Sandstein< 0,8 %   (75 % rel. LF)  bzw.  < 1,3 %  (95 % rel. LF)
    Granit< 0,1 %    (75 % rel. LF)  bzw.  < 0,2 %  (95 % rel. LF)
    Marmor< 0,01 %  (75 % rel. LF)  bzw.  < 0,05 %  (95 % rel. LF)
  • Ob ein Estrich verlegereif ist, lässt sich anhand der Restfeuchte ermitteln. 

    Diese wiederum ist abhängig von der Trocknungsdauer, der Lufttemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit sowie vom Bodenbelag. 

    Für letzteren gelten maximal zulässige Grenzwerte, und zwar:

    BodenbelagZement-EstrichAnhydrit-Estrich
    Keramische- / Stein-Beläge im Dünnbett2,0 %0,5 %
    Keramische- / Stein-Beläge in Mörtelschicht auf Trennschicht2,0 %
    0,5 %
    Keramische- / Steinbeläge im Dickbett2,0 %
    0,5 %
    Dampfdurchlässige Bodenbeläge auf textiler Basis2,5 %1,0 %
    Dampfbremsende Bodenbeläge auf textiler Basis0,5 %0,5 %
    Elastische Bodenbeläge wie Linoleum, PVC oder Gummi2,0 %0,5 %
    Parkett2,0 %0,5 %

FAQ – häufig gestellte Fragen

Nach welchem technischen Prinzip arbeitet der kapazitive Sensor in Feutigkeitsmessern?

Der Sensor wirkt hier wie ein einfacher Kondensator: Eine Metallplatte in der Sensorfläche beziehungsweise der kugelförmige Abtaster ist elektrisch mit einem internen Oszillatorschaltkreis verbunden. Abzutastende Objekte wie Wände oder Böden fungieren als zweite Platte des Kondensators. 

Die externe Kapazität zwischen dem Messobjekt und dem Sensor bildet einen Teil der Rückkopplungskapazität in der Oszillatorschaltung.  Bei der Annäherung des Messobjekts an die Sensorfläche nehmen die Schwingungen zu, bis sie einen Schwellenwert erreichen, den Ausgang aktivieren und das Messergebnis schließlich auf dem Display erscheint.


Bis zu welcher Tiefe lässt sich Feuchte ermitteln?

Bei der resistiven Messung mit Einstich-Elektroden ist die Messtiefe unmittelbar von der Länge des Spitzen und der möglichen Eindringtiefe ins Material abhängig. Kapazitive Geräte können Feuchtigkeit in Tiefen von etwa 10 bis 40 Millimeter feststellen. 

Resistive Messung eines Materialfeuchtemessgeräts

Durchschnittliche Feuchtewerte für mineralische Baustoffe:

Ähnlich wie bei Holz kann man auch bei mineralischen Baustoffen den Feuchtigkeitsgehalt feststellen. Ziel ist es, den Unterschied der tatsächlichen Feuchte zur normalen Ausgleichsfeuchte festzustellen. Nur so lässt sich vorhersagen, in wieweit durch den aktuellen Messwert Schäden an der Bausubstanz zu erwarten sind.
Wichtig: Parallel zur Material-Feuchtemessung muss immer auch eine Messung der relativen Luftfeuchtigkeit durchgeführt werden.

Zugehörige Themen rund um den Bereich Feuchtigkeits-Messgeräte

  • TFA Hygrometer

  • Thermo Hygrometer

  • Min Max Thermometer

  • Temperaturfühler

  • Funk Raumthermostate

  • Eberle Raumthermostate

  • Zimmerthermometer

  • Fensterthermometer

  • Funk Thermometer

  • TFA Thermometer

  • digitale Wetterstationen

  • Netatmo Wetterstationen

%seoprefootercolumns%
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
Einmal einlösbar bis 17.08.2026 auf conrad.at. Ausgenommen sind Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Marketplace-Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Abgabe ggf. nur in begrenzten Mengen. Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert.