Berufe in der Feinmechanik & Werkzeugbau » Feinwerkmechaniker werden

Viele Auszubildende bringen mit Stolz ihr erstes Werkstück nach Hause. Das kann zum Beispiel ein Ring aus Metall für die Freundin oder den Freund sein. Aber auch andere eigenhändig hergestellte Arbeitsergebnisse erfüllen die jungen Menschen mit Freude. Sie haben bei der Arbeit am Bauteil gesehen, wie es sich ständig verändert hat, bis zum gewünschten Ergebnis. Sichtbarer Arbeitsfortschritt - das motiviert schon in der Ausbildung. 

Feinmechaniker sind bekannt für die Herstellung von Präzisionsteilen. Dort, wo Millimeter wie Kilometer wirken, ist Genauigkeit besonders wichtig und wird erst durch das perfekte Zusammenspiel von Mensch und Maschine möglich. Selbst kleinste Bauteile aus Metall oder Kunststoff werden an Dreh-, Fräs-, Bohr- oder Schleifmaschinen auf den Mikrometer genau bearbeitet. 

Alle Berufe in der Feinmechanik und im Werkzeugbau sind dem Berufsfeld Metall und Maschinenbau untergeordnet. Wer sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Feinmechanik und im Werkzeugbau erkundigt, der wird viele Informationen über folgende bekannte Ausbildungsberufe finden: Feinwerkmechaniker, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker und Werkzeugmechaniker. Die dreieinhalbjährige duale Ausbildung erfolgt praxisnah im Ausbildungsbetrieb und im theoretischen Teil in der Berufsschule

Die hier beschriebenen Ausbildungszweige zeigen nur eine Auswahl der Fülle an Möglichkeiten, eine Ausbildung in dieser Branche aufzunehmen.



Arbeitsplatzmerkmale - was macht man in Berufen in der Feinmechanik und im Werkzeugbau?

Feinwerkmechaniker

Feinwerkmechaniker produzieren Präzisionsbauteile für Maschinen und montieren diese zu funktionierenden Einheiten. Dafür verwenden sie häufig computergesteuerte Werkzeugmaschinen, die sie selbst einrichten. Teilweise werden die Arbeiten aber auch manuell ausgeführt. 

Die Bearbeitung der Bauteile erfolgt mittels spanender Verfahren wie Drehen, Fräsen, Bohren und Schleifen. Danach überprüfen und beurteilen sie die Arbeitsergebnisse. Es ist wichtig zu testen, ob vorgegebene Maßtoleranzen eingehalten wurden. Feinwerkmechaniker arbeiten ganz genau. 

Nach der Einrichtung der Geräte für ihren Verwendungszweck führen Feinwerkmechaniker auch Einweisungen in die korrekte Bedienung der Geräte durch. Die Wartung und Reparatur feinmechanischer Geräte macht ebenfalls einen Teil der Tätigkeit aus.


Werkzeugmechaniker

Werkzeugmechaniker fertigen Stanzwerkzeuge, Spritzgussformen oder Vorrichtungen für die industrielle Serienproduktion und den Maschinenbau an. Auch feinmechanische Bauteile bzw. chirurgische Instrumente gehören dazu. 

Die Herstellung erfolgt in der Regel mit selbst programmierten CNC-gesteuerten Dreh-, Fräs-, Schleif- und Bohrmaschinen. Angaben zu den notwendigen Abmessungen finden die Mechaniker in technischen Zeichnungen. Die durch Werkzeugmaschinen erzeugten Einzelteile müssen die vorgegebenen Maße exakt einhalten. Nur dann können sie zu fertigen Werkzeugen montiert und in Produktionsmaschinen (z. B. in Stanzmaschinen) eingebaut werden. 

Auch in diesem Beruf gehört die Wartung und Instandhaltung von Werkzeugen und Maschinen zum Aufgabengebiet.

Gut zu wissen: Was sind CNC-Maschinen?

CNC-Maschinen können Werkstücke mit hoher Präzision auch für komplexe Formen automatisch herstellen. Dies schaffen sie durch den Einsatz von Steuerungstechnik.


Industriemechaniker

Industriemechaniker organisieren und kontrollieren Produktionsabläufe. Sie bauen Maschinen und ganze Fertigungsanlagen und sorgen zudem dafür, dass diese funktionstüchtig sind. Dafür müssen sie die Geräte installieren, vernetzen und in Betrieb nehmen

Sie übergeben die Endprodukte an die Kunden und weisen diese auch in die Bedienung ein. Bei der Wartung und Reparatur von den technischen Systemen müssen sie Schrauben nachziehen, Lager prüfen und Verschleißteile austauschen. Eventuell stellen sie die Ersatzteile für den Maschinenbau auch selbst her.


Zerspanungsmechaniker

Fachkräfte der Fachrichtung Zerspanungstechnik arbeiten weitgehend mit CNC-Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen. Mit deren Hilfe stellen sie Bauteile z. B. für Maschinen, Motoren oder Turbinen her. Dafür geben sie Fertigungsparameter in die Maschinen ein. Fertigungsparameter sind die charakterisierenden Eigenschaften, die ein Bauteil später haben soll. Sie können auch bereits fertige Programme aus dem Speicher der Maschinen abrufen und diese bei Bedarf anpassen

Nach der Auswahl der passenden Werkzeuge werden die Metallrohlinge eingespannt und ausgerichtet. Anschließend werden die Maschinen gestartet. Bereits während der Ausbildung zur Fachkraft für Zerspanungstechnik beaufsichtigen Auszubildende die Bearbeitungsprozesse und prüfen die fertigen Werkstücke auf Qualität. 

Bei auftretenden Fehlern oder Störungen suchen sie die Ursache und beseitigen das Problem. Die regelmäßige Inspektion und Wartung der technischen Anlagen ist auch Bestandteil dieser Tätigkeit.


Weitere Berufe in der Feinmechanik und im Werkzeugbau



Wo arbeiten Feinwerkmechaniker, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker und Werkzeugmechaniker? - Typische Arbeitsplätze

Ob Feinwerkmechaniker, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker oder Werkzeugmechaniker, alle arbeiten überwiegend in Werkstätten und in Werkhallen bzw. Fabrikhallen

Prüfungen an Werkstücken führen Feinwerkmechaniker zusätzlich in Messlabors durch. Hier können sie sehr genau überprüfen, ob die Bauteile alle Vorgaben erfüllen.

Montage oder Wartungsarbeiten an feinmechanischen Geräten erledigen Feinwerkmechaniker, Werkzeugmechaniker und Industriemechaniker teilweise direkt beim Kunden vor Ort.



Welchen Schulabschluss sollte man für einen Ausbildungsplatz haben?

Wie bei jeder Lehrlingsausbildung musst du für eine Lehre im Feinmechanik-Bereich mindestens die 9-jährige Schulpflicht abgeschlossen haben.

Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker können ihre Ausbildung im Ausbildungsbereich Industrie und Handel oder im Handwerk aufnehmen. Je nach Fachrichtung gibt es Unterschiede beim Schulabschluss der angehenden Fachkräfte.




Welche Fähigkeiten sind in der Feinmechanik und im Werkzeugbau wichtig?

In Berufen mit dem Schwerpunkt Feinmechanik dreht sich alles um die präzise Herstellung feinmechanischer Komponenten und Geräte. Folgende Fähigkeiten sind daher für angehende Feinwerkmechaniker, Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker oder Werkzeugmechaniker von besonderer Bedeutung.

Geschicklichkeit und Auge-Hand-Koordination wird beim Montieren von Baugruppen zu Maschinen benötigt und um Werkstücke genau ausrichten zu können. Nur dann können sie korrekt gesägt, gefeilt, gefräst und geschliffen werden. Ebenfalls von Vorteil ist räumliches Vorstellungsvermögen.

Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis brauchen Feinmechaniker, um Bauteile, Maschinen und Anlagen im Betrieb montieren zu können. Beim Erkennen und Beheben von Maschinenstörungen und beim Warten der Geräte sind diese Fähigkeiten ebenfalls wichtig.

Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sind bei der Arbeit mit informationstechnischen Systemen bedeutend, wenn z. B. Datenschutzvorschriften eingehalten werden müssen. Bei der Erstellung technischer Unterlagen mit Standardsoftware ist Sorgfalt gefragt. Für das präzise, maßgetreue Anfertigen von Werkstücken und Geräten ist sie ebenfalls notwendig.

Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker mit dem Schwerpunkt Maschinenbau brauchen zudem eine gute körperliche Konstitution, um z.B. bei Reparaturen schwere Bauteile heben zu können.


Für dieses Berufsbild wichtige Schulfächer sind Physik, Mathematik und Werken/Technik

Diese Fächer sind notwendig für die Berechnung und Anwendung mechanischer und physikalischer Größen (zum Beispiel Fläche, Volumen, Gewicht). Außerdem zum Verstehen und Bedienen technischer Maschinen und Anlagen. Auch die Grundlagen der Elektro- und Steuerungstechnik werden dort vermittelt. Die Arbeit an Fräs- und Schleifmaschinen sowie technisches Zeichnen sind ebenfalls Lerninhalte, die Wissen aufbauen, das beruflich von Vorteil ist. 

Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker oder Werkzeugmechaniker sollten darüber hinaus zusätzlich Interesse an Informatik haben. Denn sie programmieren computergesteuerte Werkzeugmaschinen. Die Arbeit mit CNC-Maschinen ist hocheffizient und trägt zur ständigen Verbesserung von Arbeitsabläufen bei. 

Junge Menschen sollten wissen, dass die berufliche Ausbildung der erste Schritt in die Berufswelt ist. Danach sind verschiedene Fort - und Weiterbildungen möglich. Die Anforderungen an Maschinen werden vielfältiger und komplexer. Deshalb ergeben sich auch immer neue Aufgaben für Menschen mit einer fundierten Ausbildung im Bereich Maschinenbau. Weitere Informationen zur Ausbildung in der Feinmechanik und im Werkzeugbau sowie zu freien Stellen und anderen Tätigkeiten in diesem Bereich bieten die Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit an.




Unentbehrliche Werkzeuge für Berufe in der Feinmechanik und im Werkzeugbau



Werkzeuge beschaffen - Zeit & Kosten sparen

In Conrad finden Sie einen kompetenten Partner, wenn es um die schnelle und umfassende Bestellung und Beschaffung der erforderlichen Produkte geht. Als registrierter Geschäftskunde profitieren sie - unterstützt vom individuellen Angebotsservice - von unserem Lieferversprechen. 



Weitere Ratgeber für Bildungseinrichtungen