Direktlink
  • Conrad
  • Mein Konto

    Anmelden / Registrieren

  • Einkaufswagen

  • Aktuelle Angebote, Aktionen & Top-Deals – Jetzt entdecken → Aktuelle Angebote, Deals & Aktionen →
  • Service & Infos

    Vorteile & Inspiration

    • → Langzeit-Garantie

    • → Geschenkkarte

    • → Download Center

    • → Newsletter

    Wissen & Aktuelles

    • → Innovation News

    • → Ratgeber

    • → Conrad Blog

    • → Aktuelles

    • → Kataloge


  • Angebote

    Sparen & Angebote

    • → Aktionen

    • → SALE %

    • → Outlet

    Clever Einkaufen

    • → Haushaltsbedarf

    • → Refurbished

    • → Alle Gutscheine


    Marken im Fokus

    Logo zu Max Hauri
    Logo zu Sygonix
    Logo zu Intex
    Logo zu Honeywell
    Logo zu GARDENA
    Logo zu Viewsonic

  • Unsere Produkte
  • Mein Konto
  • Merkliste
  • Abmelden
Conrad
  1. Ratgeber
  2. Büro & Vernetzung
  3. Kommunikationsstandards
  4. Bluetooth

Bluetooth » Der Funkstandard einfach erklärt

Aktualisiert: 22.08.2024 | Lesedauer: 10 Minuten

Bluetooth heißt das Zauberwort, wenn es im Nahbereich um die drahtlose Übertragung von Daten geht. Wir erklären Ihnen gerne was hinter dem Begriff „Blauzahn“ steckt und wie die Technik funktioniert.

  • Was ist Bluetooth?

  • Wie funktioniert Bluetooth?

  • Wie wird Bluetooth aktiviert?

  • Welche Funktechnik wird für Bluetooth genutzt?

  • Welche Bluetooth-Versionen gab und gibt es?

  • Was ist ein Bluetooth-Profil?

  • Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite?

  • Wie schnell ist die Übertragung bei Bluetooth?

  • Wird Bluetooth auch in Zukunft genutzt werden?

  • Weiteres Bluetooth Equipment



Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist ein Funkstandard, um auf kurze Distanzen Daten, Musik, Videos oder Bilder zu übertragen. Somit können zwei gekoppelte Geräte miteinander kommunizieren, ohne dass zwischen ihnen eine Kabelverbindung besteht.

Bluetooth wurde Ende der 1990er Jahre von der Bluetooth Special Interest Group (SIG) als Industriestandard entwickelt und entspricht der IEEE 802.15.1 (Institute of Electrical and Electronics Engineers = weltweiter Berufsverband von Ingenieuren aus den Bereichen Elektronik und Informationstechnik). Der Interessensgemeinschaft gehören mittlerweile über 30.000 Unternehmen an, die sich die Weiterentwicklung und Verbreitung der Bluetooth-Technik zum Ziel gesetzt haben.

Bluetooth

Das Bluetooth-Logo mit den Initialen von König Harald Blauzahn.

Zu den Gründungsfirmen der Bluetooth SIG zählten u.a. auch die skandinavischen Firmen Ericsson und Nokia, deren Vertreter vermutlich maßgeblich an der Namensgebung beteiligt waren. Der Name Bluetooth (Blauzahn) leitet sich von Harald Blatand (910 – 987) ab, der als König von Dänemark und Norwegen u.a. auch als ausgesprochen kommunikationsfähiger Diplomat bekannt war. Das Bluetooth-Logo besteht aus dem Monogramm der Initialen HB in Runenschrift.



Wie funktioniert Bluetooth?

Scatternet

Mehrere Piconetze ergeben ein Scatternetz.

Mit Hilfe von Bluetooth bauen Geräte untereinander eine 2,4 GHz Funkverbindung auf und können danach Daten übertragen. In der Praxis könnten das ein Android-Smartphone und z.B. ein Bluetooth-Lautsprecher sein. Wenn bei beiden Geräten die Bluetooth-Funktion aktiviert wurde, erzeugen sie ein Wireless Personal Area Network (Piconet), bei dem eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung besteht.

In einer Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung können bis zu acht Bluetooth-Geräte aktiv miteinander Daten austauschen. Ein Gerät fungiert dann als „Primary“ (P) und die restlichen Teilnehmer sind „Secondary“ (S). Der „Primary“ ist für die Steuerung der Kommunikation innerhalb des Piconetzes zuständig. Die einzelnen Geräte identifizieren sich untereinander über eine 3 Bit-AMA (Active Member Address).

Geräte, die offline (ol) sind und nicht aktiv am Datenaustausch teilnehmen, können im Parkmodus die Synchronisation halten und bei Bedarf aktiv werden. Für den Parkmodus erhalten die Teilnehmer eine 8 Bit-PMA (Passive Member Address), sodass bis zu 256 passive Teilnehmer möglich wären.

Grundsätzlich kann ein Bluetooth-Gerät in mehreren Piconetzen angemeldet sein, aber nur in einem als „Primary“ agieren. Bei Bedarf können mehrere Piconetze zu einem Scatternetz zusammengefasst werden. Durch die unterschiedlichen Frequency Hopping-Folgen in den einzelnen Piconetzen leidet die Datenrate jedoch erheblich.



Wie wird Bluetooth aktiviert?

Um z.B. mit zwei Bluetooth-fähigen Smartphones eine drahtlose Verbindung aufbauen zu können, muss zunächst an beiden Handys unter dem Menü „Einstellungen“ die Bluetooth-Funktion aktiviert werden.

Damit die Smartphones sich gegenseitig erkennen, muss bei beiden Handys die Sichtbarkeit für andere Bluetooth-Geräte eingeschaltet sein. Wenn der gewünschte Teilnehmer in der Liste der sichtbaren Geräte erscheint, kann die Kopplung (Pairing) von einem der beiden Geräte durchgeführt werden.

Dabei wird zunächst ein Sicherheitscode ausgetauscht, der entweder nur bestätigt oder eingegeben werden muss. Anschließend startet der Pairing-Vorgang. Nach erfolgter Kopplung können z.B. Bilder, Musik oder Videosvon einem Telefon zum anderen übertragen werden.

Handy mit Bluetooth

Am Telefon müssen Bluetooth und die Sichtbarkeit aktiviert sein.

 

Unser Praxistipp: Bluetooth bei Nicht-Benutzung deaktivieren

Wenn am Mobiltelefon die Bluetooth-Funktion aktuell nicht benötigt wird, sollte man sie in der Geräteeinstellung auf jeden Fall deaktivieren. Dadurch wird nicht nur der Stromverbrauch deutlich reduziert und die Akkulaufzeit wesentlich verlängert.

Kriminell veranlagten Zeitgenossen wird auch die Chance genommen, sich über Bluetooth unberechtigten Zugang zum Smartphone zu verschaffen. Die ungebetenen Gäste könnten dann ohne großen Aufwand Daten manipulieren, unseriöse Nachrichten verschicken oder auch teure Onlinedienste nutzen.

Bluetooth-Geräte verbinden (Pairing)

Bluetooth Freisprecheinrichtung

Um z.B. ein Bluetooth-Headset oder eine Bluetooth- Freisprecheinrichtung mit dem Handy zu verbinden, muss zunächst das Headset in den Bindungsmodus geschaltet werden.

Die Vorgehensweise ist in den Unterlagen des Headsets zu finden, da diese von Hersteller zu Hersteller variieren kann.

Danach muss am Handy die Bluetooth-Funktion aktiviert und das Bluetooth-Headset gesucht werden. Dazu sollten Smartphone und Headset einen Abstand von maximal 1,5 m zueinander aufweisen.

Wenn das Headset angezeigt wird, muss die Verbindung aktiviert und eventuell noch ein PIN-Code eingegeben werden.



Welche Funktechnik wird für Bluetooth genutzt?

Für die Funkverbindung nutzt Bluetooth das ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical).

In dem Bereich von 2,402 – 2,480 GHz stehen insgesamt 79 Kanäle mit einer Bandbreite von je 1 MHz zur Verfügung. Da der Frequenzbereich um 2,4 GHz auch für WLAN oder für Funkfernsteuerungen genutzt wird, führt Bluetooth ein Frequenz-Hopping durch.

Das bedeutet, dass der Sender und der Empfänger nur für den Bruchteil einer Sekunde auf einen Kanal Daten austauschen und dann gemeinsam auf einen anderen Kanal wechseln.

Sollte ein Kanal durch externe Störungen blockiert sein, so betrifft das nur einen minimalen Anteil der übertragenen Informationen, der problemlos korrigiert werden kann. Dadurch wird die Störsicherheit deutlich erhöht, wodurch die Bluetooth-Verbindung sehr stabil ist.

Funkwellen des Bluetooth

Dank Frequenz-Hopping ist Bluetooth sehr stabil und zuverlässig.



Welche Bluetooth-Versionen gab und gibt es?

Seit der Einführung des Bluetooth-Standards 1.0 im Jahr 1999 gab es zahlreiche Entwicklungsschritte, welche die Funktionalität, Datenrate und auch die Reichweite verbessert haben.

Bluetooth 1.0a & 1.0b

Bei den beiden ersten Versionen von 1999 gab es noch viele Unzulänglichkeiten und Fehler. Dadurch gelang es auch nicht Geräte unterschiedlicher Hersteller untereinander zu verbinden. Die Übertragungsrate war auf 723 Kbit/s begrenzt.

Bluetooth 1.1

In dieser Version, die 2001 erschienen ist, wurden die Fehler der Vorgänger-Versionen größtenteils behoben. Nun waren auch Verbindungen von Geräten unterschiedlicher Hersteller machbar. Hinzu kam noch die Möglichkeit, verschlüsselte Verbindungen aufzubauen und ein Signalstärke-Indikator wurde hinzugefügt.

Bluetooth 1.2

Da es mit WLAN-Netzen Probleme und Verbindungsabbrüche gab, wurde 2003 das Frequenzsprung-Verfahren AFH (Adaptive Frequency Hopping spread spectrum) eingeführt. Bei diesem Verfahren wird bis zu 1600 Mal pro Sekunde die Frequenz gewechselt. Störungen durch andere 2,4 GHz Funksysteme wurden dadurch so gut wie komplett eliminiert. Die Datenrate betrug nun stolze 1 Mbit/s.

Bluetooth 2.0

Endes des Jahres 2004 wurde mit der Version 2.0 die erweiterte Datenübertragung EDR (Enhanced Data Rate) eingeführt. Dadurch wurden die Akkus der Geräte geschont und die Übertragungsrate stieg auf bis zu 2,1 Mbit/s an.

Bluetooth 2.1

Dank Secure Simple Paring (SSP) konnten ab 2007 Verbindungen leichter aufgebaut werden. Zudem wurde die Übertragungssicherheit erhöht und eine vorrangige Bearbeitung bestimmter Datenpakete eingeführt.

Bluetooth 3.0

Durch die Einführung eines zusätzlichen High Speed Kanals konnte im April 2009 die Übertragungsgeschwindigkeit theoretisch auf bis zu 24 Mbit/s angehoben werden. Die Kopplung zweier Geräte erfolgte nach wie vor per Bluetooth, wobei dann größere Datenmengen über WIFI übertragen wurden. Die Kommunikation erfolgte zwischen den einzelnen Geräten (Peer-to-Peer) und nicht mehr durch Verteilung (Multicast).

Bluetooth 4.0

Mit der Einführung der Version 4.0 hat man Ende 2010 weniger Wert auf Reichweite gelegt. Vielmehr stand das Stromsparen im Vordergrund. Mit Bluetooth Low Energy wurden Daten nur mit max. 220 Kbit/s übermittelt, dafür war die Übertragung aber sehr stromsparend. Somit war die Technik ideal für das Internet der Dinge (IoT) geeignet, wo z.B. Türschlösser, Wettersensoren, Fitnesstracker oder Smartwatches nur eine begrenzte Akkukapazität haben.

Bluetooth 4.1

Um der immer größer werdenden Anzahl von Bluetooth-Geräten gerecht zu werden, wurde im Dezember 2013 mit IPv6 die Adressiermöglichkeit deutlich erweitert. Ebenso neu war auch die Möglichkeit, jedes Gerät als Host oder Client betreiben zu können. Ohne den Umweg über das Smartphone nehmen zu müssen, konnten nun z.B. Pulsmesser und Fitnessarmband direkt gekoppelt werden.

Bluetooth 4.2

Bei der im Dezember 2014 erschienen Version lag das Augenmerk auf der Verbesserung der Leistungsfähigkeit im LE-Modus. Die Geschwindigkeit konnte auf das 2,5 fache der herkömmlichen Low-Energy Variante erhöht werden. Zudem wurde mit dem ECC- bzw. AES-CMAC-Standard die Datensicherheit optimiert.

Bluetooth 5.0

Bei dieser Version, die seit Juni 2016 verfügbar ist, wurden Reichweite, Geschwindigkeit und Stromverbrauch optimiert. Im Low Energy-Modus sind nun 2 Mbit/s möglich und mit Enhanced Data Rate (EDR) sogar 3 Mbit/s, wobei die Reichweite der Bluetooth-Geräte bis zu 200 m beträgt.

Bluetooth 5.1

Bluetooth 5.1 ist eine Erweiterung des 5.0 Standards, der im professionellen Bereich, wie beispielsweise in einem Warenlager, gerne genutzt wird. Denn durch das Direction Finding können die Richtung und die Entfernung von Objekten sehr genau bestimmt werden. Allerdings reicht ein einfaches Software-Update nicht aus. Die Hardware muss ebenfalls 5.1 unterstützen.

Bluetooth 5.2

Bei Bluetooth 5.2 wurde die Audio-Übertragung optimiert, sodass von einer Audioquelle mehrere Kopfhörer betrieben werden können. Zudem werden nun auch Hörgeräte unterstützt. Durch die Bluetooth LE Power Control wird bei einem starken Empfangssignal die Sendeleistung automatisch reduziert, wodurch bei batteriebetriebenen Geräten der Strombedarf deutlich reduziert wird.

Bluetooth 5.3

Bei dieser Bluetooth-Version wurden die Sicherheit, die Effizienz und die Zuverlässigkeit des Datentransfers deutlich verbessert. Das macht sich besonders bei Audio-Übertragungen und im Internet der Dinge (IoT) positiv bemerkbar. Bei gleicher zu übertragender Datenmenge ist nun weniger Strom nötig. Die funktioniert aber nur, wenn auch die Hardware für Bluetooth 5.3 ausgelegt ist.

Bluetooth 5.4

Die im Jahr 2023 erschienene Version 5.4 bietet in erster Linie Verbesserungen im professionellen Bereich. Wesentlicher Vorteil ist, dass Geräte nun miteinander kommunizieren können, ohne eine klassische Bluetooth-Verbindung aufbauen zu müssen. Auch die Störanfälligkeit in kritischer Umgebung wurde verbessert und das Sicherheitslevel der zu übertragenen Daten neu definiert.  

Bluetooth 6.0 - Die Version der Zukunft

Die größte Neuerung bei der lang ersehnten Bluetooth-Version 6.0 dürfte wohl die Nutzung des 6 GHz Frequenzbandes sein. Bluetooth-Signale werden dann wesentlich schneller und effektiver übertragen als bisher. Allerdings lässt die neueste Version von Bluetooth aktuell noch auf sich warten. Und wann die ersten Geräte mit dieser neuen Technologie verfügbar sein werden, ist ebenfalls noch offen. 



Was ist ein Bluetooth-Profil?

Bluetooth Headset

Während Bluetooth die Basis für den schnurlosen Datenaustausch mit anderen Geräten schafft, legt das Bluetooth-Profil fest, welche Daten und Funktionalitäten ausgetauscht werden können. 

Bei Headsets und Freisprecheinrichtungen sind die Profile „HSP“ (Headset-Profile) oder „HFP“ (Hands Free Profile) erforderlich. Das Profil „AVRCP“ (Audio/Video Remote Control Profile) hingegen wird benötigt, um z.B. einen geeigneten Mediaplayer zu steuern.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Bluetooth-Profilen, die ständig erweitert werden. So wurde mit Bluetooth 4.0 das Profil „GATT“ (Generic Attribute Profile) für die energieeffiziente Übertragung kleiner Datenmengen (Sensordaten) neu erstellt.



Wie groß ist die Bluetooth-Reichweite?

Bei Bluetooth gibt es drei Klassen mit unterschiedlicher Sendeleistung und Reichweite:

Klasse 1:

Das ist die stärkste Klasse, bei der mit maximal 100 mW (Milliwatt) gesendet wird. Im freien Feld werden in dieser Klasse Reichweiten um die 100 m erreicht. Sender und Empfänger dieser Leistungsklasse sind oft in Notebooks oder PCs zu finden.

Klasse 2:

In dieser Leistungsklasse liegt die maximale Sendeleistung bei 2,5 mW. Die im freien Feld erreichbare Distanz liegt bei ca. 50 m. Bluetooth-Komponenten mit dieser Leistungsklasse finden sich in PCs, Notebooks oder auch Bluetooth-Adaptern.

Klasse 3:

Das ist die schwächste Leistungsklasse. Die maximale Sendeleistung liegt hier bei ca. 1 mW. Die Reichweite im freien Feld liegt hier bei ca. 10 m. Diese Technik wird bei mobilen Geräten wie Bluetooth-Kopfhörer, Freisprecheinrichtungen oder MP3-Playern genutzt.

Wichtig! 
Neben der reinen Sendeleistung sind auch die Empfindlichkeit der Empfänger und die Anordnung der Antennen entscheidend für die tatsächliche Reichweite. Aber auch die örtlichen Gegebenheiten sind wesentliche Faktoren, die sich auf die nutzbare Distanz auswirken. Eine Betondecke mit Stahlarmierung oder Metallteile können selbst bei Klasse 1-Geräten die Reichweite auf wenige Meter schrumpfen lassen. 



Wie schnell ist die Übertragung bei Bluetooth?

Die Übertragungsgeschwindigkeiten haben sich bei den unterschiedlichen Versionen immer wieder geändert:

Bluetooth 1.0 / 1.1Bei den ersten Bluetooth-Versionen lag die Übertragungsgeschwindigkeit bei 723 kbit/s.
Bluetooth 1.2Anhebung auf 1 Mbit/s.
Bluetooth 2.0 / 2.1Die zweite Version wies mit 2,1 Mbit/s schon die dreifache Geschwindigkeit der Urversion auf.
Bluetooth 3.0Durch die Unterstützung eines HighSpeed-Kanals auf der Basis von WLAN und UWB waren Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 24 Mbit/s möglich.
Bluetooth 4.0 / 4.1 / 4.2Mit max. 25 Mbit/s befindet sich die Übertragungsgeschwindigkeit auf dem Niveau vieler WLAN-Netzwerke.
Bluetooth 5Bei der neuesten Version beträgt die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 50 Mbit/s.


Wie wird Bluetooth auch in Zukunft genutzt werden?

Diese Frage lässt sich ganz klar mit einem „Ja“ beantworten. Speziell bei den IoT-Anwendungen sehen Spezialisten ein enormes Wachstumspotenzial. Denn hier werden immer mehr kleine und stromsparende Bluetooth-Komponenten für den automatisierten Kommunikationsaufbau bzw. für die Vernetzung benötigt.

Ein weiteres Einsatzfeld stellen Kraftfahrzeuge dar. Mittlerweile ist es bereits Standard, dass sich der Bordcomputer bereits beim Einsteigen selbsttätig und vollautomatisch mit dem Smartphone des Fahrers verbindet.

Aber auch in der Industrie und bei der Automatisierungstechnik wird die zuverlässige und störungsresistente Bluetooth-Technologie genutzt. Denn sie ist die ideale Basis für eine kabellose Steuerung von Maschinen und Anlagen. 

Spätestens mit der Einführung von Bluetooth 6.0 werden sowohl die gewerblichen als auch die privaten Einsatzmöglichkeiten weiter zunehmen. Es bleibt also nach wie vor sehr spannend.



Weiteres Bluetooth Equipment

Bluetooth-Lautsprecher

  • Anker Bluetooth Lautsprecher
  • JBL Bluetooth Lautsprecher
  • Logitech Bluetooth Lautsprecher
  • Philips Bluetooth Lautsprecher
  • Sony Bluetooth Lautsprecher
  • Marshall Bluetooth Lautsprecher
  • Wasserdichte Bluetooth Lautsprecher
  • Weiße Bluetooth Lautsprecher

Radios & Anlagen mit Bluetooth

  • Bluetooth Autoradios
  • Bluetooth HiFi-Adapter
  • Bluetooth Internetradios
  • Plattenspieler mit Bluetooth 
  • Bluetooth Stereoanlagen
  • Verstärker mit Bluetooth

Bluetooth am Computer

  • Bluetooth Mäuse
  • Bluetooth Tastaturen
  • Gaming Headsets mit Bluetooth 
  • Plantronics Bluetooth Headsets
  • Bluetooth Adapter

Musik unterwegs über Bluetooth genießen

  • Bluetooth Kopfhörer
  • Bluetooth In Ear Kopfhörer
  • Sportkopfhörer mit Bluetooth 
  • Bluetooth FM-Transmitter
  • MP3-Player mit Bluetooth 

Schnurlose Freiheit mit Bluetooth 

  • Bluetooth Tracker
  • Barcode Scanner mit Bluetooth 
  • Bluetooth Freisprecheinrichtungen

Bluetooth für den Fernseher

  • Soundbars mit Bluetooth 
  • Bluetooth Fernbedienungen
  • Kostenlose Lieferung ab € 69.–

  • Über 1,5 Millionen Produkte

  • Über 6.000 Marken

  • Newsletter abonnieren

Services

Services

  • Angebotsservice

  • SourcingPlus

  • Garantie und Reparatur

  • Geschenkkarte

  • Project Business

  • E-Procurement

  • ProcurePlus

  • Alle Services


Über Conrad

Über Conrad

  • Unternehmen

  • Conrad Marken

  • Pressemitteilungen

  • Qualität

  • Nachhaltigkeit

  • Rechtliches

  • Vulnerability Disclosure Program

  • Karriere


Conrad erleben

Conrad erleben

  • Innovation News

  • Kataloge

  • Branchenlösungen

  • Ratgeber

  • Blog

  • Markenshop


Für Bildungseinrichtungen

Für Bildungseinrichtungen

  • Alles für Ihre Bildungseinrichtung


Aktuelle Angebote

Aktuelle Angebote

  • ★ Zur Übersicht

  • 🎁 Geschenkideen

  • % Technik-SALE

  • % Conrad Outlet

  • % Alle Conrad Gutscheine

  • Monatsempfehlungen


Hilfe

Hilfe

  • FAQ-Hilfecenter

  • Kontakformular


Newsletter abonnieren

Zum Newsletter anmelden und Gutschein sichern! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Zum Newsletter anmelden und immer up-to-date bleiben! (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.)

Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein!

Zahlarten
  • Zahlungsart Rechnung
  • Zahlungsart PayPal
  • Zahlungsart Kreditkarte
  • Zahlungsart Bankeinzug
Alle Zahlarten
Social Media
Kontakt

FAQ - Hilfeseiten

Tel.: 050 20 40 40

Mo. - Do.: 08:00 - 17:00 Uhr
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr
(außer an gesetzlichen Feiertagen)

Kontakt

FAQ - Hilfeseiten
Kontaktformular

*Alle Preisangaben sind exkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

*Alle Preisangaben sind inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten.

     

  • Datenschutz

  • Sichere Zahlungsmittel

  • SSL-Verschlüsselung

  • Verified by Visa & Mastercard Secure Code

  • Goldfarbenes Gütesiegel mit der Aufschrift „Trustmark Austria“ und dem Logo des Handelsverbands.
  • Sieben Qualitäts- und Vertrauenssiegel für E-Commerce und Handel, darunter österreichische und europäische Zertifikate.
  • Grünes Logo in Briefmarkenform mit Blatt und Posthorn, Text „CO₂ neutral zugestellt – CO₂-frei bis 2030“, symbolisiert klimafreundliche Postzustellung.
  • AGB

  • Impressum

  • Datenschutz

  • Widerruf

Produktvergleich
Merkliste