Umziehen – Zügeln leicht gemacht

Im Herbst ist es wieder so weit: Österreich steht vor dem nächsten ordentlichen Zügeltermin.

  • Packen

  • Verpacken

  • Ab- und Aufbauen

  • Transportieren

  • Ordnen

  • Reparieren und reinigen

Zwei Personen schauen auf einen Laptop mit Paket-Symbol, im Hintergrund stehen Umzugskartons.

Unsere Empfehlungen für Sie

Logo zu Leitz
Leitz – Archivbox  340x455x275mm natur


Archivbox

Logo zu Alutec
Alutec – Kunststoffbox geschlossen (B x H x T) 600 x 320 x 400 mm


Kunststoffbox

Logo zu tesa
tesa – Klebeband tesapack 6er


Klebeband Transparent

Logo zu Edding
edding – Permanent Marker E-8300 schwarz


Permanentmarker schwarz

Logo zu Brother
Brother – Beschriftungsgerät P-touch D610BT


P-touch D610BT

  

Organisieren – Ausmisten – Einpacken – Packen

Ein Mann und eine Frau tragen lächelnd Umzugskartons in einem renovierungsbedürftigen Raum.
Zur Produktkategorie Archiv-Boxen, Archiv-Schachteln

Archiv-Boxen →

Zur Produktkategorie Aufbewahrungsboxen

Aufbewahrungsboxen →

Zur Produktkategorie Sichtlagerkasten

Sichtlagerkästen →

Zur Produktkategorie Kunststoffboxen

Kunststoffboxen →

Zur Produktkategorie Koffer

Koffer →

Zur Produktkategorie Lagerbedarf SALE

Lagerbedarf  SALE →

   

Verpacken – Kleben – Beschriften

Zur Produktkategorie Versandmittel

Versandmittel →

Zur Produktkategorie Klebebänder

Klebebänder →

Zur Produktkategorie Kabelbindern

Kabelbinder →

Zur Produktkategorie Permanentmarker

Permanentmarker →

Zur Produktkategorie Beschriftungsgeräte

Beschriftungsgeräte →

Zur Produktkategorie Bürobedarf SALE

Bürobedarf SALE →

  • Wer gut vorbereitet ist erspart sich am Umzugstag selber unnötigen Ärger und je besser alles vorbereitet ist, desto schneller kommt man auch vorwärts. Packen und misten Sie aus was das Zeug hält. 

    Verschenken, verkaufen, und entsorgen Sie die Dinge, die Sie nicht in die neue Wohnung mitnehmen möchten. Sie sind auf der Suche nach Bananenkisten? Fragen Sie doch bereits im Voraus bei einem Lebensmittelladen nach überschüssigen Schachteln nach.

  • Während dem Packen die Kartons möglichst so beschriften, dass erstens die Umzugshelfer bzw. Profis vom Umzugsunternehmen wissen, in welchen Raum sie sollen und zweitens Sie selbst den Überblick behalten was genau worin verstaut ist.

    Schützen Sie empfindliche Gegenstände mit Luftpolsterfolie vor Beschädigungen. Halten Sie eine Kiste mit Werkzeug, Pflastern, Abfallsäcken und Schreibzeug bereit.

  

Abbauen – Aufbauen

Ein Mann und eine Frau planen gemeinsam vor einem Laptop in einem unrenovierten Raum.
Zur Produktkategorie Akku-Lampen

Akku-Lampen →

Zur Produktkategorie Treppen und Tritte

Treppen und Tritte →

Zur Produktkategorie Akkuschrauber

Akkuschrauber →

Zur Produktkategorie Zangen

Zangen →

Zur Produktkategorie Werkzeugsets

Werkzeugsets →

Zur Produktkategorie Handwerkzeug SALE

Handwerkzeuge SALE →

  

Transport – Helfer organisieren

Zur Produktkategorie Spanngurte

Spanngurte →

Zur Produktkategorie Transportwagen

Transportwagen →

Zur Produktkategorie Montagehandschuhe

Montagehandschuhe →

Zur Produktkategorie Verpackungs-, Transporthilfen

Transporthilfen →

Zur Produktkategorie Fusschutz

Sicherheitsschuhe →

Zur Produktkategorie Werkstatt SALE

Werkstatt SALE →

  • Wenn Sie bis hier hin durchgehalten haben, erfolgt jetzt der Endspurt. Nehmen Sie sich für jeden Abend ein Möbelstück zur Demontage vor. Schrauben und Kleinteile können Sie in einem Aufbewahrungsbeutel direkt an das Möbelstück heften.

    Am Tag des Umzuges: Das Tageslicht ist immer schneller weg, als man denkt. Um nicht im Dunkeln zu tappen, sollten Lichtquellen sobald wie möglich installiert werden. 

  • Die Helfer sind das „ A und O“ jedes Umzuges. Wichtig: Frühzeitig organisieren, sonst ist jeder potentielle Helfer in der Regel dann bereits verplant. Nicht vergessen: Genügend Verpflegung und Getränke während dem Umzug für die Helfer bereit stellen.

    Es gibt kaum Situationen, in denen sich Menschen mehr über ein Sandwich freuen als diese. Genauso wichtig: Danke sagen und zwar nicht zulange nach dem Umzug damit warten (Bsp. in Form eines Helfer Essen oder einer Einweihungsparty).

  

Ordnung halten

Mehrere Regale in einem Lagerraum sind mit verschiedenen Ersatzteilen und Verpackungen bestückt.
  • Durch den Umzug und das Entrümpeln, wird jede Menge neuer Platz gewonnen, dennoch sollte der Rest nicht wahllos im Keller verstaut werden. Wenn Sie jetzt kein durchdachtes System haben, bleibt die neue Ordnung nur von kurzer Dauer. Die Platzkapazität von Kellerräumen ist meist nicht besonders hoch.

    Umso wichtiger ist es, nun (fast) jeden Quadratmeter optimal zu nutzen. Zum Umzug gehört auch, einen klaren Schlussstrich zu ziehen und den Prozess zu einem bestimmten Zeitpunkt konsequent zu beenden – selbst wenn noch einige Kisten unausgepackt sind.

Zur Produktkategorie Sortimentskoffer

Sortimentskoffer →

Zur Produktkategorie Lagerregale

Lagerregale →

Zur Produktkategorie Ordner & Zubehör

Ordner & Zubehör →

Zur Produktkategorie Tresore

Tresore →

Zur Produktkategorie Aufbewahrungsbeutel

Aufbewahrungsbeutel →

Zur Produktkategorie Lagerbedarf SALE

Lagerbedarf  SALE →

  

Reparieren und reinigen

Zur Produktkategorie Putztücher

Putztücher →

Zur Produktkategorie Füllmaterial

Füllmaterial →

Zur Produktkategorie Besen

Besen, Fugenreiniger →

Zur Produktkategorie Staubsauger

Staubsauger →

Zur Produktkategorie Werkzeugsets

Hochdruckreiniger →

Zur Produktkategorie Reinigungswerkzeuge SALE

Reinigung SALE →

  • Packen

  • Verpacken

  • Ab- und Aufbauen

  • Transportieren

  • Ordnen

  • Reparieren und reinigen
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
Einmal einlösbar bis 23.08.2026 auf conrad.at. Ausgenommen sind Prepaid-/Geschenkkarten, Bücher und Marketplace-Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Abgabe ggf. nur in begrenzten Mengen. Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert.