Alle Produkte


Duracell Plus-AAA BP32 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 32 St.

Varta LONGLIFE Power AAA Tray 40 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 40 St.

Varta LONGLIFE Power Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 40 St.

Samsung INR18650-35E Spezial-Akku 18650 hochstromfähig, Flat-Top Li-Ion 3.6 V 3450 mAh 1 St.

Saft LS 14250 Spezial-Batterie 1/2AA Lithium 3.6 V 1200 mAh 1 St.

Duracell Plus Power Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 24 St.

Saft LS 14500 Spezial-Batterie Mignon (AA) Lithium 3.6 V 2600 mAh 1 St.

VOLTCRAFT Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1300 mAh 1.5 V 40 St.

Beltrona 9V-I-Clip Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 26 x 13 x 8 mm
Am häufigsten gekauft
Am häufigsten gekauft
Top bewertete Produkte
Top bewertete Produkte
Ratgeber
Modellbaufans lieben die Herausforderung, Dinge in Klein nachzubauen, die es schon in Groß gibt. Wenn die Modelle dann auch noch ferngesteuert betrieben werden, geht es darum, den maßstabsgetreuen Nachbau so vorbildgetreu wie möglich zu bewegen und in Szene zu setzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das fertige Modell dann fährt, schwimmt oder fliegt.
Bis es aber soweit ist, gibt es im RC Modellbau (RC = Radio Controlled bzw. Remote Controlled) viele kleine und große Hürden zu meistern. Und genau das ist es, was Modelbauende an ihrem Hobby lieben. Denn neben dem Verständnis für Materialverarbeitung, Elektronik und Technik sind beim Modellbau auch Kreativität, Einfallsreichtum, Fingerspitzengefühl und eine gehörige Portion Geduld gefragt.
Genauso vielfältig und facettenreich wie die großen Vorbilder sind auch die Möglichkeiten bei den RC-Modellen im verkleinerten Maßstab. Dabei haben modellbegeisterte Personen zudem noch die Möglichkeit innerhalb einer Modell-Kategorie eine Vielzahl von interessanten Variationsmöglichkeiten zu nutzen. Deshalb möchten wir Ihnen das umfangreiche Sortiment von Conrad Electronic gerne etwas näher vorstellen.
Wer schon einmal eine große Modellflug-Show live erlebt hat oder bei einem spannenden Modellautorennen dabei war weiß, auf welch hohem Niveau Fachleute ihre Modelle bewegen. Wenn dann selber mit dem Hobby gestartet werden soll wird sehr schnell klar, dass die Sache doch nicht ganz so leicht ist, wie es im ersten Moment ausgesehen hat.
Auch wir sind uns dieser Problematik durchaus bewusst und legen deshalb ein besonderes Augenmerk auf die Produkte in unserem Modellbau-Einsteiger-Shop. Egal ob Auto, Flugzeug, Boot oder Helikopter: Bei unseren Set-Angeboten sind alle wesentlichen Komponenten beinhaltet, damit die Modelle schnell in Betrieb genommen werden können.
Aber auch das Fahr- und Flugverhalten muss so ausgelegt sein, dass unerfahrene Personen und Kinder mit der Steuerung nicht überfordert sind. Doch das Wichtigste: Durch unsere Eigenmarke „REELY“ ist der schnelle Einstieg in das Modellbau-Hobby zum taschengeldfreundlichen Preis möglich.
Das Tolle beim Modellbau ist, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Ob Auto, Boot, Flugzeug oder Helikopter: Von all diesen großen Vorbildern gibt es auch ferngesteuerte Modelle im verkleinerten Maßstab und in den unterschiedlichsten Ausführungen. Gerne stellen wir Ihnen die verschiedenen Bereiche genauer vor:
Modellautos
Bausatz, Almost Ready to Run oder Ready to Run
Automodellbau macht Spaß und vermittelt zudem noch grundlegende Fachkenntnisse im Bereich der Fahrzeugtechnik. Denn wenn sich der zukünftige Modellautofan für ein Bausatzmodell entschieden hat, müssen viele unterschiedliche Kleinteile zusammengefügt und verschraubt werden. Aber die Bausätze verfügen über gute Aufbauanleitungen, die Schritt für Schritt durch die Montage führen. Und wer schon einmal bei einem ferngesteuerten Auto ein Differential zusammengebaut hat, versteht auch wie es funktioniert und warum es im Modellauto ebenso wie bei den großen Vorbildern unbedingt benötigt wird.
Aber auch die Ready to Run Automodelle (RtR), die fahrfertig angeboten werden, bieten reichlich Lernpotential. Spätestens dann, wenn im Fehlerfall oder zu Reparaturzwecken am ferngesteuerten Auto diverse Teile getauscht werden müssen. Wenn ein Automodell als Almost Ready to Run (ARR) angeboten wird, ist es größtenteils vormontiert. Im Gegensatz zu den RtR-Modellen fehlen aber die Fernsteuerung, der Motor, der Akku und das Ladegerät.
Straße oder Gelände
Für viele Automodell-Begeisterte stellt sich im Vorfeld die Frage, ob das neue Modell ausschließlich für den Straßeneinsatz (Onroad) oder für den Geländeeinsatz (Offroad) ausgelegt sein soll. Im Zweifelsfall geht mit einem Buggy-Modell auch beides.
Und dann ist auch noch die Frage des Antriebes zu klären. Wo die Vor- und Nachteile eines Elektroantriebes mit Brushed oder Brushless-Motor liegen, welcher Antrieb mehr Speed liefert oder ob ein Nitro- bzw. Benzinmotor die bessere Lösung ist, klären wir auf unserer Seite mit den Modellautos.
Modellflugzeuge
Über den Wolken ...
Dass die Freiheit nur über den Wolken grenzenlos ist, können Modellflieger nicht unbedingt bestätigen. Was Modellflieger aber ganz genau wissen, ist die Tatsache, dass das Fliegen auch unter den Wolken richtig Spaß macht. Aber nur solange am Flugmodell auch wirklich alles perfekt funktioniert.
Denn im Gegensatz zu RC-Auto- oder RC-Schiffsmodellen, die bei Bedarf jederzeit angehalten werden können, klappt das mit dem rechts Ranfahren bei Flugzeugen leider nicht so einfach.
Aber genau das ist die anspruchsvolle Herausforderung, die Modellflieger an ihrem Hobby so lieben.
Flugzeug-Modell ist nicht gleich Flugzeug-Modell
Nicht jedes Flugmodell, das einfach nur klasse aussieht, lässt sich auch genauso einfach fliegen. Eine schnittige Linienführung und die toll gemachte Farbgebung sagen leider nichts über die tatsächlichen Flugeigenschaften eines Modells aus.
Besonders unerfahrene Modellflugfans lassen sich oftmals von den ersten optischen Eindrücken und den gut gemeinten Werbeaussagen der Hersteller in die Irre führen.
Dabei bedarf es oft jahrelanger Übung, um einen schnittigen Jet oder ein rasantes Kunstflug-Flugzeug im verkleinerten Maßstab vorbildgetreu zu fliegen bzw. wieder sanft und sicher zu landen.
Wie gut, dass es mittlerweile für Personen ohne umfangreiche Fachkenntnisse ferngesteuerte Flugzeuge gibt, die deutlich leichter zu fliegen sind und zudem auch noch extrem robust sind und richtig gut aussehen.
Ebenfalls vorteilhaft: Einsteigermodelle werden oft als RtF (Ready to Fly) in Komplett-Sets inklusive Fernsteuerung angeboten.
Segelflugmodelle spielen mit dem Wind
Eine sehr beliebte Modellflug-Sparte ist das Fliegen mit einen RC-Segelflugzeug, mit dem in der Ebene vorzugsweise die Thermik oder in hügeligem Gelände Hangaufwinde genutzt werden. Bei optimalen Wetterbedingungen sind so stundenlange Flüge ohne Antrieb möglich.
Da aber nicht jeder Modellflieger ein geeignetes Hangfluggelände vor der Haustür hat, werden im Flachland oft Modell-Schleppflugzeuge oder auch Elektroantriebe eingesetzt, um mit Segelflugmodellen in thermikverdächtige Höhen aufzusteigen.
Dabei bieten die Elektroantriebe den Vorteil, ohne fremde Hilfe und auch mehrmals pro Akkuladung aufsteigen zu können. Die Herausforderung ist es dann, selbst schwächste Aufwindfelder zu erkennen, geschickt einzukreisen und so noch zu segeln, wenn andere schon lange gelandet sind.
Damit der Propeller an der Rumpfspitze des Flugzeuges beim Segelfliegen keinen unnötigen Luftwiderstand erzeugt, klappt er bei abgeschaltetem Motor nach hinten.
Indoor-Flugmodelle
Besonders in den Wintermonaten, wo es auf dem Modellflugplatz nass, kalt, dunkel und ungemütlich ist, wollen Modellflug-Begeisterte nur äußerst ungern auf die Ausübung ihres Hobbys verzichten.
Die Lösung: Indoor- oder Micro-Flugmodelle! Die kleinen, leichten und wendigen Flugzeuge sind perfekt dafür ausgelegt, um in großen Räumen wie Lager- oder Sporthallen geflogen zu werden.
Kompakte und drehmomentstarke Elektromotoren, die aus hochkapazitiven LiPo-Akkus versorgt werden, stellen reichlich Leistung zur Verfügung.
In Verbindung mit entsprechend großen Ruderausschlägen fliegen diese Flugzeuge im wahrsten Sinn des Wortes Ecken statt Kurven.
Modellhubschrauber
Mit Doppelrotor-Helis das Helikopterfliegen leicht gemacht
Bis vor einigen Jahren galten in Modellflieger-Kreisen ferngesteuerte Helikopter als die uneingeschränkte Königsklasse. Kein Wunder, denn die komplizierten Mechaniken mit all den Hebeln und Anlenkgestängen schreckten viele Modellflieger ab und waren eher für absolute Spezialisten ausgelegt. Zudem erforderte die Steuerung eines Helis viel Erfahrung und noch mehr Fingerspitzengefühl.
Mit dem Aufkommen der Doppelrotor-Helikopter änderte sich jedoch das Blatt. Diese einsteigerfreundlichen Modell-Hubschrauber sind einfach konstruiert und fliegen ausgesprochen stabil. Dank eines rechts- und eines linksdrehenden Hauptrotors kommen Doppelrotor-Hubschrauber ohne funktionierenden Heckrotor aus.
So mancher Flächenflieger entdeckte mit diesen Hubschraubern sein Talent zum Helifliegen.
RC-Hubschrauber
Aber auch bei den RC-Helis bzw. Kunstflug-Helikoptern blieb die Entwicklung nicht stehen. Immer bessere Stabilisierungs-Systeme ermöglichen paddellose Rotorköpfe, die deutlich einfacher aufgebaut sind.
So wird das Modellhubschrauber-Fliegen zwar nicht zum Kinderspiel, macht es aber deutlich einfacher.
Mittlerweile ist es keine Überraschung mehr, dass turbinenangetriebene Modell-Jets die Hubschrauber aus der Königsklasse verdrängt haben.
Doch nichtsdestotrotz sind kraftstrotzende Kunstflug-Modellhubschrauber oder vorbildgetreue Scale-Helicopter immer noch absolute Hingucker auf unseren Modellflugplätzen und bei Zuschauern sehr beliebt.
Modellschiffe - großartige Schiffe im Kleinformat
Vorbildgetreue Schiffsmodelle
Modellschiffe bzw. RC-Boote sind der tolle Spaß am und auf dem Wasser. Egal, ob pfeilschnelles Rennboot, vorbildgetreue Luxusjacht, monoton vor sich hin tuckernder Krabbenkutter oder elegant dahingleitendes Segelboot: Im Bereich der ferngesteuerten Schiffe gibt es fast nichts, was es nicht gibt.
Dabei steht für Begeisterte, die den Schiffsmodellbau bevorzugen, nicht nur der Outdoor-Fahrspaß an der frischen Luft im Vordergrund. Auch der Bau- und Bastelspaß im Hobbykeller kommt nicht zu kurz.
Besonders vorbildgetreue Modellschiffe werden bereits vom Hersteller liebevoll entworfen und gestaltet. Dank reichhaltigem Zubehör werden die Schiffe mit vielen Details versehen und zudem auch noch mit schaltbaren Sonderfunktionen ausgestattet. Der Kreativität sind hier so gut wie keine Grenzen gesetzt, höchstens durch die Anzahl der Kanäle an der Fernsteuerung. Aber auch hier gibt es mittlerweile praxisnahe Lösungen.
Modellboote
Sie müssen nicht unbedingt Schwimmen gehen, um Spaß am Badeweiher zu haben. Oft reicht es schon aus, die Füße im Wasser baumeln zu lassen und mit den Kindern ferngesteuerte Modellboote um die Wette fahren zu lassen. Gerade im Einsteigerbereich ist die Typenvielfalt an ferngesteuerten Booten so reichhaltig, dass jeder sein passendes Wunsch-Modell findet. So wird Modellbootfahren ein Freizeitspaß für Groß und Klein, der die Badesaison ein kleines Stück verlängert.
Modellsegelboote
Es gibt wohl kaum eine Modellbau-Sparte, bei der die Modelle so entspannt bewegt werden, wie bei den Modellsegelbooten. Vom Start weg ohne Motor nur mit der Kraft des Windes ist das auch eine sehr umweltfreundliche Art des Modellsports.
Wenn aber mehrere Modellsegelboote sich anschicken bei einer Regatta um die Wette zu segeln, sind Weitblick beim Manövrieren und die clevere Bedienung der Segel gefragt.
Die rasante Entwicklung der Sensorik, wie z.B. der MEMS-Sensoren (Micro-Electro-Mechanical-Systems), die zur Erfassung von Beschleunigungswerten verwendet werden, eröffnet völlig neue Möglichkeiten im Bereich Modellbau.
Im Gegensatz zu Modellhubschraubern, die für den Betrieb und die Steuerung eine aufwändige Mechanik benötigen, werden bei Quadrocoptern, Multicoptern* oder Drohnen nur Propeller mit drehmomentstarken Brushless-Motoren eingesetzt. Mehr an Mechanik gibt es nicht.
Die Fluglagenstabilisierung übernimmt eine clevere Sensor-Elektronik und der Flug in eine bestimmte Richtung erfolgt dann lediglich durch eine Drehzahländerung der Propeller. Eigentlich ganz einfach.
*Im Gegensatz zu Quadrocoptern, die mit 4 Motoren betrieben werden, haben Multicopter 3, 6, 8 oder noch mehr Antriebsmotoren mit jeweils einem Propeller.
Fliegende Kamerastative
Mittlerweile gibt es Quadrocopter oder Drohnen in den unterschiedlichsten Ausführungen und Größen. Wobei oft schon viele der Einsteiger-Quadrocopter bzw. Drohnen bereits mit Kameras ausgerüstet sind. Auf Knopfdruck am Sender werden dann während des Fluges Bilder oder Videos aufgenommen.
Deutlich bessere Ergebnisse liefern die höherwertigen Quadrocopter, die zum Teil mit hochauflösenden HD-Kameras und Gimbals (Kamerastabilisierungs-Systeme) ausgestattet sind. Bewegungen des Quadrocopters bzw. der Drohne werden so ausgeglichen und die Videos sind absolut wackelfrei. Übrigens: Die Videosignale werden teilweise gleich an ein gekoppeltes Smartphone oder Tablet übermittelt.
Im FPV-Modus (First Person View) werden die Kamerasignale auf eine Monitorbrille übertragen. Wenn eine Person in die Brille schaut, hat sie dann das Gefühl, als würde sie selbst im Cockpit seines Copters sitzen. Eine Flugerfahrung der ganz besonderen Art.
Rechtliche Bestimmungen für den Betrieb beachten
Beim Einsatz von Quadrocoptern und Drohnen gibt es einige rechtliche Bestimmungen, die unbedingt zu beachten sind. Denn Copter dürfen nicht überall starten und landen, aber auch nicht alles filmen, was vor die Linse kommt. Was genau zu beachten ist, haben wir in unseren Rechtshinweisen für Sie zusammengestellt.
Racecopter, die schnellen und wendigen Drohnen
Von 0 auf 100 in weniger als 2 Sekunden, das sind Beschleunigungswerte, von denen Sportwagenbesitzer nur träumen.
Professionelle Racecopter hingegen schaffen das spielend, wenn es beim heißen Ritt durch die Racegates mit richtig Speed um Sieg und Punkte geht. Allerdings sollten dann nur erfahrene Leute den Fernsteuersender bedienen.
Interessanter Fakt am Rande:
Die enorme Schräglage beim schnellen Vorwärtsflug hat den unschönen Effekt, dass die FPV-Kamera im Schwebeflug schräg nach oben ausgerichtet ist.
Baufahrzeuge und mehr
Neben Modellautos, Modellfliegern, Modellschiffen, Modellhubschraubern, Coptern und Co. gibt es noch viele andere Geräte und Fahrzeuge in der Sparte Funktionsmodellbau, die im verkleinerten Maßstab richtig Freude machen.
Speziell im Baustellenbereich mit Baggern, Raupen, Lastwagen und sonstigen Maschinen und Fahrzeugen finden sich viele interessante Vorbilder, die im Modellmaßstab bei Groß und Klein sehr beliebt sind.
Neben dem vorbildgetreuen Nachbau steht, wie der Name schon sagt, die umfängliche Funktion im Vordergrund. Und da werden dann z.B. die Muldenkipper richtig schwer beladen.
Aber auch landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge mit all den unterschiedlichen Anbaugeräten und sonstigem Zubehör stehen bei Modellbau-Fans hoch im Kurs.
Truckmodelle
Die großen und kraftstrotzenden Gefährte, die täglich dafür sorgen, dass z.B. die Regale in unseren Supermärkten gut gefüllt sind, haben viele Namen.
Für Personen, die den Truckmodellbau lieben, ist es deshalb auch unerheblich, ob ihr Modell als LKW, Lastwagen, Zugmaschine oder Truck bezeichnet wird.
Es ist nur eines ganz wichtig: Das Modell muss eine exakte Kopie im Maßstab des großen Vorbilds einer bestimmten Marke sein. Die perfekte Bauausführung gehört da selbstverständlich ebenso dazu, wie eine vollfunktionale Lichtanlage und die passenden Fahrzeuggeräusche.
Und wenn die virtuelle Luftdruckbremse zischt und der Dieselmotor akustisch gestartet wird, muss natürlich die Fahrerkabine kurzzeitig im Takt der Kolben mitschwingen.
Wenn dann so ein absolut vorbildgetreues Truck-Modell inklusive Auflieger auch noch millimetergenau rangiert wird, schlägt das Herz von Modelltruck-Fans gleich höher.
Das Salz in der Modellbau-Suppe ist die Modellbau-Elektronik. Denn was hilft das schönste Modell, wenn weder eine brauchbare Fernsteuerung noch ein effektiver Antrieb als Zubehör zur Verfügung stehen. Doch da hat die Entwicklung der Technik in den letzten Jahren wahre Quantensprünge vollzogen.
Modellbau-Fernsteuerungen
Die Zeiten, in denen analoge Modellfernsteuerungen auf 27 MHZ, 35 MHz oder gar 40 MHz gearbeitet haben, sind glücklicherweise vorbei. Was war das jedes Mal für ein Drama, wenn aufgrund einer Kanaldoppelbelegung pfeilschnelle Automodelle unkontrollierbar durch die Gegend fetzten und Modellflieger unkontrolliert vom Himmel fielen.
Moderne Fernsteuersysteme arbeiten mittlerweile auf 2,4 GHz, sind digital codiert und bieten dank LBT*-Frequenzsprungverfahren ein Maximum an Betriebssicherheit. Auch wenn z.B. auf einer Rennstrecke oder einem Modellflugplatz mehrere Sender gleichzeitig auf engstem Raum betrieben werden.
Zudem nutzen viele Anlagen den Rückkanal für die Telemetrie-Funktion, um sich Werte wie z.B. Motortemperatur, Motorstrom, Drehzahl, Empfängerspannung oder Flughöhe direkt am Sender anzeigen zu lassen. Sie müssen sich nur entscheiden, ob Sie lieber eine Drehknopf- bzw. Pistolengriff-Fernsteueranlage oder einen Hand-/Pultsender für Ihr Modell einsetzen möchten.
*Listen Before Talk: Bevor der Sender und der Empfänger automatisch auf einen anderen Kanal wechseln, wird zunächst geprüft, ob die neue Frequenz auch wirklich unbelegt ist. Die Frequenzsprungtechnik kommt ursprünglich von den Schnurlostelefonen, wo durch schnelle Frequenzwechsel zwischen Basisstation und Mobilteil die erforderliche Stör- und Abhörsicherheit erreicht wird.
Servos
Damit die Steuerbefehle des Senders im Modell in eine mechanische Bewegung umgewandelt werden, setzen Personen, die sich für Modellbau begeistern, schon seit Urzeiten Servos ein.
Aber auch bei diesen unverzichtbaren Modellbau-Komponenten hat die Digitaltechnik Einzug gehalten.
Waren analoge Servos in den vergangenen Jahrzehnten noch eher langsam, träge und kraftlos, verwandelten sie sich dank digitalem Motormanagement und hochwertigen Motor-/Getriebe-Kombinationen zu wahren Kraftprotzen mit Sprinterqualitäten.
Und das trotz kompakter Größe und geringem Gewicht. Und mit der Erhöhung der Betriebsspannung von 4,8 V auf 7,4 V gab es bei der Kraft und der Geschwindigkeit noch einmal einen Extrazuschlag.
Akkus und Ladetechnik
Aber auch im Bereich der Akku- und Lade-Technik hat die technische Entwicklung gewaltige Fortschritte gemacht.
Die vor Jahren noch üblichen, aber hochgiftigen Nickel/Cadmium-Akkus sind inzwischen komplett aus den Modellantrieben verschwunden. Lithium-Polymer-Akkus mit einer ca. 4fach höheren Energiedichte haben sie flächendeckend abgelöst.
In Verbindung mit drehmomentstarken Brushless-Motoren sind einige Elektromodelle so leistungsstark, dass so manches Modell mit laut kreischendem Verbrennungsmotor da nicht mehr mithalten kann.
Doch nicht nur das, dank leistungsstarker Ladegeräte mit cleverer Einzelzellenüberwachung sind die LiPo-Akkus im Handumdrehen wieder aufgeladen und für die nächste Fahrt oder den nächsten Flug einsatzbereit.
Wie bereits aufgezeigt, gibt es von Autos über Schiffe bis hin zu den unterschiedlichsten Fluggeräten, ein sehr breites Betätigungsfeld, auf dem Modellbaufans ihre Leidenschaft ausleben können. Von Herstellern gefertigte Bausätze oder Fertigmodelle sind dabei für den Großteil der Fans ideal. Aber nicht alle wollen ein industriell vorgefertigtes Modell von der Stange.
Es gibt auch umtriebige und kreative Leute, die gerne individuell planen und konstruieren wollen. Die dabei entstehenden Modelle sind dann wahre Meisterwerke. Aber auch diese Modellbau-Spezialisten benötigen für die Umsetzung ihrer Projekte wichtige Materialien.
Wellen, Kugellager, Zahnräder und Kettenantriebe sind beispielsweise beim Getriebebau und für Antriebe aller Art unerlässlich. Aber auch das Thema Formenbau mit den unterschiedlichsten Gewebearten und Harzen ist ein Bereich, auf den sich viele Modellbaufreunde spezialisiert haben.
Wobei aber nicht nur Hobbyisten auf die Materialien zurückgreifen. Auch viele professionelle Entwicklungswerkstätten, die sich mit dem Prototypenbau beschäftigen, und auch Schulen nutzen gerne unser Materialangebot.
Oftmals sind es Kleinigkeiten, wie z.B. eine festsitzende Madenschraube, die einem den Modellbau richtig schwer machen. Dann ist es extrem wichtig hochwertiges Werkzeug zur Hand zu haben.
Aber auch für ganz normale Aufgaben, wie das Ausschneiden einer Modellauto-Karosserie aus Kunststoff oder das Wuchten von Propellern und Rotorblättern gibt es praktische Helfer, die in keiner Modellbauwerkstatt fehlen dürfen.
Ebenso wenig wie die unterschiedlichen Klebstoffe, Farben, Lacke, Airbrush-Technik, Schmierstoffe und sonstiges Zubehör. Denn diese Materialien lassen sich erfahrungsgemäß nicht nur für den Modellbau, sondern auch zum Basteln und im ganzen Haus gut gebrauchen.
Die Erfindung des 3D-Druckers war schon eine ganz tolle Sache. Noch besser wurde es, als auch noch die Preise gefallen sind und Geräte auch zu einem für die Hobbykasse erschwinglichen Preis angeboten wurden.
Seitdem sind Modellbaufans in der Lage, einzelne Komponenten oder auch ganze Modelle am Computer zu konstruieren und anschließend ausdrucken zu lassen.
Wie das funktioniert, haben wir in unserem Ratgeber „3D-Modell erstellen“ ausführlich beschrieben. Natürlich muss es nicht gleich so ein komplexes Konstrukt wie die im Beispiel gezeigte Schwerpunktwaage sein.
Wesentlich öfter werden passgenaue Kleinteile wie Verkleidungen, Abdeckungen, Lufthutzen oder eine Akkuhalterung für die unterschiedlichsten Modelle erstellt. Mit ein bisschen Übung geht das schneller, als wenn die Bauteile beispielsweise aus Holz zusammengeklebt und passgenau geschliffen werden.