Hörstifte und Audiostifte

Kinder tragen sie mit sichtbarem Stolz um den Hals oder halten sie am Tisch ganz versunken in ihrer Aufgabe in der Hand. Die Rede ist von Hörstiften, manchmal auch Audiostifte oder Vorlesestifte genannt.

Was hat es mit diesen Stiften auf sich und wofür werden die einzelnen Sticker genutzt? Diesen und weiteren Fragen widmet sich unser Ratgeber.

  • Was ist ein Hörstift?

  • Wofür werden Hörstifte und Audiostifte benutzt?

  • Wie funktioniert ein Hörstift?

  • FAQ – Häufig gestellte Fragen

Mit einem Vorlesestift im Spiel erste englische Sprach-Erfahrungen sammeln


Was ist ein Hörstift?

Bei diesen speziellen Stiften handelt es sich um Geräte, die wie ein Schreibstift in die Hand genommen werden, jedoch keine Mine in ihrer Spitze besitzen. Sie sind über Sensoren in der Lage, Audioaufnahmen von Stickern über einfaches Antippen abzuspielen. Es handelt sich also um Datenspeicher in einer Stiftoptik, die einen integrierten Lautsprecher zum Abspielen der Tonaufnahmen besitzen und über ein Mikrofon für die Aufnahmefunktion verfügen.

Hörstifte eignen sich besonders für Kinder

Bei den Aufnahmen kann es sich um Sound-Effekte wie Tiergeräusche, Türklingeln und vieles mehr handeln, ebenso um von Menschen eingesprochene Sätze oder Gesang. Manche Stifte werden in Starter-Sets mit einem Buch verkauft, bei dem Sticker bereits ein Teil des Buches und entsprechend vertont sind. Sobald man einen Steuerungs-Sticker auswählt, wird zu den Bildern eine Audiodatei abgespielt.

So wird eine Geschichte über Bilder und Ton erzählt, was Kinder tiefer ins Geschehen einbezieht: Sie sehen und hören, während sie zugleich mit dem Hörstift aktiv sind. Durch die vielen Möglichkeiten können Abenteuer aus einem Buch für Kinder noch greifbarer oder Spiel- und Singstunden angeregt werden. Ebenso kann ein spielerisches Lernen gefördert werden.


Bekannte Hörstifte sind: 

  • AnyBook Reader von Anybook

  • BOOKii vom Tessloff-Verlag

  • TING von der TING GmbH

  • Tiptoi von Ravensburger

  • Tellimero von Betzold



Wofür werden Hörstifte und Audiostifte benutzt?

Neben Büchern können auch Spielbretter oder Puzzles mit den Stickern versehen sein. Zugleich bieten viele Hersteller die Möglichkeit, freie Sticker zu kaufen, selbst vertonte Aufnahmen zu hinterlegen und somit unendliche Anwendungsfälle zu kreieren. Erzieherinnen und Lehrkräfte in Grundschulen haben die Möglichkeiten, Aufnahme-Sticker auf Gegenstände und Übungsblätter zu kleben und darüber Spiel- und Lernstunden zu kreieren.

Die Stifte fördern durch das Vorlesen die Sprachkompetenz, vermitteln Wissen im Spiel und regen sowohl die Kreativität als auch die Selbstständigkeit der Jüngsten an. Die Kinder lernen schnell, wie ein Vorlesestift zu benutzen ist, können mit Stift und Buch eigenständig spielen und dabei eine kleine Welt erkunden. Völlig beiläufig schulen sie mit Tiptoi, AnyBook Reader und Co. die Konzentrationsfähigkeit und wecken Neugier.



Wie funktioniert ein Hörstift?

Der optische Sensor in der Spitze des Gerätes wird leicht auf einen Sticker im Buch getippt und die hinterlegte Datei abgespielt. Jeder Sticker verfügt über einen Punktcode, der eingelesen wird und die im Hörstift hinterlegte Aufnahme aktiviert. Daher gibt es Anbieter, die Vorlesestifte und Bücher im Paket verkaufen und passende Aufnahmen bereits im Gerät gespeichert haben.

Die Hersteller ermöglichen es aber ebenso, eigene Audioaufnahmen aufzunehmen. Eltern oder Lehrkräfte können leere Sticker antippen, einen Wunschtext speichern und der Sticker wird entsprechend bei der nächsten Nutzung diese Aufnahme wiedergeben. Für neue Aufnahmen wird einfach der Aufnahmemodus am Stift aktiviert, ein leerer Sticker angetippt und der Wunschtext eingesprochen.



FAQ – Häufig gestellte Fragen

Für welches Alter sind Hör- und Audiostifte geeignet?

Das Angebot richtet sich an Kinder ab 3 Jahren. Die Gehäusegröße der Stifte ist darauf ausgelegt, dass die Kleinen sie bereits gut in der Hand halten können. Je älter die Kinder werden, desto größer wird ihr Wortschatz und ihre Aufmerksamkeitsspanne wächst. Die Anwendungsmöglichkeiten der Hörstifte wachsen mit ihnen: In Kindertagesstätten sowie in Grundschulen setzen moderne Bildungseinrichtungen gern die interaktiven und digitalen Möglichkeiten ein, um den Kindern bis etwa 10 Jahren eine motivierende Lernunterstützung über die Audiostifte zu bieten.


Kann man Audio-Dateien auf einzelne Sticker laden?

Bereits vorhandene Audio-Dateien können beispielsweise beim Anybook Audiostift via USB-Kabel übertragen werden. Dafür besitzen die Stifte einen Mini-USB-Slot und der Anbieter hält die Anybook Case Software sowie einen Anybook Audio Converter für PCs bereit. So lassen sich Aufnahmen vom Computer in MP3- oder WAV-Format in das A18-Format der Hörstifte umwandeln und via USB übertragen.


Sind bei den Audiostiften Batterien enthalten?

Der Anybook Audiostift wird über AAA-Batterien betrieben, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die vierte Generation der tiptoi-Hörstifte wird hingegen mit der Energie aus einem eingebauten Akku betrieben, der regelmäßig geladen werden muss. Vor dem Kauf sollte daher darauf geachtet werden, welche Energiequelle ein Modell nutzt und im Falle von Batterien auf den Lieferumfang geachtet werden.

AnyBook Hörstift

Wie lange halten die Batterien?

Dies ist abhängig von der eingestellten Lautstärke der Vorlesestifte, weshalb nur grobe Angaben möglich sind. Der Anbieter Anybook gibt eine Laufzeit von drei Wochen bei täglicher Nutzung an.


Wie viel Speicherkapazität hat ein Audiostift?

Ein Orientierungswert sind 100 bis 200 Stunden an Tonaufnahmen. Im Regelfall genügt das nicht nur für den Gebrauch daheim, sondern auch für den professionellen Einsatz der Stifte in Kindertagesstätten und Schulen.


Gibt es weiteres Zubehör für Audiostifte?

Viele Hersteller bieten neben leeren Stickern für eigene Aufnahmen und ergänzenden Produkten wie Büchern auch praktisches Zubehör wie Cases für den sicheren Transport und die bei Kindern beliebten Umhängebänder an.



Weitere Ratgeber zu Bildungsthemen

  • 3D Druck im Unterricht

  • Berufsorientierung in der Schule

  • Betriebssysteme & Kollaborationstools für Schulen

  • Digitale Endgeräte für Lehrer

  • Digitale Infrastruktur für die Schule

  • Entdeckendes Lernen

  • Homeschooling – Digitales Lernen

  • iPads für die Schule

  • Löten im Unterricht

  • Medienkompetenz in Unterricht und Freizeit

  • Praxisorientierter MINT-Unterricht

  • Spielerisch lernen in der Grundschule

  • Virtual Reality im Unterricht