- Produkt-Art
- Netzwerk Switch7Netzwerk Switch RJ454Industrial Ethernet Switch2Splitter1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Marke1
- Cisco1838HP1065Siemens493Hewlett Packard Enterprise429TP-LINK292Planet247HARTING241aruba217D-Link210Phoenix Contact206Juniper Networks194Weidmüller193TrendNet189NETGEAR186Extreme Networks175Hirschmann163LevelOne148Arista Networks147Brocade127Ubiquiti Networks124ZyXEL118Nvidia75Allnet73Alcatel69Mellanox68Nortel Avaya68Assmann group66Digitus65Fortinet63Lenovo59WAGO57Schneider Electric52Teltonika52Murrelektronik50Mikrotik47Lancom Systems46IBM44Exsys42Microsens41Grandstream40HUAWEI40Dell38Roline33Secomp33cudy32EDIMAX32RS PRO31Terz Industrial Electronics30Alcatel-Lucent Enterprise25Dahua Technology25HIKVISION25Lanberg24Enterasys Networks22LAPP22Intellinet20LogiLink19Metz Connect18Pepperl+Fuchs18QNAP18Sonicwall17Wieland Electric16Mitsubishi Electric15Mitsubishi Heavy15Avaya14Mercusys14Renkforce14Televes14Cambium Networks13Delock13StarTech.com13Allied Telesis12Juniper11Lanview11Sophos11Eaton10Longshine Technology Europe10Comelit Group9HMS9inLine9Lütze9MOXA9Systeme Helmholz8EnGenius7ExtraLink7Turck7wantec7Anybus6ATEN6Barox6EFB Elektronik6Grothe6AXIS5ifm Electronic5Value5Yaskawa5Indexa4Mitel4Neol4PUSR4Rackmount IT4Strong4WatchGuard4Yamaha4APC3Asus3CTS3Draytek3Fanvil3Homeway3KTI3LINDY3Linksys3Rutenbeck3Scharnberg & Hasenbein3Tenda3TRU COMPONENTS3Alta Labs2Asustor2Chief2Goobay2HARO2Insys2Leuze Electronic2Manhattan2S-Conn2Shiverpeaks2Supermicro2Switchbot2SYNERGY 212TCS TÜR Control2Vertiv2Vivotek2W & T2Yealink22N Telecommunications13com1ABUS1Agfeo Telekommunikation1AJA1ASSMANN WSW1Audiocodes1Auerswald1Beckhoff1Belkin1Bluewalker1Bringmann1Citizen1Cradlepoint1Datalogic1Digital Data Communications1Folia1Fujitsu1Gembird1GIRA1Glen Dimplex1GUDE1Hanwha Techwin1Hensel1IMOU1INCA1Intel1Intra 2 NET1KEYENCE1Kramer1KSIGN1LC Power1Legrand1Lexip1Lingg & Janke1Meraki1MiBoxer1Microchip Technology1Milesight1Oehlbach1Phybridge1Poynting1QLogic Corporation1QU Wireless1Riello UPS1Ruckus1SG Leuchten1SpeaKa Professional1Stahl1Synology1TDT1TECHly1Trend Networks1Tripp Lite1Vision1Wachendorff1Yeastar1ZTE1
- Ethernet Ports
- 2131425682
- LAN-Übertragungsrate
- 1000 MBit/s9100 MBit/s72500 MBit/s25000 MBit/s1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja14
- 10/100/1000 MBit/s Ports
- Router-Besonderheiten
- SFP-Ports
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Netzwerk-Switches
14 Ergebnisse

Renkforce RF-3394868 FEH-800 Industrial Ethernet Switch

Renkforce RF-4270245 RF-4270245 Netzwerk Switch 4 Port 1000 MBit/s USB-Stromversorgung

Renkforce RF-6739680 RF-GES-400 Netzwerk Switch RJ45 5 Port 1 GBit/s USB-Stromversorgung

Renkforce RF-6739678 RF-GES-200 Netzwerk Switch RJ45 2 Port USB-Stromversorgung

Renkforce RF-4288686 Netzwerk Switch 3 Port 100 MBit/s

Renkforce RF-6385004 RF-6385004 Netzwerk Switch RJ45 5 Port 1 GBit/s

Renkforce RF-WMS-100G Netzwerk Switch 6 Port 10 GBit/s

Renkforce RF-4451433 RF-4451433 Netzwerk Switch 5 Port 100 MBit/s USB-Stromversorgung

Renkforce RF-4288692 Netzwerk Switch 5 Port 100 MBit/s

Renkforce RF-4133262 Netzwerk Switch 5 Port 1 GBit/s

Renkforce RF-3336016 GSHS800 Netzwerk Switch

Renkforce RF-NS-200 Splitter RJ45, USB-C® 4 Port 1 GBit/s

Renkforce RF-3394866 FEH-500 Industrial Ethernet Switch
Ratgeber
Alle LAN-Verbindungen sind gesteckt, das Netzwerk läuft, die Computer können zugreifen, doch manchmal geht das ganz schön langsam? Bei den heute zu bewältigenden Datenmengen sind hohe Datentransferraten im Netzwerk das A und O, um ein zügiges Arbeiten zu ermöglichen. Wie Ihnen Netzwerk-Switches dabei helfen können, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Bestandteil der Netzwerktechnik für das Ethernet. Etwas vereinfacht ausgedrückt, handelt es sich bei einem Ethernet-Switch um einen Verteiler in einem Local Area Network (LAN), der die Geräte in diesem Netzwerk zum Zweck des Datentransports miteinander verbindet. Diese Daten werden mit der sogenannten Paketvermittlung zwischen den verbundenen Rechnern und anderen Netzwerkgeräten wie Drucker, Scanner oder Kameras effektiv weitergeleitet. Dabei gibt es verschiedene Ansätze für das Datenmanagement. Das spiegelt sich in folgenden technischen Lösungen wider:
Unmanaged Switch
Das sind Verteiler, über die sich die einzelnen Netzwerk-Komponenten meist ganz unkompliziert per Plug-and-Play mit dem Netzwerk verbinden lassen. Sie funktionieren ohne Einrichtungsaufwand, benötigen keine IP-Adressen und auch keinen Administrator. Die einfachen Basiseinstellungen werden meist mit DIP-Schaltern realisiert. Solche Lösungen findet man am ehesten in Heimnetzwerken und bei Netzwerklösungen für kleinere Büros. Ein weiterer Bereich für die Verwendung von Unmanaged Switches sind zeitweilige Arbeitsgruppen, die zu Netzwerken hinzukommen, wenn zum Beispiel Außendienstmitarbeiter*innen bei Besprechungen das Unternehmens-Ethernet mit benutzen sollen, oder auch LAN-Partys in der Gamer-Szene.
Managed Switch
Diese Geräte werden in großen Netzwerken mit einer Vielzahl an angeschlossenen Nutzern*innen und höchsten Sicherheitsanforderungen verwendet, ebenso bei der Fernverwaltung und -wartung von Geräten in Netzwerken. Managed Switches bieten viele zusätzliche Funktionen:
Unter anderem lassen sich einzelne Teilnehmende oder Netzsegmente isolieren und virtuelle LANs (VLAN) innerhalb physischer Netzwerke aufbauen. Außerdem ist ein erweitertes Bandbreitenmanagement möglich, mit dem sich garantierte Bandbreiten an bestimmte im Netzwerk Teilnehmende zuweisen lassen. Managed Switches verwalten die IP-Adressen der angeschlossenen Netzwerk-Geräte und unterstützen zudem das Simple Network Management Protocol (SNMP), mit dem Administrator*innen den Status der Verbindungen überwachen können, um bei Fehlern oder auch Angriffen auf das Netzwerk eingreifen zu können. Dazu wird auf diese Switches mit Webbrowsern zugegriffen. Das ermöglicht eine einfache Konfiguration der zahlreichen Parameter.
Im industriellen Bereich besitzen Netzwerk Switches oft eine redundante Stromversorgung zur Erhöhung der Ausfallsicherheit.
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen sowohl Managed als auch Unmanaged Switches in großer Auswahl an.
Hub und Switch haben die Gemeinsamkeit, dass sie dem Datenaustausch in Computer-Netzwerken dienen – ebenso wie Router oder ein DSL-Modem mit Ports.
Ein Hub sendet als einfachste technische Netzwerk-Verbindungslösung Daten undifferenziert an jedes angeschlossene Netzwerkgerät. Alle diese Geräte teilen sich die nutzbare Bandbreite des Hubs. Die Kommunikation erfolgt immer nacheinander als Abfrage oder Antwort. Ist ein Gerät mit einer großen Datenmenge „beschäftigt“, reduziert sich die Bandbreite für alle anderen Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen im Netzwerk. Inzwischen nutzt man diese Hub-Technik vor allem zum Streamen von Medieninhalten: Ein „Sender“ überträgt an alle angeschlossenen (Netzwerk-)Endgeräte. Ein Hub ist – stark vereinfacht – mit einer Mehrfachsteckdose vergleichbar.
Ein Switch hingegen „trifft“ eigene Entscheidungen, auf welche Art und Weise die Datenpakete weitergeleitet werden. Er sendet nicht einfach alles an alle, sondern nur an den Port des ausgewählten Netzwerkgerätes. Jeder Port kann unabhängig von jedem anderen kommunizieren. Jedes Gerät im Netzwerk hat eine eindeutig zuzuordnende Netzwerkadresse (MAC, Media-Access-Control) und zugehörige Ports, die in einer Source-Address-Table (SAT) hinterlegt sind. Switches können Datenpakete zeitgleich senden und empfangen. Der große Vorteil: Wenn zwei Geräte im Netzwerk kommunizieren, bleibt die Bandbreite für die anderen Nutzer*innen gleich hoch.
Für die Datenübertragung gibt es verschiedene Verfahren:
- Cut-Through: schnelle, sofortige Datenweiterleitung ohne Fehlererkennung
- Store-and-Forward: Pufferung und Prüfung des Datenpakets vor der Weiterleitung. Das ist etwas langsamer, dafür können fehlerhafte Pakete „aussortiert“ werden.
- Kombination von Cut-Through und Store-and-Forward, die intern vom Switch gesteuert wird.
- Fragment-Free: prüft die ersten 64 Byte des Daten-Paketes. Ist dieser Teil fehlerlos, werden die Daten weitergeleitet. Dieses Verfahren wird selten eingesetzt.
Gerade mit der Pufferung von Datenpaketen (Cache) und Duplexbetrieb werden sehr hohe Datendurchsatzraten erreicht. Durch das aktive Datenmanagement sind viel mehr Ports möglich als in Hubs. Dadurch sind Switches für größere Netzwerke sozusagen Pflicht.
Nachteile von Switches sind:
- Die sogenannte Latenz-Zeit ist bei einem Ethernet Switch weitaus höher als beim Hub. Der Switch muss erst anhand einer festgelegten Methode seiner internen Address-Tabelle den richtigen Zustell-Port finden.
- Die Administration von Netzwerken und die Fehlersuche darin ist aufwändiger.
In unserem Onlineshop können Sie in der Filteroption "Kategorie" grundlegende Eigenschaften auswählen. Dazu gehören unter anderem die Montagefähigkeit in einem 19-Zoll-Rack, Erweiterungsmöglichkeiten, Medienverwaltung und Zubehör. Switches für industrielle Anwendungen ist ein gesonderter Punkt gewidmet.
Die Stromversorgung ist sehr variabel und reicht von Stecker- oder Hutschienen-Netzteilen über Blockklemmen, USB oder auch über das Netzwerk bis hin zum direkten Niederspannungsanschluss. Beachten Sie dazu auch die sogenannte PoE-Funktion. Mit „Power over Ethernet“ bezieht der Switch seine Betriebsspannung über das Datennetz. Dazu muss Strom in die Datenleitung eingespeist werden. Das kann Installationskosten sparen und den Einsatz von unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) vereinfachen. PoE ist in IEEE-Standards genormt und wird von Netzwerkgeräten genutzt, die wenig Leistung benötigen, zum Beispiel VoIP-Telefone und IP-Kameras.
Die Anzahl der Ethernet-Ports ist ein wichtiges Kaufkriterium, da sie sich nach der Menge der Netzwerkgeräte richtet. Netzwerk Switches mit nur einem Ethernet Port dienen zumeist der Datenübertragung in wechselnden Medien, zum Beispiel von Glasfaser zu Elektroleitungen.
Auch bei der LAN-Übertragungsrate sollte nicht gegeizt werden. Es ist damit zu rechnen, dass die Ansprüche an die Übertragungsgeschwindigkeiten weiter wachsen. Zurzeit sind schon Switches mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde erhältlich.
Spezialbegriffe verstehen - Autosensing, IEEE802.3x-Flusskontrolle
Beim Kauf eines Netzwerk-Switches stoßen Kunden*innen sehr häufig auf Spezialbegriffe. Diese müssen für den Kauf zumindest in Grundzügen verstanden werden, um das optimale Gerät zu finden. Vor allem die maximal unterstützte Geschwindigkeit spielt hier eine wichtige Rolle.
- Autosensing
Geschwindigkeit der Datenübertragung der Geräte wird automatisch eingestellt. An 1 Gbit/s-Switches lassen sich Geräte mit 100 Mbit/s problemlos betreiben.
- IEEE802.3x-Flusskontrolle
Dieser Mechanismus hat normalerweise die Aufgabe, den Datenverkehr zwischen Switches zu optimieren und soll den Verlust von Datenpaketen verhindern. Einfach ausgedrückt synchronisiert die Funktion den Datenverkehr zwischen den Endgeräten. Für Privat-Personen ist die Technik selten sinnvoll, ist aber dennoch bei vielen Switches dabei.
- QoS
Quality of Service (Qos) sorgt dafür, dass für bestimmte Netzwerkprotokolle und Ports immer genügend Geschwindigkeit zur Verfügung steht. Das ist vor allem dann wichtig, wenn mit IP-Telefonie gearbeitet wird.
- VLAN
Mit dieser Technik lassen sich Geräte im Netzwerk zu virtuellen Netzwerken gruppieren. Diese Technik wird nur in Unternehmen benötigt.
Was ist bei der Installation und Nutzung zu beachten?
Die Anzahl der Ethernet-Ports sollte immer sehr großzügig bemessen sein. Damit spart man beim Anschluss zusätzlicher Netzwerkgeräte einen kostenintensiven Neukauf.
Nutzen Sie nur hochwertige und am besten fertig konfektionierte Netzwerkkabel. Kabel der Kategorien Cat-6 und Cat-7 übertragen Daten mit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde, sind also zurzeit zukunftssicher. Aber Achtung: Cat-7-Kabel sind zum Teil mit Steckern ausgerüstet, die nicht mit RJ45-Buchsen kompatibel sind.