2. Ratgeber
  3. Büro & Vernetzung
  4. Netzwerkdose patchen

Netzwerkdose patchen: Richtig anschließen und verkabeln

Aktualisiert: 24.08.2022  |  Lesedauer: 5 Minuten

An eine Universal Anschluss Einheit – kurz UAE oder auch Netzwerkdose genannt, lassen sich Computer und andere Netzwerkgeräte in Gebäuden geordnet anschließen. 

Die Dose ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und zuverlässigen Datenaustausch zwischen den Geräten. Damit die UAE funktionstüchtig ist, muss sie mit dem Netzwerk verbunden sein, also richtig verkabelt und angeschlossen. 

Dabei hilft die Farbkodierung von Dose und Kabel, sodass die Verkabelung, also das Auflegen der einzelnen Drähte, keine große Sache ist. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie eine Netzwerkdose richtig anschließen.

Netzwerkdosen-Einsatz
  • Per UAE Geräte ins Netzwerk bringen

  • Die richtige Netzwerkdose wählen

  • Welches Werkzeug zum Anschließen einer Netzwerkdose?

  • Netzwerkdosen installieren Schritt für Schritt

  • Netzwerkdose prüfen

  • RJ45 Stecker Belegung



Per UAE Geräte ins Netzwerk bringen

Netzwerkaufbau

Hausübergabepunkt mit Internetanschluss (1);  Router (2); Switch (3); Patchpanel (4); Netzwerkdosen (5); Netzwerkkomponenten wie z.B. NAS (6).

In einem klassisch strukturierten, fest verkabelten Ethernet-Netzwerk (LAN) dienen Netzwerkdosen (5) als Netzwerkanschlüsse und Endpunkte der Netzwerkverkabelung. 

Die UAEs sind über Twisted-Pair-Kabel mit einem Patchpanel (4) verbunden, das üblicherweise die Verbindung zum Switch (3) herstellt. Über den Switch ist die Dose mit weiteren Netzwerkdosen des Netzwerksegments, dem Router (2) und gegebenenfalls zusätzlichen Komponenten der Netzwerkinfrastruktur  (6) verbunden.

Die Netzwerkverkabelung erfolgt in der Regel sternförmig vom Switch über das Patchpanel zur Netzwerkdose. Über Patchkabel lassen sich die den einzelnen LAN-Dosen zugeordneten Ports am Patchpanel in der gewünschten Reihenfolge an den Switch patchen.



Die richtige Netzwerkdose wählen

Die Wahl der passenden Netzwerkdose orientiert sich an der vorhandenen Netzwerkverkabelung. Für die Büro-, Gewerbe- und Heimvernetzung und im industriellen Bereich werden standardmäßig achtadrige Verlege- und Netzwerkkabel auf Kupferbasis der Kategorie 7 (Cat. 7) installiert. 

Das Cat 7 Kabel unterstützt Gigabit-Ethernet und 10-Gigabit-Ethernet (10GbE). Die Kategorie steht für eine definierte Kabelausstattung, von der unter anderem die maximal mögliche Übertragungsgeschwindigkeit und die Empfindlichkeit gegenüber äußeren Störeinflüssen abhängt. Dazu passen Datendosen der Kategorie 6a (Cat 6a) oder 6 (Cat 6).

Netzwerkkabel

Die zum Kabel passende Netzwerkdose

Netzwerkdosen gibt es in unterschiedlichen Varianten. Üblich sind Dosen zur Aufputz- oder Unterputzmontage, es gibt sie auch zur Befestigung auf der Hutschiene oder als modulare Dosen, bestückt mit Keystone-Modulen.

Aufputz-Netzwerkdose

Eine Netzwerkdose bietet meist zwei Plätze für Stecker. Sie ist dazu mit zwei Buchsen des Typs RJ-45 ausgestattet, sodass auch zwei Netzwerkkabel oder ein Duplex-Kabel angeschlossen wird. Jede Buchse wird mit einem eigenen Kabel verbunden.

Als vielseitig im Hinblick auf ihre Einsatzmöglichkeiten und praktisch in der Handhabung erweist sich eine Universal Netzwerkdose, die sich gleichermaßen als Aufputz- und Unterputzdose eignet. In der Praxis hat eine Kombidose den Vorteil, dass Sie sich im Vorfeld nicht auf eine bestimmte Montageart festzulegen brauchen. Sie können die Dose in Verbindung mit dem mitgelieferten Gehäuse nach Bedarf Aufputz montieren oder ohne Gehäuse zur Unterputzinstallation verwenden. So sind Sie bei der Montage flexibel und brauchen nur eine Dosenvariante zu bevorraten.



Welches Werkzeug zum Anschließen einer Netzwerkdose?

Für eine schnelle, effiziente und sichere Verkabelung von Netzwerkdosen empfiehlt sich professionelles  Netzwerk-Installationswerkzeug.

Am wichtigsten ist das LSA-Auflegewerkzeug, das auch als Anlegewerkzeug, LSA-Werkzeug oder LSA-Plus-Werkzeug bezeichnet wird. 

Damit werden die Adern des Netzwerkkabels in die Dose eingelegt, gepatcht oder geschossen. Das Anlegewerkzeug besitzt eine schmale Nase, welche die einzelnen Kabellitzen passgenau in die Aufnahmeklemmen der Dose drückt und überstehendes Kabel auf die richtige Länge kürzt.

LSA-Auflegewerkzeug

Zum Öffnen und Montieren der UAE benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Mit einem Kabelschneider oder Seitenschneider kürzen Sie das Netzwerk-Kabel nach dem Einführen in die Dose. Außerdem benötigen Sie noch ein Abisolierwerkzeug oder Cuttermesser.



Netzwerkdosen installieren Schritt für Schritt

Die Installation und Verkabelung einer Aufputzdose oder Unterputzdose bedarf nur etwas Know-How und einige wenige Arbeitsschritte.

1. Netzwerkkabel verlegen

Netzwerkdosen-Anschluss

Je nach örtlichen Gegebenheiten werden die Netzwerk-Verlegekabel in Kabelschächte oder unter Putz in Leerrohre verlegt. 

Wenn eine Aufputzdose benötigt wird, müssen im Kunststoffgehäuse Aussparungen gemacht werden. Lassen Sie die Kabelenden entsprechend der Abbildung  weit genug aus der Anschlussdose herausragen.


2. Kabelmantel entfernen

Netzwerkdosen-Anschluss

Verwenden Sie zum Entfernen des Kabelmantels ein Abisolierwerkzeug oder entfernen Sie die Ummantelung mit einem Messer. 

Achten Sie bei Verwendung eines Kabelmessers oder Cutters darauf, nicht zu tief zu schneiden. Die geflochtene Drahtabschirmung und die Adern sollen unversehrt bleiben.


3. Abschirmgeflecht umstülpen

Netzwerkdosen-Anschluss

Das Abschirmgeflecht wird nach hinten über den Kabelmantel umgestülpt und anschließend über den Kabelmantel verdrillt. 

Dadurch wird ein Kontaktbereich für die Zugentlastungsklemme geschaffen. Die überstehenden Enden des Abschirmgeflechts werden mit Klebeband am Kabelmantel fixiert.


4. Netzwerkkabel mit der Dose verbinden

Netzwerkdosen-Anschluss

Die Zugentlastung der Netzwerkdose fungiert gleichzeitig auch als Kontaktfläche für die Abschirmung. Die Abschirmung muss einen sicheren Kontakt zum Metallgehäuse der Dose haben. 

Einzelne Drähte der Abschirmung dürfen nicht abstehen, damit sie keine Verbindung zu den Kontaktklemmen der Dose bekommen.


5. Adern patchen

Netzwerkdosen-Anschluss

Netzwerkdosen werden nach dem Standard TIA 568A (T568A) oder TIA 568B (T568B) angeschlossen. Die beiden Standards geben an, an welcher Klemme welche Adern zu montieren sind. 

Neuinstallationen sind nach dem Standard T568B zu verkabeln. Bei Netzwerk-Erweiterungen muss der bereits bestehende Standard genutzt werden.


6. Aderpaare abisolieren

Netzwerkdosen-Anschluss

Die vier Adernpaare des Netzwerkkabels sind immer paarweise verdrillt und mit Folie umhüllt. 

Entfernen Sie die Folierung eines Adernpaares nur soweit, wie es für den Anschluss der Adern erforderlich ist. Achten Sie auch darauf, dass die Adernpaare bis zu den Anschlusskontakten der Klemmleiste verdrillt bleiben.  


7. Adern auflegen bzw. anschließen

Netzwerkdosen-Anschluss

Wenn Sie die farbig markierten Adern entsprechend dem Farbcode der Klemmleiste zugeordnet haben, legen Sie die Ader über die Anschlussklemme. 

Drücken Sie dann das LSA-Werkzeug auf die Klemme. Die Litze wird mit einem hörbaren Klick in den Halte-PIN eingepresst und der Kabelüberstand abgeschnitten. 


8. Anschluss fertigstellen

Netzwerkdosen-Anschluss

Schließen Sie nun alle acht einzelnen Adern des LAN-Kabels mit Hilfe des LSA-Auflegewerkzeuges an der Klemmleiste an. 

Wenn die Netzwerkdose zwei Buchsen und somit auch eine zweite Klemmleiste aufweist, wird das zweite Netzwerk-Verlegekabel nach derselben Vorgehensweise angeschlossen.


9. Netzwerkdose verschließen

Netzwerkdosen-Anschluss

Bevor Sie die Netzwerkdose verschließen, prüfen Sie noch einmal die korrekte Belegung der Anschlussdrähte. 

Achten Sie dabei auch darauf, dass kein Draht der Abschirmung absteht und eventuell einen Kurzschluss verursachen könnte. Schrauben Sie anschließend den Dosendeckel fest.


10. Netzwerkdose einsetzen

Netzwerkdosen-Anschluss

Setzen Sie danach die Netzwerkdose in die Anschlussdose ein und schrauben die Netzwerkdose fest. 

Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel nicht übermäßig abgeknickt werden. Setzen Sie anschließend die Abdeckung der Netzwerkdose auf und schrauben sie fest.

Zum Abschluss schreiben Sie noch die Nummer oder Bezeichnung der Dose in die Beschriftungseinlage des Sichtfensters. Die Kennzeichnung vereinfacht die Zuordnung beim anschließenden Patchen der UAE über Patchkabel auf dem Patchpanel.



Netzwerkdose prüfen

Ihre neue Netzwerkdose ist einsatzbereit. Am besten prüfen Sie die fehlerfreie Verklemmung der Adern mit einem kurzen Test. 

Für den Check verwenden Sie einen LAN-Kabeltester, mit dem Sie die einwandfreie Funktionsfähigkeit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit prüfen und dokumentieren. 

Nun können Sie die Patchkabel verbinden und die Stecker der Netzwerkkabel in die Buchsen der Dose schieben.

Hinweis:

Wenn Sie das für die Installation benötigte Patch-Kabel selber konfektionieren möchten, sollten Sie unbedingt den nachfolgenden Absatz beachten.

LAN-Kabeltester


RJ45 Stecker-Belegung

Ebenso wie beim Auflegen der Netzwerkleitungen in der Netzwerkdose, gibt es bei der RJ45 Stecker Belegung die Möglichkeit nach dem Standard TIA 568A oder TIA 568B zu arbeiten. Zumindest dann, wenn keine fertig konfektionierte Patchkabel verwendet werden sollen.  In diesem Fall müssen RJ-45 Stecker gecrimpt werden. Die erforderlichen Arbeitsschritte beim Crimpen eines RJ45-Steckers sind von der Bauausführung des jeweils verwendeten Steckers abhängig. Auf den verschiedenen Videoportalen sind diesbezüglich einige zum Teil sehr gut gemachte Anleitungen zu finden.

Welche Ader mit welchem Pin des Steckers beim jeweiligen Standard belegt werden muss, kann der nachfolgenden Tabelle oder der beigefügten Skizze entnommen werden.

Kontaktbelegung von RJ45 Steckern

 T568AT568B
RJ45 Kontakt 1Grün/WeißOrange/Weiß
RJ45 Kontakt 2GrünOrange
RJ45 Kontakt 3Orange/WeißGrün/Weiß
RJ45 Kontakt 4BlauBlau
RJ45 Kontakt 5Blau/WeißBlau/Weiß
RJ45 Kontakt 6OrangeGrün
RJ45 Kontakt 7Braun/WeißBraun/Weiß
RJ45 Kontakt 8BraunBraun
Kabel-Belegung eines RJ45 Steckers

Die Belegung des RJ-45 Steckers ist an beiden Enden des Patchkabels identisch, wodurch eine 1:1-Verkabelung (Straight-Through-Kabel) entsteht. Eine Überkreuzverkabelung (Crossover), um beispielsweise zwei Router, Switches oder PCs miteinander zu verbinden, ist nicht erforderlich. Mittlerweile unterstützen viele der angeschlossenen Geräte die Auto-MDIX-Funktion und erkennen somit selbsttätig, auf welchen Leitungen bzw. Steckerkontakten Daten gesendet und empfangen werden.