Das richtige Handwerkzeug für jede Situation
Qualität hat ihren Preis und das aus gutem Grund. Jeder Handwerker weiss, wie wichtig es ist das passende Werkzeug in der richtigen Qualität und zur richtigen Zeit griffbereit zu haben. Denn dies ermöglicht nicht nur Norm- und Sicherheitskonform seine Arbeit zu verrichten, sondern steigert auch die Produktivität und Effizienz enorm.
Innovation, Produktivität und der richtige Umgang mit Qualitätswerkzeugen führt zum Erfolg!
Schraubenzieher
Joker - Alles.Besser.Könner.
Als wir anfingen, uns mit Maulschlüsseln zu beschäftigen, haben wir uns gefragt: Warum muss man den Maulschlüssel immer wenden, warum ist er überhaupt gekröpft, warum verliert man ständig Schrauben, warum rutscht man ab und verletzt sich die Finger? Das Neudenken des Mauls hat zu einem wahren Joker geführt, der auch dann noch funktioniert, wenn kein anderer Trumpf mehr sticht.
Endanschlag für schnelleres Schrauben
Schlüssel immer wieder neu aufsetzen, permanent nachsetzen, Kraft dosieren, um Verletzungsgefahren zu vermeiden? Das war gestern. Heute verhindert der Joker mit seinem Endanschlag Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten. Das macht vieles einfacher. Und: beim Schrauben kann viel mehr Kraft aufgebracht werden.
Sicherer mit Anti-Wegrutsch-Effekt
Die clevere Doppelsechskant-Geometrie des Jokers macht die Verbindung mit Schraube oder Mutter formschlüssig – das sitzt. Und die auswechselbare, gehärtete Metallplatte im Maul des Jokers verbeisst sich mit extrem harten Spitzen in die Schraube. Beides verhindert unangenehmes Abrutschen auch bei hohen Drehmomenten.
Zyklop Speed - Unglaublich schnell und unglaublich flexibel
Wir konnten nicht glauben, dass man eine Knarre nicht schneller machen kann. Ausserdem hat uns gestört, dass Anwender viele verschiedene Knarrentypen brauchen, um mit der Arbeit fertig zu werden. Wir haben daher alles in Frage gestellt, was bei Knarren so üblich war. Herausgekommen ist die Knarre Zyklop Speed. Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed sorgt für eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit. Und: Der Zyklop Speed vereinigt die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften in nur einem Werkzeug. Zusätzlich kann er als Schraubenzieher genutzt werden.
Echte Schnelldreher
Die Zyklop Speed Knarren sind echte Schnelldreher: Die Schwungmassen-Konstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses. Der Rotationssymetrische Aufbau des Kraftfrom-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Insbesondere dann, wenn durch ein zu leichtläufiges Gewinde die Knarre noch nicht greift.
Kugelarretierung
Die Kugelarretierung sorgt für einen sicheren Sitz der Nüsse und des Zubehörs und damit auch für verlässliche Sicherheit während des Verschraubens. Ein kurzer Druck auf den Auslöseknopf und der Wechsel ist in allen definierten Stellungen garantiert. Selbst in der 90°-Position ist die Betätigung gewährleistet.
Wer heute noch von Hand schraubt, kennt die neuen E-Schraubenzieher noch nicht.
Es gibt Tätigkeiten, für die eigentlich nur ein herkömmlicher und manuell geführter Schraubenzieher einzusetzen ist, oder? Immer dann, wenn z.B. sensible Verschraubungen mit Feingefühl gefragt sind um keine Materialschäden zu riskieren oder wenn Spannungssicherheit gewährleistet sein muss. Das kostet zwar Zeit, Kraft und Geduld aber man hat eben keine andere Wahl, oder? Das war einmal – mittlerweile lautet die korrekte Antwort auf diese Behauptung: Richtig und Falsch! Es ist richtig, dass für bestimmte Tätigkeiten nicht auf die gefühlvolle Kontrolle von Hand verzichtet werden sollte. Es gibt jedoch eine moderne Alternative, die Anwendern ihre Arbeit enorm erleichtert: Die Wiha E-Schraubenzieher speedE®. Die neue Generation speedE® II kann sogar noch viel mehr. Der kräftezehrende Schraubprozess wird automatisch und nun sogar mit 3x so schnellem Tempo erledigt als von Hand. Dann setzt der Materialschutz-Stopp ein – mit nun zwei wählbaren Stufen 0.4 Nm oder 1.0 Nm – je nachdem ob besonders sensibel oder kräftiger gedreht werden darf.
Auch beim Werkzeugtransport den Rücken nicht vergessen
Denn dafür gibt es ebenfalls kräftesparende und ergonomisch vorteilhafte Lösungen. Auf schweres, einseitig belastendes Tragen oder Heben von Werkzeugkoffern kann dank komfortabel zu ziehenden Werkzeugkoffer-Trolleys verzichtet werden. Standfüsse zur bequemen Werkzeugentnahme in erhöhter Position oder um den Koffer als Sitz- oder Trittgelegenheit einzusetzen sind weitere Beispiele, was ergonomische Profi-Lösungen bieten können.
X-Lock von Bosch Professional
So schnell war Zubehörwechsel noch nie
X-LOCK ist ein revolutionäres Winkelschleifersystem von Bosch Professional, das den Wechsel von Zubehör mit nur einem Klick ermöglicht. Schnell, zuverlässig, werkzeuglos und mit zahlreichen Marken anderer Hersteller wird es schnell zum neuen Marktstandard.
Mehr als 30 Marken sind Teil der X-LOCK Revolution. Dies bietet jedem eine riesige Auswahl an X-LOCK Zubehör jeder Art und Preisklasse.
Batterie-Power von Metabo
Cordless Alliance System: Ein Akku für alles.
Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Sie können jetzt 18V-Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte unterschiedlichster Hersteller problemlos miteinander kombinieren. Damit sind jetzt eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.
Egal auf Trennen, Schleifen, Polieren oder Verbinden - bei allen Anwendungen rund um die Metallbearbeitung stehen mit den Geräten der CAS Partner TRUMPF, GESIPA, EISENBLÄTTER, MONTIPOWER und METABO eine Vielzahl an Akku-Lösungen zur Verfügung.
Ein Akku für alle Arbeitsschritte, von Standard- bis Spezialaufgaben. Kombinieren einfach die passenden Maschinen der CAS Partner. Damit sparen Sie nicht nur Akkus und Ladegeräte, sondern auch bares Geld und schonen die Umwelt. 100% Kompatibilität in der 18-V Klasse!
Bei allen Anwendungen im Bereich Dach und Holz beinhaltet das CAS Programm Akku-Maschinen der Hersteller MAFELL, PREBENA und METABO.
Und bei allen Anwendungen im Bereich Elektrik gibt es eine Vielzahl an Akku-Produkten der CAS Partner CEMBRE, STEINEL und METABO.
Die Akkutechnologie der Schnittstelle: LiHD
Dank der LiHD Technologie deckt Metabo die gesamte Leistungsbandbreite ab – von 400 bis 3'200 Watt – von Standardmaschinen bis hin zu einzigartigen Systemlösungen. Anwendungen, die bisher nur stärksten Netzmaschinen vorbehalten waren, sind nun kabellos möglich. Die neuen LiHD-Akkupacks gibt es jetzt mit 4.0 Ah, 5.5 Ah, 8.0 Ah und 10.0 Ah.
1. Mehr Leistung
durch die neue LiHD Zellen-Technologie in Verbindung mit einem neu entwickelten Akkupack
• Hochstromfähige Stromschienen und vergrösserte Kontakte
• 3-fach bessere Leitfähigkeit durch Zellenverbinder aus einer speziellen Kupferlegierung
2. Mehr Laufzeit
• Mehr aktives Material in der Zelle
• Einsatz hochwertiger Materialien (Silber und Kupfer)
3. Mehr Lebensdauer
und extreme Robustheit: Optimaler Schutz gegen innere Verschmutzung durch kompletten Verguss und vollständige Schutzlackierung der Elektronik sowie optimale Dichtung in der Deckelkonstruktion
• Schonung der Zellen durch Gummipuffer
• Seltener Aufladen aufgrund mehr nutzbarer Zellenergie
• Aussengummierung des Akkupacks sorgt für sicheren und rutschfesten Stand und dient auch als Stossschutz
Passende Services
Angebotsservice
Fordern Sie mit wenigen einfachen Schritten Ihr individuelles Angebot an.
Kabelmeterware
Lassen Sie ihr gewünschtes Kabel oder Schlauch von uns metergenau anpassen.
Termin- und Abrufaufträge
Planen Sie Ihre Lieferungen vorausschauend und bedarfsgerecht.